Globalizacja coraz bardziej zwraca naszą uwagę na inteligentną produkcjęInicjatywy te bazują na nowoczesnych technologiach, które poprawiają produktywność i efektywność Twoich operacji przemysłowych.Czy jesteś gotów zrealizować tę wizję?
Uzasadnienie ryzyka i kosztu ulepszeń w systemie sterowania to poważne wyzwanie.Starsze systemy działają w izolacji, a eksploatacja przestarzałego sprzętu kosztuje.Jednak perspektywa starzenia się sprzętu może wydawać się mniej przygnębiająca niż konieczność jego ulepszenia.W dzisiejszych czasach inteligentna produkcja może zmienić to nastawienie.
Nowoczesne technologie przedstawione w strategiach Przemysłowego Internetu Rzeczy już teraz pomagają zapobiegliwym producentom czerpać korzyści z inteligentnej produkcji.Aby spełnić wymagania stawiane przez nowoczesną produkcję, firmy szukają nowych technologii, które zoptymalizują ich procesy i wyposażą pracowników tak, aby osiągali większą wydajność i efektywność.
Więcej informacji na temat inteligentnej produkcji i modelu The Connected Enterprise
Aby zrozumieć ryzyko związane ze starzeniem się sprzętu, zacznij przeprowadzać analizy cyklu eksploatacyjnego sprzętu, części zapasowych i stanu oprogramowania.Dogłębny przegląd tych informacji pomoże Ci ustalić priorytety potrzeb i celów modernizacji.Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu ocen bazy instalacji.Możemy pomóc Ci skrócić ten proces o tygodnie, a nawet miesiące, w porównaniu z prowadzeniem analiz wewnętrznych.
Pomożemy Ci zidentyfikować sprzęt o znaczeniu krytycznym, Twoje największe zagrożenia i opcje migracji.Współpracując, możemy zaplanować ulepszenia, które pomogą Ci zrealizować korzyści wynikające z lepszej wydajności, bardziej świadomych decyzji i szybszego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.Wraz z naszymi partnerami możemy następnie pomóc Ci wdrożyć plan, który jest dopasowany do Twoich potrzeb i zastosowań, budżetu i celów długofalowych.
Bez względu na to, czy zdecydujesz się migrować wszystko w jednym momencie, czy też etapowo, mamy narzędzia i doświadczenie, które Cię poprowadzą.Możemy pomóc Ci w uzyskaniu najwyższego możliwego zwrotu z inwestycji w automatykę,
Nasi wyszkoleni i doświadczeni specjaliści są gotowi zapewniać:
usługi planowania modernizacji,
wsparcie dotyczące starszego sprzętu,
uruchomienie i oddanie do użytku przenoszonej architektury sterowania.
Modernizacja w terenie może być oszczędną alternatywą dla nowych wydatków kapitałowych, gdy rozważamy różne opcje poprawy wydajności i niezawodności sprzętu średniego napięcia.Opcje modernizacji w terenie mogą być różne, począwszy od prostych zmian w sprzęcie lub oprogramowaniu, po rekonfiguracje złożonych systemów.Ulepszenie istniejącego sprzętu i oprogramowania może zapewnić dodatkową funkcjonalność wymaganą do spełnienia wymagań nowej aplikacji.
Widziałeś komunikaty o wejściu systemu sterowania Allen-Bradley® PLC-5® w końcową fazę eksploatacji.Zapewniamy całą gamę zasobów, aby pomóc Ci ulepszyć Twoje sterowniki, z opcjami opracowania aktywnego planu cyklu eksploatacji, który spełnia Twoje potrzeby.Bez względu na to, czy postanowisz pracować z zaufanym partnerem, czy sam, oferujemy portfolio usług i narzędzi modernizacyjnych i migracji, aby ułatwić realizację tego procesu.
Więcej informacji na temat opcji migracji z PLC-5 do ControlLogix
Niewykluczone, że już rozważasz ‒ lub nawet masz za sobą ‒ modernizację swojej platformy sterowania. Co jednak z resztą zakładu i wyposażenia maszynowego? Czy nie pominąłeś napędów AC i DC, systemów bezpieczeństwa i pozycjonowania czy też urządzeń średniego napięcia (SN)? Czy dadzą się one bezproblemowo zintegrować, spełniając funkcje bezpieczeństwa, okablowania i dostępu do danych niezbędnych do zaspokojenia bieżących i przyszłych wymagań eksploatacyjnych i biznesowych?
Możemy pomóc odkryć ogromne korzyści płynące z modernizacji ‒ od ograniczenia ryzyka, przez zarządzanie urządzeniami wycofanymi z produkcji, aż do uzyskania statusu „przedsiębiorstwa jutra” dzięki wdrożeniu programów Connected Enterprise i Smart Manufacturing. Rockwell Automation dysponuje rozwiązaniami odpowiadającym wszystkim szczegółowym wymaganiom i ideom oraz oferuje partnerstwo w procesie modernizacji.