Modernizacja

Utrzymanie konkurencyjności na globalnych rynkach

Globalizacja coraz bardziej zwraca naszą uwagę na inteligentną produkcjęInicjatywy te bazują na nowoczesnych technologiach, które poprawiają produktywność i efektywność Twoich operacji przemysłowych.Czy jesteś gotów zrealizować tę wizję?

Dlaczego warto modernizować?

Lepsza wydajność, większa elastyczność i bardziej świadome decyzje

Uzasadnienie ryzyka i kosztu ulepszeń w systemie sterowania to poważne wyzwanie.Starsze systemy działają w izolacji, a eksploatacja przestarzałego sprzętu kosztuje.Jednak perspektywa starzenia się sprzętu może wydawać się mniej przygnębiająca niż konieczność jego ulepszenia.W dzisiejszych czasach inteligentna produkcja może zmienić to nastawienie.

Nowoczesne technologie przedstawione w strategiach Przemysłowego Internetu Rzeczy już teraz pomagają zapobiegliwym producentom czerpać korzyści z inteligentnej produkcji.Aby spełnić wymagania stawiane przez nowoczesną produkcję, firmy szukają nowych technologii, które zoptymalizują ich procesy i wyposażą pracowników tak, aby osiągali większą wydajność i efektywność.

Więcej informacji na temat inteligentnej produkcji i modelu The Connected Enterprise

Od czego zacząć?

Sprawdź swoją bazę instalacji, aby na początek rozwiązać największe problemy ze starzeniem się sprzętu

Aby zrozumieć ryzyko związane ze starzeniem się sprzętu, zacznij przeprowadzać analizy cyklu eksploatacyjnego sprzętu, części zapasowych i stanu oprogramowania.Dogłębny przegląd tych informacji pomoże Ci ustalić priorytety potrzeb i celów modernizacji.Mamy szerokie doświadczenie w prowadzeniu ocen bazy instalacji.Możemy pomóc Ci skrócić ten proces o tygodnie, a nawet miesiące, w porównaniu z prowadzeniem analiz wewnętrznych.

Opracuj plan modernizacji

Określ, gdzie wprowadzenie zmian będzie miało największy wpływ

Pomożemy Ci zidentyfikować sprzęt o znaczeniu krytycznym, Twoje największe zagrożenia i opcje migracji.Współpracując, możemy zaplanować ulepszenia, które pomogą Ci zrealizować korzyści wynikające z lepszej wydajności, bardziej świadomych decyzji i szybszego reagowania na zmieniające się potrzeby rynku.Wraz z naszymi partnerami możemy następnie pomóc Ci wdrożyć plan, który jest dopasowany do Twoich potrzeb i zastosowań, budżetu i celów długofalowych.

Zrealizuj swój projekt modernizacyjny

Przyjmij tempo, które jest wygodne dla Ciebie

Bez względu na to, czy zdecydujesz się migrować wszystko w jednym momencie, czy też etapowo, mamy narzędzia i doświadczenie, które Cię poprowadzą.Możemy pomóc Ci w uzyskaniu najwyższego możliwego zwrotu z inwestycji w automatykę,

Nasi wyszkoleni i doświadczeni specjaliści są gotowi zapewniać:

    usługi planowania modernizacji,
    wsparcie dotyczące starszego sprzętu,
    uruchomienie i oddanie do użytku przenoszonej architektury sterowania.

Usługi modyfikacji sprzętu średniego napięcia w terenie

Zmodernizuj funkcjonowanie swojego istniejącego sprzętu średniego napięcia

Modernizacja w terenie może być oszczędną alternatywą dla nowych wydatków kapitałowych, gdy rozważamy różne opcje poprawy wydajności i niezawodności sprzętu średniego napięcia.Opcje modernizacji w terenie mogą być różne, począwszy od prostych zmian w sprzęcie lub oprogramowaniu, po rekonfiguracje złożonych systemów.Ulepszenie istniejącego sprzętu i oprogramowania może zapewnić dodatkową funkcjonalność wymaganą do spełnienia wymagań nowej aplikacji.

Migracja PLC-5 do ControlLogix

Oceń opcje na etapie planowania migracji

Widziałeś komunikaty o wejściu systemu sterowania Allen-Bradley® PLC-5® w końcową fazę eksploatacji.Zapewniamy całą gamę zasobów, aby pomóc Ci ulepszyć Twoje sterowniki, z opcjami opracowania aktywnego planu cyklu eksploatacji, który spełnia Twoje potrzeby.Bez względu na to, czy postanowisz pracować z zaufanym partnerem, czy sam, oferujemy portfolio usług i narzędzi modernizacyjnych i migracji, aby ułatwić realizację tego procesu.

Więcej informacji na temat opcji migracji z PLC-5 do ControlLogix

MODERNIZACJA STARYCH SYSTEMÓW W EMEA

Zastanów się, jakie korzyści daje modernizacja systemów napędowych, bezpieczeństwa i pozycjonowania.

Niewykluczone, że już rozważasz ‒ lub nawet masz za sobą ‒ modernizację swojej platformy sterowania. Co jednak z resztą zakładu i wyposażenia maszynowego? Czy nie pominąłeś napędów AC i DC, systemów bezpieczeństwa i pozycjonowania czy też urządzeń średniego napięcia (SN)? Czy dadzą się one bezproblemowo zintegrować, spełniając funkcje bezpieczeństwa, okablowania i dostępu do danych niezbędnych do zaspokojenia bieżących i przyszłych wymagań eksploatacyjnych i biznesowych?

Możemy pomóc odkryć ogromne korzyści płynące z modernizacji ‒ od ograniczenia ryzyka, przez zarządzanie urządzeniami wycofanymi z produkcji, aż do uzyskania statusu „przedsiębiorstwa jutra” dzięki wdrożeniu programów Connected Enterprise i Smart Manufacturing. Rockwell Automation dysponuje rozwiązaniami odpowiadającym wszystkim szczegółowym wymaganiom i ideom oraz oferuje partnerstwo w procesie modernizacji. 

Jak możemy pomóc?

Wraz ze swoimi partnerami firma Rockwell Automation oferuje dogłębną wiedzę z zakresu projektowania, wdrażania i obsługi inwestycji w automatyzację.