Loading

Blog

Recent ActivityRecent Activity

Stay on Top of Alarms and Production Problems With the Right HMI

Susan Burtch
Susan Burtch
Visualization Software Marketing Manager, Rockwell Automation
Susan Burtch

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper. Aliquet risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id aliquet. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac. Elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Dictumst vestibulum rhoncus est pellentesque elit ullamcorper. Aliquet risus feugiat in ante metus dictum at tempor. Urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor id aliquet. Nisi quis eleifend quam adipiscing vitae proin sagittis nisl. Nunc sed augue lacus viverra vitae congue eu consequat ac. Elit pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et. Egestas integer eget aliquet nibh praesent. Tristique sollicitudin nibh sit amet. Sed adipiscing diam donec adipiscing tristique risus nec feugiat in. Lobortis scelerisque fermentum dui faucibus in ornare quam viverra. Lacinia at quis risus sed vulputate odio. Ante in nibh mauris cursus mattis molestie a iaculis at. Non consectetur a erat nam at. Faucibus ornare suspendisse sed nisi lacus. In cursus turpis massa tincidunt dui ut ornare lectus. Fringilla ut morbi tincidunt augue interdum velit euismod.

Id aliquet risus feugiat in. In aliquam sem fringilla ut morbi tincidunt augue. Volutpat lacus laoreet non curabitur. Eget magna fermentum iaculis eu non diam phasellus. Bibendum arcu vitae elementum curabitur vitae nunc sed velit. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et. Blandit volutpat maecenas volutpat blandit aliquam. Tellus integer feugiat scelerisque varius morbi. Sit amet purus gravida quis blandit turpis cursus. Viverra orci sagittis eu volutpat odio facilisis. Rhoncus est pellentesque elit ullamcorper dignissim cras tincidunt lobortis. Mi sit amet mauris commodo. Adipiscing at in tellus integer feugiat scelerisque varius morbi enim. Amet nisl purus in mollis nunc sed. Eget dolor morbi non arcu risus quis varius quam. Mattis enim ut tellus elementum sagittis vitae et. Lectus magna fringilla urna porttitor rhoncus dolor purus non.

At auctor urna nunc id cursus metus aliquam eleifend. Ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing. Congue mauris rhoncus aenean vel elit scelerisque. Nunc mi ipsum faucibus vitae aliquet nec. Venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque felis imperdiet proin. Scelerisque fermentum dui faucibus in. Vel fringilla est ullamcorper eget nulla facilisi etiam dignissim diam. Est velit egestas dui id ornare arcu. Vel pretium lectus quam id leo in vitae turpis massa. Eu tincidunt tortor aliquam nulla. Hendrerit dolor magna eget est lorem ipsum.

Et pharetra pharetra massa massa ultricies. Tellus at urna condimentum mattis pellentesque id nibh tortor. Non diam phasellus vestibulum lorem sed risus ultricies tristique. Vel pretium lectus quam id leo. Mi sit amet mauris commodo. Id ornare arcu odio ut sem nulla pharetra. Pharetra sit amet aliquam id diam maecenas ultricies. Pharetra diam sit amet nisl suscipit. Vitae nunc sed velit dignissim sodales ut eu. Integer feugiat scelerisque varius morbi enim nunc. Egestas purus viverra accumsan in nisl nisi scelerisque. Sit amet nulla facilisi morbi tempus iaculis.

Nunc aliquet bibendum enim facilisis gravida neque convallis. Sed euismod nisi porta lorem mollis aliquam ut. Elementum facilisis leo vel fringilla est ullamcorper. Orci ac auctor augue mauris augue neque gravida in. Scelerisque viverra mauris in aliquam sem fringilla ut morbi. Tincidunt vitae semper quis lectus nulla at volutpat diam ut. Scelerisque varius morbi enim nunc faucibus a pellentesque sit. Orci porta non pulvinar neque laoreet suspendisse interdum consectetur libero. Nisi porta lorem mollis aliquam ut porttitor leo a diam. Pulvinar etiam non quam lacus suspendisse faucibus interdum posuere lorem. Risus pretium quam vulputate dignissim suspendisse in est ante. Commodo sed egestas egestas fringilla phasellus faucibus. Aenean et tortor at risus viverra adipiscing at in tellus. Quis imperdiet massa tincidunt nunc pulvinar. Diam ut venenatis tellus in metus vulputate eu scelerisque. Enim blandit volutpat maecenas volutpat. Lectus arcu bibendum at varius vel.


When a machine component fails or operating conditions start to change, the first sign for workers that something is wrong is often an alarm in the HMI. Factors such as how accurate, detectable and informative the alarm is can directly affect how quickly workers see and react to it.

That’s why many industrial producers have made the move to using modern HMI software.

Modern HMI software that is integrated with the production system can deliver more detailed and effective alarm information than HMI software of the past, giving workers more reliable visibility into critical conditions. The software also allows you to take advantage of advanced features like alarm commands and mobile access to alarms, which can help workers more quickly identify and resolve issues.

With modern HMI software, you can improve your approach to alarming in three key ways:

  1. Improved Speed and Accuracy
    Traditional tag-based alarms monitor data points in a controller to look for state changes, routing the information to the alarm manager and alarm log. This approach is effective, but has some drawbacks.

    For example, the alarm tags must be configured in both the controller and the HMI. Alarm time stamps are also delayed, because they are applied by the HMI after polling and processing, rather than immediately when the alarm occurs.

    Modern HMI software gives you a second option: device-based alarms. These alarms are detected and managed in a controller, which means alarm timestamps are applied immediately, rather than delayed until the alarms reach the HMI server. Because of this, you can detect alarm conditions faster and give workers more accurate alarm information.

  2. Improved Notifications
    Modern HMI software takes advantage of the connected nature of modern operations. This means workers don’t need to be standing in front of screens anymore to know when alarms happen. Instead, they can be remotely notified by email, text message or smartphone alerts.

    The software also allows you to escalate alarm notifications to others, such as when a worker isn’t responding to an alarm or when conditions worsen.

    For example, if a tank exceeds its acceptable threshold of 80 degrees, operators can be notified with both a traditional HMI alert and a text message to their smartphones. If that temperature increases to an urgent threshold of 90 degrees, text messages can also be sent to the plant manager and maintenance team. And if the temperature reaches a critical threshold of 100 degrees, the emergency monitoring system can be triggered to begin a plant evacuation.

  3. Faster Issue Resolutions
    When something goes wrong in production, the last thing you want to do is spend time digging for clues into what happened.

    Modern HMI software can use associated tags to include process data with event information and alarm messages. So when an alarm is triggered, production personnel can automatically receive information that describes what the system's operating environment looked like when the alarm occurred.

Smarter, Faster Alarm Response

The sooner workers are notified of HMI alarms, the more quickly they can respond to and recover from the production issues that can hurt your bottom line.

Learn More About Modern HMI

Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You