Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Integracja inteligentnych maszyn to początek transformacji cyfrowej

Gdy pojawia się hasło "inteligentna produkcja", kierownictwo i decydenci z każdej branży natychmiast zadają sobie jedno pytanie - od czego zacząć?

Odpowiedź brzmi: od maszyn, które dzięki transformacji cyfrowej staną się inteligentne i w pełni zintegrowane.

Uzyskanie dostępu do danych produkcyjnych umożliwi producentom maszyn zarządzanie i optymalizację procesów produkcyjnych. Może pomóc też w usprawnieniu zakładu zarówno producentom korzystającym z danego wyposażenia, jak i integratorom systemów, którzy zajmą się jego wdrożeniem i utrzymaniem.

A jak to odnosi się do linii produkcyjnej i całego przedsiębiorstwa?

W przemyśle spożywczym oznacza to pewność, że każdy wyrób zawsze smakuje tak samo. W dziedzinie nauk przyrodniczych - właściwe dawkowanie za każdym razem, a w świecie energetyki - wydajna i bezpieczna produkcja.

Dodatkowa wydajność, od dziś

Teraz możemy pobierać dane, które są efektem automatyzacji procesów i przekształcać je w wiedzę, która pozwoli wkroczyć na nowy poziom wydajności.

A więc co nas spowalnia?

Żyjemy w świecie tradycyjnie konserwatywnego przemysłu. Jeśli ktoś już wie, jak osiągnąć zamierzone cele produkcyjne, zazwyczaj nie będzie chciał tego zmieniać. Ale jest też potrzeba, aby być bardziej elastycznym i działać szybciej niż kiedyś, stając się pionierem w zdobywaniu pozycji na rynku.

Wpływ technologii informatycznych (IT) powoduje, że nasza branża przyspiesza. Każdy z nas - producenci maszyn, użytkownicy końcowi, dostawcy i partnerzy - musi zaakceptować konieczność zwiększenia wydajności, co w przeszłości nie było sprawą aż tak pilną.

Inwestycje narzucają tempo

Strategiczne partnerstwo Rockwell Automation i PTC może pomóc firmom w pełnym wykorzystaniu szansy, jaką daje transformacja cyfrowa. Firmy, które jeszcze nie wiedzą, jak duży jest wpływ transformacji cyfrowej na produkcję, teraz będą mogły się o tym przekonać.

Automatyka i technologie informacyjne zmieniają sposób, czas i miejsce procesów przemysłowych. Tworzą cyfrową podstawę, która pozwala producentom maszyn i użytkownikom końcowym skuteczniej konkurować na rynku.

Inwestycja w PTC jest jednym z naszych najważniejszych posunięć, które ma na celu zapewnić przyspieszenie i zaoferować więcej innowacyjnych rozwiązań w ramach projektu Connected Enterprise.

Dla wielu producentów maszyn i użytkowników końcowych punktem wyjścia są dane. Odpowiednio zgromadzone, przeanalizowane, wyświetlone i wykorzystane mogą naprawdę zrewolucjonizować procesy produkcyjne.

Ostatecznym celem stworzenia infrastruktury obsługującej dane jest nie tylko optymalizacja istniejących zasobów, ale może to być również wdrożenie transformacji cyfrowej w skali całego przedsiębiorstwa.

Takie rozwiązania otwierają zupełnie nowe perspektywy. Odpowiednie wykorzystanie danych, zapewnia lepszą analizę, dokładniejsze prognozy, stabilne zastosowania oraz możliwość wprowadzenia zaawansowanych opcji wizualizacji i SI, które mogą pomóc we wszystkich działaniach, począwszy od projektowania i testów, a skończywszy na instalacji, uruchomieniu i konserwacji

I nie chodzi tu tylko o dostęp do danych. Ważne, by były przejrzyste i skontekstualizowane, a wtedy będzie je można w praktyczny sposób przekształcić. W dzisiejszym świecie prędkość jest naprawdę bardzo ważna.

Większe możliwości wykorzystania potencjału ludzkiego

Kiedy łączymy zalety technologii z zaangażowaniem i entuzjastycznym podejściem naszych pracowników, wszystko staje się możliwe.

Już wcześniej mówiłem o tym, jak można połączyć twórcze myślenie z inteligencją maszyn i poszerzyć w ten sposób możliwości wykorzystania naszego potencjału. W środowisku produkcyjnym wygląda to tak, że integrujemy ludzi, maszyny i dane w ramach całej firmy, a w rezultacie producenci maszyn i użytkownicy końcowi zwiększają swoje moce produkcyjne i wydajność.

W przypadku producentów maszyn należy położyć jak największy nacisk na zabezpieczenie przyszłej inwestycji użytkownika końcowego. A jeśli chodzi o użytkowników końcowych, to warto zwrócić uwagę na wprowadzenie nowych, inteligentnych funkcji komunikacyjnych i możliwość pełniejszego wykorzystania innowacji, co tym samym pozwoli na utrzymanie konkurencyjnej przewagi w skali globalnej.


Blake Moret
Blake Moret
Chairman and Chief Executive Officer, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You