Loading

Blogg

Recent ActivityRecent Activity

Czynniki push-pull w działalności działu R&D

Wielu ludzi powiedziałoby zapewne, że moim zadaniem jako dyrektora centrum badawczo-rozwojowego (R&D) Rockwell Automation w Pradze jest oddawanie się marzeniom i bujanie w obłokach.

Już od wczesnej młodości uwielbiałem rozwiązywać problemy. Pociąg do nieszablonowego myślenia nigdy mnie nie opuścił i jestem bardzo szczęśliwy, że mogę oddawać się swojej pasji jednocześnie pracując zawodowo.

To bardzo emocjonujące widzieć dzisiaj jak idee, nad którymi mój zespół i ja pracowaliśmy 10 lat temu, stają się normami przemysłowymi w miarę wprowadzania możliwych obecnie do przeprowadzenia zmian.

Nasze centrum badawczo-rozwojowe w Pradze udziela rekomendacji na temat, jak badać i wdrażać nowe technologie w oparciu o wewnętrzną strategię biznesową i procesy wyznaczania priorytetów. W centrum uwagi są zawsze nasi klienci i ich potrzeby.

Rewolucja cyfrowa zmieniła niemal wszystkie sposoby naszego codziennego działania. A technologie konsumenckie są dopiero początkiem – zastosowania przemysłowe możliwości cyfrowych dopiero zaczynają się rozwijać i są zapowiedzią bezprecedensowych zmian, jakim będzie podlegać działanie społeczności w nowoczesnym świecie.

Tacy jak ja ludzie z branży R&D nie są w stanie nawet sobie wyobrazić, że kiedykolwiek wcześniej zaistniały bardziej stymulujące warunki do wybiegania w przyszłość. Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) stworzył całą galaktykę nowych możliwości i – mówiąc szczerze – musimy być selektywni w wyborze projektów, nad którymi będziemy pracować.

Zawsze istniała zależność typu push-pull między przemysłem a działalnością R&D.

Czasami, jak w przypadku wdrażanych obecnie w przemyśle, programowalnych systemów autonomicznych, potwierdzone koncepcyjnie projekty uzyskujemy na długo przed gotowością przemysłu do ich zastosowania.

Musimy wówczas czekać, aż przedsiębiorstwa przemysłowe rozwiną wymaganą architekturę zakładu. To samo, choć w większej skali, można powiedzieć w przypadku naszej idei Connected Enterprise – jest to oparcie wszystkiego na Przemysłowym Internecie Rzeczy, ponieważ został on stworzony dla umożliwienia przepływu danych we współczesnym zakładzie przemysłowym.
Prowadziliśmy nasze technologie oraz programowanie w tym kierunku jeszcze zanim zaczęto mówić o Internecie Rzeczy, nie wspominając nawet o Przemysłowym Internecie Rzeczy.

Jednak w innych czasach działania badawczo-rozwojowe podążają za potrzebami przemysłu. Być może zaciekawienie „możliwością” jest ojcem wynalazku, ale jego matką – jak mówi przysłowie – zawsze pozostanie potrzeba.

Nie mogę oczywiście zdradzić tutaj zbyt wielu sekretów, ponieważ R&D jest jednym ze sposobów, dzięki którym przedsiębiorstwa takie jak nasze są konkurencyjne.

Jednak cechą nieodłączną przemysłowych technologii i inżynierów jest współpraca. Wszyscy stoimy na ramionach gigantów, którzy stworzyli systemy i technologie stanowiące nasze oparcie.

W rzeczy samej można by powiedzieć, że nasza praca w Czeskim Institucie Informatyki, Robotyki i Cybernetyki (CIIRC) ma charakter „współpracującej konkurencji”. Wspieramy tam laboratorium inteligentnego sterowania rozproszonego (RADIClab) firmy Rockwell Automation.

Studenci i inżynierowie Rockwell Automation wspólnie prowadzą w RADIClab projekty badawcze. W tym samym kampusie istnieje również współpraca z innymi laboratoriami, sponsorowanymi przez odrębne firmy zajmujące się automatyką.

Jest oczywiste, że tutaj w Pradze duch zdrowej konkurencji w sferze innowacyjności żyje i ma się dobrze.

I gdy ludzie pytają mnie, nad czym teraz pracuję, mogę im odpowiedzieć, że – w znacznym stopniu – wciąż bujam w chmurach. Lub przynajmniej w chmurze.

Nie sądzę, bym zdradził jakąś tajemnicę mówiąc, że przyszłością IIoT jest chmurą – jednak znacznie więcej interesujących badań i prac rozwojowych musi zostać wykonanych przez firmy takie jak Rockwell Automation i jej partnerów, Cisco i Microsoft, aby zostały zniwelowane wszelkiego rodzaju wrażliwe punkty w przepisach i ochronie danych, zanim nastąpi pełne przejęcie przez przemysł.

Nasz praski zakład stał się kluczowy dla rozwoju niektórych ekscytujących, opartych o chmurę rozwiązań i usług, z którymi wchodzimy na rynek.

Jeżeli chcielibyście zerknąć w przyszłość, to pierwsi, którzy zastosowali tę technologię zaczynają ją już wykorzystywać.

Przedsiębiorstwa o najbardziej rozproszonych systemach – takie jak na przykład te w przemyśle petrochemicznym, a także międzynarodowi producenci oryginalnego sprzętu, których maszyny pracują u klientów na całym świecie (zobaczcie krótki klip, aby dowiedzieć się, w jaki sposób).


Jan Bezdicek
Jan Bezdicek
Director of Research & Development, Rockwell Automation
Subscribe

Subscribe to Rockwell Automation and receive the latest news, thought leadership and information directly to your inbox.

Recommended For You