Komunikat dotyczący koronawirusa dla naszych klientów i partnerów
Firma Rockwell Automation podejmuje liczne działania w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa (COVID-19) i na bieżąco ocenia zmieniającą się sytuację oraz skutki pandemii.
Dołącz do strategów branży cyfrowej oraz ekspertów ds. wdrożeń podczas nowego wirtualnego spotkania ROKLive poświęconego transformacji cyfrowej w przemyśle.
Bezpieczeństwo powinno być częścią cyberbezpieczeństwa
Aby lepiej chronić zasoby rzeczowe i pracowników oraz zachować zgodność, musimy rozumieć powiązania między zagrożeniami dla bezpieczeństwa i umieć je minimalizować.
Pięć sposobów zabezpieczenia Twojej działalności przy użyciu oprogramowania HMI
Ogranicz dostęp do swoich systemów produkcji i własności intelektualnej, korzystając z szerokiej gamy zabezpieczeń dostępnych w ramach nowoczesnego oprogramowania HMI.
Dlaczego równość płci w przemyśle jest dla mnie ważna
Przemysł stoi przed wielkim wyzwaniem związanym z wyrównywaniem różnic pomiędzy płciami. Liderzy przemysłu muszą się z nim zmierzyć osobiście, a firmy na poziomie kultury przedsiębiorstwa.
Działania dyrektora generalnego na rzecz różnorodności i włączenia społecznego to największe zainicjowane przez zarząd zobowiązanie biznesowe zmierzające do rozwijania tych aspektów w miejscu pracy w USA. Zobowiązanie to podpisał w 2017 r. prezes i dyrektor generalny Rockwell Automation Blake Moret. Obejrzyj film i dowiedz się więcej o tej inicjatywie od Blake’a.
Czy Twoja firma przywiązuje wagę do różnorodności i włączenia społecznego?
Rozwijając swoją karierę, pamiętaj, że różnorodność i włączenie społeczne są ważne. Znajdź liderów, którzy słuchają (i działają). Okaż cierpliwość i empatię.
Cyfrowa transformacja dzięki koncepcji The Connected Enterprise®
Dowiedz się, w jaki sposób cyfrowo przekształcić działalność zgodnie z koncepcją The Connected Enterprise®, aby poprawić wydajność przedsiębiorstwa w niemal każdym zakresie.
Środki zapewniające ciągłość dostaw energii w newralgicznych sektorach produkcyjnych
Spadki poziomu napięcia powodują przestoje – dowiedz się, jak firma Rockwell rozwiązała ten problem i dlaczego może to być odpowiednie rozwiązanie dla Ciebie.
Świat musi stać się bardziej inteligentnym miejscem. W jaki sposób? Dzięki koncepcji The Connected Enterprise® produkty stają się bardziej inteligentne, ludzie stają się bardziej inteligentni oraz ich decyzje stają się bardziej inteligentne.