Een toekomstbestendige industriële netwerkswitch

Licht beheerde Stratix 2500-switch maakt industriële netwerken toekomstbestendig

Nieuwe industriële netwerkswitch van Rockwell Automation dicht de kloof tussen beheerde en onbeheerde switches

Fabrikanten die gebruikmaken van onbeheerde netwerkswitches worstelen vaak met downtime en beveiligingsproblemen. Zij kunnen nu een beroep doen op een alternatief voor beheerde switches. De licht beheerde Allen-Bradley Stratix 2500-switch van Rockwell Automation biedt de beveiliging, veerkracht, netwerksegmentatie en bandbreedteoptimalisatie van een beheerde switch, maar zonder de noodzaak van arbeidsintensief configuratiewerk.

Klik op de afbeelding hierboven voor een versie met hoge resolutie

“Onbeheerde switches voorzien in de netwerkcapaciteit die nodig is voor minder complexe industriële toepassingen, maar bieden geen diagnostische informatie, beheer van het netwerkverkeer of verbeterde beveiliging”, zegt Divya Venkataraman, global product manager bij Rockwell Automation. “Fabrikanten hebben een krachtigere switch nodig wanneer problemen zoals packet storms het netwerk platleggen of als zij bescherming willen bieden tegen het toenemende aantal cyberdreigingen. In dat geval biedt een licht beheerde switch zoals de Stratix 2500 uitkomst.”

De industriële Ethernet-switch Stratix 2500 is direct inzetbaar voor het op prioriteit indelen van bedrijfskritisch dataverkeer binnen industriële netwerken. De switch kan ook worden geconfigureerd in aansluiting op toepassingsspecifieke behoeften. Dankzij deze flexibiliteit kunnen fabrikanten hun productieprocessen toekomstbestendig maken. Het enige dat ze hiervoor hoeven te doen, is de switch uit de verpakking halen en in het netwerk opnemen. Daarbij kunnen ze het apparaat opschalen naarmate hun behoeften veranderen.

Als licht beheerde switch gaat de Stratix 2500 verder waar onbeheerde switches ophouden. Het apparaat bewaakt en optimaliseert het dataverkeer en levert diagnostische informatie aan om downtime te minimaliseren. De switch biedt ondersteuning voor maximaal 64 VLAN’s voor logische netwerksegmentatie, iets wat bijdraagt aan lagere totale eigendomskosten. De functionaliteit voor poortbeveiliging stelt gebruikers in staat om poorten naar wens te deactiveren en de verbindingen met eindsystemen te beheren op basis van het controleadres voor de toegang tot opslagmedia.

De licht beheerde Stratix 2500-switch gebruikt technologie van Cisco en maakt deel uit van de Integrated Architecture van Rockwell Automation. Dit vereenvoudigt de configuratie, het beheer en de ondersteuning van het netwerk en optimaliseert de integratie van de switch met het netwerk.

“Dankzij ingebouwde technologie van Cisco biedt de Stratix 2500-switch de beveiligings- en bewakingsmogelijkheden die ICT-professionals nodig hebben. Deze worden gecombineerd met een gebruiksvriendelijke web-interface voor operationele professionals”, zegt Samuel Pasquier, directeur Product Management IoT Platforms bij Cisco.

De switch is het nieuwste resultaat die is voortgevloeid uit de samenwerking tussen Rockwell Automation en Cisco om industriële netwerkoplossingen te ontwikkelen die fabrikanten ondersteunen tijdens hun digitale transformatie.

Verwenden Sie die besten HTML, CSS und JavaScript Ressourcen, um den perfekten Code in Ihren Webprojekten zu erhalten

Over Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), het grootste bedrijf ter wereld dat is gespecialiseerd in industriële automatisering en informatie, laat klanten productiever worden en maakt de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor van Rockwell Automation is gevestigd in het Amerikaanse Milwaukee (Wisconsin). Het bedrijf heeft circa 22.000 werknemers en bedient klanten in meer dan 80 landen.

Mediacontactpersonen

Annelies Vis van Heemst
Susanne Woiton

Contactpersoon

Rockwell Automation en zijn partners bieden u zeer gedegen kennis en staan u graag terzijde bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw investering in automatisering.

Schrijf u in

Ontvang het laatste nieuws over technologietrends en oplossingen van Rockwell Automation.