Smart Manufacturing-initiatieven bieden productieverbetering

Smart manufacturing verbetert uw productie

De Connected Enterprise is een veilige, productieve en winstgevende organisatie die wordt aangestuurd door inzichten die uit data zijn opgedaan.

Maar wat als een fabrikant eerst verbeteringen moet aanbrengen alvorens de voordelen van digitalisering te kunnen plukken, zoals voorspelbare resultaten, stabiele apparatuur, een veiliger werkplek en milieutechnisch verantwoorde processen?

Het goede nieuws is dat de inspanning die wordt geleverd om operationele processen stabieler te maken de eerste stap op weg is naar de Connected Enterprise en een directe return on investment kan opleveren.

Veel industriële bedrijven hebben moeite om voor stabiele processen te zorgen. In 2014 maakten Amerikaanse fabrikanten melding van ruim 483.000 gevallen van letsel en arbeidsgerelateerde ziekte. In  126.000 van deze gevallen resulteerde dit in langdurig ziekteverzuim, en in 341 gevallen was er zelfs sprake van fatale gevolgen. In 2014 viel de toezichthouder EPA binnen bij diverse bedrijven. Deze werden gedwongen om in totaal meer dan 9,7 miljard dollar te investeren in het terugdringen van vervuiling.

Bijna een kwart van alle Amerikaanse productiefaciliteiten rapporteert een schamele machinebeschikbaarheid van 70 procent of lager. Dit betekent dat bijna een derde van hun productiecapaciteit onbenut blijft. En erger nog: veel productiefaciliteiten worstelen met al die problemen tegelijk.

Smart Manufacturing-technologie is geen wondermiddel tegen problemen op het gebied van veiligheid, milieutechnologie en stabiliteit. Er bestaat geen digitaal elixir dat een verziekte bedrijfscultuur kan genezen. Wat deze technologie echter wel kan, is data opvragen uit geautomatiseerde apparatuur en die presenteren via dashboards, key performance indicators tonen en de basis leggen voor slimme verbeteringen. Ingebouwde sensortechnologieën en de data die zij aanleveren (o.a. ten aanzien van trillingen, temperaturen, energieverbruik en uitstoot) zijn van cruciaal belang voor:

Het verbeteren van de veiligheid van het personeel en overeenstemming met de milieurichtlijnen

Fabrikanten kunnen op systematische wijze een oplossing bieden voor veiligheidsproblemen door het ontwerpen van oplossingen die veiligheid en machinefunctionaliteit integreren.

Dit proces begint met een sterkere bewustwording van problemen, het in kaart brengen van nieuwe eisen, de revisie van systemen (bijv. het elimineren van gevaren door een verbeterd mechanisch ontwerp of het inbouwen van geautomatiseerde waarschuwingen) en de implementatie van veiliger productiesystemen. 

Dit alles vraagt om 24/7 bewaking, periodieke inspecties en opwaarderingen naarmate de technologieën en normen zich verder ontwikkelen.



Het verhogen van de uptime van machines

Het verbinden van slimmere machinecomponenten biedt meer grip op complexe productieprocessen en draagt bij aan een reductie van de downtime van apparatuur door het vervangen van verouderde of moeilijk te verbinden automatiseringssystemen. 

Intelligente sensoren en besturingsmechanismen leveren daarbij relevante data aan, zoals de status van apparatuur voor analysedoeleinden, visualisatie en uitzonderingrapportage die de downtime in kaart brengt. 

Deze informatie wordt met behulp van push-mechanismen naar mobiele apparaten op de fabrieksvloer verzonden, zodat medewerkers toegang krijgen tot real-time productiedata, zoals de beschikbaarheid van machines en de effectiviteit van apparatuur. 

Het onderhoudspersoneel weet zo waar downtime optreedt, hoe de specifieke details van machinestoringen eruit zien en wat er nodig is om deze storingen te verhelpen.

Bent u klaar voor veiliger, slimmer en winstgevender productieprocessen die volledig voldoen aan de wet- en regelgeving?

Beth Parkinson
Gepubliceerd 20 Oktober 2016 Door Beth Parkinson, Market Development Director, Connected Enterprise, Rockwell Automation
  • Contactpersoon:

Contactpersoon

Rockwell Automation en zijn partners bieden u zeer gedegen kennis en staan u graag terzijde bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw investering in automatisering.

Schrijf u in

Ontvang het laatste nieuws over technologietrends en oplossingen van Rockwell Automation.