Nieuwe AI-module van Rockwell Automation optimaliseert productieprocessen

De AI-module maakt predictive analytics mogelijk en vereenvoudigt het besluitvormingsproces

Medewerkers van industriële bedrijven kunnen de data van hun machines en apparatuur nu eenvoudiger gebruiken om problemen in de productie te voorspellen. Daardoor kunnen ze de productieprocessen met de bestaande automatiseringssystemen en hun eigen vaardigheden beter managen. De nieuwe FactoryTalk Analytics LogixAI-module (voorheen ook bekend onder de naam Project Sherlock) maakt gebruik van artificial intelligence (AI) voor de detectie van onregelmatigheden in productieprocessen. De module waarschuwt het personeel op de fabrieksvloer, zodat ze de afwijkingen kunnen onderzoeken en waar nodig kunnen ingrijpen.

Klik op de afbeelding hierboven voor het aanvragen van een foto met hoge resolutie.

Veel bestaande oplossingen voor data-analyse vereisen een diepgaande kennis van zowel data als industriële processen. De nieuwe uitbreidingsmodule voor ControlLogix-controllers maakt analyses gemakkelijker door de taken van de data-expert over te nemen. De module past naadloos in het chassis van de controller en streamt data uit de controller  om voorspellende modellen te bouwen. De AI-module bewaakt productieprocessen continu en detecteert afwijkingen op basis van de kennis die ze in de loop der tijd over de processen heeft opgedaan.

“De FactoryTalk Analytics LogixAI-module maakt voorspellende analyses toegankelijker en helpt medewerkers op de fabrieksvloer betere beslissingen over de productieprocessen te nemen”, zegt Jonathan Wise, productmanager bij Rockwell Automation. “De module verzamelt informatie over de ControlLogix-toepassingen en waarschuwt operators en technici als er zich onverwachte veranderingen voordoen. Op deze manier kunnen ze problemen met de productkwaliteit in een vroegtijdig stadium voorkomen en ervoor zorgen dat de productieprocessen zonder onderbrekingen doorlopen.”

De module kan operators bijvoorbeeld helpen bij het signaleren van afwijkingen in de prestaties van apparatuur zoals mixers, die ten koste kunnen gaan van de productkwaliteit of die tot onderbrekingen in het productieproces leiden. De module kan ook gebruikt worden als virtuele sensor. Daardoor hoeven medewerkers bijvoorbeeld niet langer de vochtigheidsgraad van verpakte voedingsmiddelen te meten, maar in plaats daarvan kan de module variabelen van onderdelen van de productielijn zoals sproeiers, drogers en branders analyseren om een meetresultaat virtueel te voorspellen.

Medewerkers op de werkvloer kunnen bij problemen gewaarschuwd worden door een alarm in te stellen op een human machine interface (HMI) of dashboard. De toekomstige functionaliteit van de module gaat nog een stapje verder door hen te helpen om problemen gerichter op te lossen en de optimalisatie van processen te automatiseren.

De FactoryTalk Analytics LogixAI-module is de nieuwste toevoeging aan de FactoryTalk Analytics-reeks van Rockwell Automation. Deze omvat onder meer FactoryTalk Analytics for Devices, software die informatie verzamelt over de structuur en de status van een automatiseringssysteem, zodat medewerkers geïnformeerd worden over problemen met afzonderlijke apparaten. De LogixAI-module gaat verder door van de toepassingen van een automatiseringssysteem te leren, zodat deze algemene functie kan helpen bij het identificeren van afwijkingen.

Beide modules werken nog afzonderlijk van elkaar, maar zullen elkaar bij toekomstige uitbreidingen ondersteunen. Het FactoryTalk Analytics-platform integreert data uit diverse bronnen, zodat medewerkers nieuwe inzichten kunnen opdoen. FactoryTalk Analytics for Devices en de LogixAI-module zullen in de toekomst allebei als databronnen voor FactoryTalk Analytics dienen.

Over Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), het grootste bedrijf ter wereld dat is gespecialiseerd in industriële automatisering en informatie, laat klanten productiever worden en maakt de wereld duurzamer. Het hoofdkantoor van Rockwell Automation is gevestigd in het Amerikaanse Milwaukee (Wisconsin). Het bedrijf heeft circa 23.000 werknemers en bedient klanten in meer dan 80 landen.

Mediacontactpersonen

Annelies Vis van Heemst

Schrijf u in

Rockwell Automation en zijn partners bieden u zeer gedegen kennis en staan u graag terzijde bij het ontwerpen, implementeren en ondersteunen van uw investering in automatisering.

Schrijf u in

Ontvang het laatste nieuws over technologietrends en oplossingen van Rockwell Automation.