EMEA Graduate Programma

Op zoek naar het beste in de industriële sector? Dat zijn wij ook!

Rockwell Automation focust zich op de ontwikkeling van de volgende generatie smart en connected productiemiddelen en -processen. Dat doen we met een scherp oog voor technologische innovatie, branchekennis, integriteit en verantwoord ondernemen. Wij zijn dan ook op zoek naar mensen die de ambitie hebben en de drive om een succesvol en langdurig dienstverband te willen aangaan met een bedrijf waar ze trots op kunnen zijn.

Als jij deze zelfde wens hebt, ben jij de diegene  die we zoeken.

ONS Young Graduate Programma

Wij hebben een Graduate Trainee Programma die speciaal voor jou wordt samengesteld, waardoor we je ook persoonlijke begeleiding kunnen geven.

Ons Graduate Trainee Programme duurt twaalf maanden. Het omvat drie maanden training op ons Europese (EMEA) Hoofdkantoor in Brussel en doorloop je daarnaast stages en projecten in het land dat je in dienst neemt. Tijdens je verblijf in Brussel volg je een algemeen introductieprogramma van EMEA-managers, krijg je training op het gebied van soft skills en word je technische kennis up-to-date gebracht.

Ons Graduate Trainee Programma geeft je de mogelijkheid om je achtergrond, competenties en interesses te koppelen aan een omgeving die jou voorbereidt op een leidersrol. Wij ondersteunen je groei tijdens dit hele traject. Dat doen we door mentorschappen, leren we je netwerken en leg je zowel contacten met managers in onze organisatie als met klanten uit de betreffende regio.

Of je nu belangstelling hebt voor software, industriële techniek of machinebouw, wij hebben waar je naar op zoek bent. Dit programma vormt de perfecte start van je carrière.

Nu we het vierde achtereenvolgende jaar van ons graduate programma ingaan, zien we dat het jonge professionals iedere keer weer helpt een baan te vinden bij een multinational. Voordat ze definitief aan de slag gaan bij een bedrijf, kunnen ze daar kennismaken met verschillende loopbanen. Dankzij deelname aan het programma kan Rockwell Automation EMEA mensen van verschillende leeftijden en geslacht in de pre-sales en verkooporganisatie bij elkaar brengen. We zijn trots op het succes van het programma en zien we er naar uit om de volgende lichting te verwelkomen.

Susana Gonzalez, President Europe, Middle East & Africa

Waarom bij ons komen werken?

Rockwell Automation maakt werk van de ontwikkeling van toekomstig talent.

Als werknemer van wereldspeler Rockwell Automation volgen de uitdagingen elkaar in hoog tempo op. Vanaf het allereerste moment dat je bij ons begint, kun je al verschil maken.

Als je ons programma met succes doorloopt, heb je een grote keur aan carrièremogelijkheden voor je. Bij ons beweeg je je altijd midden in de laatste technologische en zakelijke trends en krijg je de kans om je verder te ontwikkelen via training on the job, ontwikkelingsprogramma’s en verschillende carrièrepaden.

Wij bieden de omgeving, de technologie en de ondersteuning waarop je jouw toekomst kunt bouwen! Kom rondkijken en leer ons kennen. Ontdek wat we doen.

  • Ga deel uitmaken van een succesvolle wereldwijde leider die steeds weer intellectueel uitdagende mogelijkheden biedt.
  • Je unieke competenties en je achtergrond worden op waarde geschat en weet je passie voor de uitdagingen van morgen aan te wakkeren.
  • Slaag in een omgeving die toekomstige leiders voortbrengt en die creativiteit en uitmuntendheid herkent.

De toekomst is nu. Dit geldt nog meer voor de toekomstige leiders bij Rockwell Automation. Via ons Young Graduate Programma bieden wij jonge professionelen de mogelijkheid om een solide fundering binnen ons bedrijf te leggen en gebruik te maken van een vliegende start aan het begin van hun carriere.

Jan De Witte, Country Sales Director

Voordelen

Je krijgt 22.500 talentvolle en gepassioneerde collega’s, die werken aan de nieuwe toekomst van de industrie. Daarnaast kom je terecht in een veelvuldig onderscheiden organisatie die gedreven wordt door ethisch besef, integer gedrag en duurzaam handelen met de wereldwijde opkomst van ‘The Connected Enterprise’.

Onze mensen zijn het fundament van en de sleutel tot ons succes en onze toekomst. Wij beschouwen het als een van onze kerntaken om bij te dragen aan een carrière die in elk opzicht lonend is. Bij ons hebben deze woorden ook echt betekenis, want wij spelen een actieve rol in de ontwikkeling van de carrière die jij voor ogen hebt. Want als jij succesvol bent, zijn wij dat ook.

Dit hebben wij te bieden:

  • Loopbaanontwikkeling
  • Waardering van medewerkers
  • Internationale omgeving
  • Uitstekende primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden

Via het Graduate Trainee Programma van Rockwell Automation heb ik wereldwijd verschillende landen en culturen mogen leren kennen. Rockwell Automation biedt mij onbeperkte carrièremogelijkheden en ik werk met en aan de nieuwste technologieën.

Gilles Quintelier, commercial engineer, trainee in 2017

Criteria

Heb je interesse gekregen en wil je in aanmerking komen voor ons programma? Dan moet je voldoen aan de volgende eerste selectiecriteria.

  • Bachelordiploma (gemiddeld een 7 of hoger) of een masterdiploma (voorkeur)
  • Net afgestudeerd of 6-12 maanden werkervaring in automatisering
  • Een afgeronde stage is een plus
  • In de EU kunnen werken en reizen

Hoe kunnen wij u helpen?

Meld je aan voor ons EMEA Graduate Programma en start je carrière bij Rockwell Automation.