SIL 1-3, 안전 장치, 폴트 방지 및 삼중 모듈형 이중화(TMR) 아키텍처가 필요한 경우, 안전 장치 장착 시스템의 요구 사항을 지원해 드립니다. 로크웰 오토메이션의 AADvance® 폴트 방지 제어 시스템은 진정한 분산 확장형 안전 장치 장착 시스템입니다.
로크웰 오토메이션의 AADvance 솔루션을 통해 애플리케이션의 특정 부분에서 필요할 때마다 다양한 모듈식 이중화 수준을 적용할 수 있습니다. 이 솔루션을 사용하면 공장 전체에 필요한 안전 무결성 및 가용성 수준을 지정할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션의 AADvance 과정에서는 AADvance 하드웨어, 소프트웨어 및 문제 해결에 대한 종합적인 개요를 제공합니다.
이 교육을 마치면 다음과 같이 할 수 있습니다.
로크웰 오토메이션은 고객이 원할 때 고객이 원하는 방식으로 AADvance 구현 및 교육 요건을 충족해 드리기 위해 추가 툴을 제공합니다.
AADvance는 TÜV에 의해 다음과 같은 국제 안전 관련 표준을 하나 이상 준수해야 하는 애플리케이션에 적합한 것으로 인증되었습니다.
국제 시장에서 경쟁이 점점 치열해짐에 따라 많은 기업에서는 기술을 활용하여 수익성 있는 사업 성장을 지속하는 데 주력하고 있습니다만, 도움이 필요할 때도 있기 마련입니다. 광범위한 서비스 포트폴리오로 자동화 투자를 최대한 활용할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다.