PharmaSuite 제조 실행 시스템

생명과학용 MES 솔루션

FactoryTalk® PharmaSuite® 제조 실행 시스템(MES)은 혁신적인 MES 활용법을 제시합니다. 레시피 라이프사이클의 각 단계에서 역할에 기반해 최적화를 실현함으로써 모든 사용자에게 결과물 산출 단축 효과를 선사합니다. 배치(batch) 처리와 이산 처리 모두에서 성장을 이룰 수 있습니다. PharmaSuite는 지능적인 업그레이드 엔진과 오픈 콘텐츠 아키텍처를 결합한 결과물입니다.

규정 준수 그 이상의 이점

현대식 MES로 생산을 최적화하고, 출시 기간을 단축하고, 규정 준수 부담을 줄일 수 있습니다.

표준화와 유언성의 결합

FactoryTalk PharmaSuite MES는 가치 기반 애플리케이션으로 규정 준수 가이드라인을 지킬 수 있도록 지원합니다. 또한 MES를 이용하면 탁월한 운영 효율을 실현하고, 공급망의 효율성을 높이고, 지속 가능성 목표를 달성할 수 있습니다.

종이를 없애고 품질을 향상한 Zhejiang Medicine Co

이 회사가 서류 작업 관련 오류를 없애고, 규정에 따른 보고를 용이하게 변화시키고 개선한 방법을 알아보십시오. 또한 Zhejiang은 전사적으로 관리자들이 더 나은 비즈니스 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원했습니다.

다른 생명과학 회사의 사례 확인

이 e-Book에서는 생명과학 분야의 과제가 무엇이며 이러한 과제에 선도적인 조직들이 어떻게 접근하고 있는지 설명합니다.

두 가지 IT 응용 사례

Pfizer 및 Ferring이 비즈니스 과제를 해결하는 데 정보 기술을 응용한 방법을 알아보십시오.

EBR 설계에 S88을 적용해야 하는 이유

전자 배치 레코드(EBR)는 오랫동안 다양한 모델링 방식으로 설계되었습니다. 이러한 방식으로는 문서 작성, 독점 작업 흐름 차트, 프로그래밍과 유사한 시퀀스 정의 등이 있습니다. 그런데 이처럼 다중적인 EBR 레시피 설계에 간결한 S88 설계 철학을 적용한다면 어떨까요?

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/mes_cap/industry_mes/ko/KR_det_pharma-suite row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.