데이터 검색 툴

데이터에서 대시보드까지

데이터는 우리의 일상 생활을 압도하고 있습니다. 생산 환경에도 데이터가 너무나 많기 때문에 데이터를 사용하지 않거나 과소평가하는 일이 자주 벌어집니다. 이에 대응하는 전략은 확장 가능한 분석 솔루션을 마련하는 것입니다. 이러한 솔루션으로 편리하게 데이터 소스를 수집하고 데이터를 융합하면 데이터 준비 자체가 아니라 분석 과정에 더 많은 시간을 투자할 수 있게 됩니다.

물론 복잡한 분석 툴을 사용할 수도 있지만, 데이터 히어로가 나타나서 보고서를 작성하고 대시보드를 만들기에는 시간이 부족합니다. 그보다는 그때그때 목적에 맞게 원 데이터를 대시보드 또는 보고서로 바꿔 주는 분석 툴을 사용해 보십시오. 이러한 툴은 설명과 진단, 예측, 규범 등의 수준을 필요한 만큼 조절할 수 있습니다.

격리된 데이터의 퇴장

혹시 이런 상황에 처해 있습니까? 저장할 데이터와 저장 방식에 대한 선호도가 부서마다 달라서 정보의 사일로가 생겨나거나 서로 호환되지 않는 형식으로 데이터를 저장하는 상황 말입니다. 이러한 단절은 정보의 섬을 만들어 냅니다.

소프트웨어를 각 장치에 수동으로 매핑하려면 시간이 많이 걸리고 오류도 발생하기 쉽습니다. 로크웰 오토메이션의 FactoryTalk® Analytics™ 플랫폼은 장치, 센서, 태그 및 비즈니스 시스템에서 구조화된 데이터 및 구조화되지 않은 데이터를 수집하기 때문에 사용자는 중요한 문제에 더 많은 시간을 투자할 수 있습니다.

이러한 기능을 이용하면 수작업 매핑으로는 결코 불가능한 세부 정보에 액세스할 수 있습니다. FactoryTalk Analytics 플랫폼을 이용하면 스냅샷을 만드는 것은 물론, 데이터를 중앙 위치로 운반한 다음 사용자가 선택한 속도에 따라 지속적으로 갱신할 수 있습니다.

과거를 돌아보는 백미러 대신 앞날을 내다보는 실시간 예측 정보를 이용하십시오.

힘이 되는 앱

로크웰 오토메이션의 FactoryTalk Analytics 플랫폼은 우리가 경로 안내를 위해 일상적으로 사용하는 앱 만큼이나 확장성 있는 전용 앱을 제공합니다. 여기에 더하여 목적별 분석을 위한 실행 방법 동영상도 준비되어 있습니다. 산업 정보 관리 및 신속한 의사 결정을 위한 데이터 관리 요령을 배울 수 있도록 특별히 제작된 동영상입니다.

수십억 개의 장치와 끝없는 데이터 속에서 믿을 수 있는 해답을 즉석에서 찾아보십시오. 유연성 없이 미리 구성된 대시보드에서 검색하는 일은 그만두십시오. 더 이상 설정에 시간을 낭비하지 말고, 정보의 힘을 실현하기 시작할 때입니다. 

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Basic Landing/Detail page capabilities/analytics/ko/KR_det_data-discovery-tools row-3

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.