2018 오토메이션 페어에서 새로운 브랜드 비전 및 혁신 솔루션 공개

12,000여명의 업계 전문가와 실무자 참석하여 제조업체에 영향을 주는 주요 현안 모색 새로운 브랜드 비전으로 ‘인간의 가능성 확장(Expanding Human Possibility)’ 공개 팩토리토크 이노베이션스위트(FactoryTalk InnovationSuite), 멧소메트릭스(MetsoMetrics) 등 조직 가치와 생산성 높이기 위한 혁신 솔루션 공식 출시

 

2018년 12월 3일, 서울 – 산업 자동화 및 정보 솔루션 선도 기업 로크웰오토메이션 (Rockwell Automation)은 자사와 파트너네트워크(PartnerNetwork) 회원사가 주최하는 2018 오토메이션 페어(Automation Fair)에서 새로운 브랜딩을 공식적으로 발표하고, 고객을 위한 혁신적인 솔루션을 공개했다. 올해로 27회를 맞이한 오토메이션 페어는 11 월 14 일, 15 일 양일에 걸쳐 펜실베니아 주 필라델피아에서 개최되었으며, 전세계에서 12,000여명의 관람객들이 참석하며 성황리에 막을 내렸다.

 새로운 브랜드 비전인 ‘인간의 가능성 확장’(Expanding Human Possibility)은 로크웰오토메이션이 강조해온 미션인 ‘Bring The Connected Enterprise to Life’를 뒷받침하고 있으며, 사람들과 기계, 데이터를 기업전반에 연결함으로써 제조업체들이 더욱 효율적이고 생산적으로 변화하는 방법에 중점을 두고 있다.

 블레이크 모렛(Blake Moret) 로크웰오토메이션 회장 겸 CEO는 “새로운 로크웰오토메이션 브랜드는 로크웰의 전통을 기반으로 만들어졌으며, 첨단 제조업에서 ‘사람’이 수행하는 중심 역할을 강조하고 있다.”며, “새로운 브랜딩은 비즈니스가 어떻게 성능을 극대화하고, 혁신을 앞당기는지와 성장을 견인하는 방법에 중점을 둔다. 오토메이션 페어에서 파트너사들과 함께 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하기 위한 방법을 시연하였으며, 이로써 고객들에게 더욱 효율적이고 민첩하며 생산적인 기업을 만들 수 있는 역량을 제시했다.”고 전했다.

 

 이번 오토메이션 페어에서는 전세계 수천명의 제조업계 리더들이 필라델피아에 모여 최신 기술을 체험하고 디지털화, 사이버보안, 여성 리더십, 기술격차, STEM 등 최근 제조업 환경에 영향을 미치는 업계 트렌드를 논의했다.

 또한, 로크웰오토메이션과 파트너네트워크 회원사는 오토메이션 페어에서 새로운 혁신 솔루션인 팩토리토크 이노베이션스위트(FactoryTalk InnovationSuite) 및 멧소 메트릭스(Metso Metrics)를 출시하기도 했다. 두 제품은 조직 내 정보를 활용하여 가치를 창출하고 생산성을 높이도록 설계되었다.

 로크웰 오토메이션 아태지역 사장인 조 수사(Joe Sousa)는 “새로운 로크웰오토메이션 브랜딩은 커넥티드 엔터프라이즈에 대한 로크웰의 일관된 헌신을 보여주고 있다. 로크웰오토메이션과 파트너네트워크 회원사들의 전문성을 결합해 새로운 혁신 솔루션을 출시하고, 고객이 인더스트리 4.0 여정을 실현할 수 있도록 지원하고 있다. “며, "아태지역은 매우 다양하고 빠르게 움직이고 있다. 로크웰오토메이션은 전방위의 솔루션을 통해 고객들이 자신의 비즈니스에 대한 깊은 통찰력을 얻고, 시장에 관계없이 성공을 위한 준비를 할 수 있도록 하며, 자신의 비즈니스 또는 업계가 직면할 수 있는 문제들을 극복할 수 있는 역량을 확보할 수 있도록 한다. "고 전했다.

 

  • 팩토리토크 이노베이션스위트 (FactoryTalk InnovationSuite)

 로크웰오토메이션은 2018년 6월 PTC와의 파트너십을 발표한 이후, 오토메이션 페어에서 산업 기업 전반에 걸쳐 디지털 혁신을 주도하도록 설계된 양사의 협업 솔루션인 팩토리토크 이노베이션스위트를 출시했다.

 PTC와 함께 출시한 팩토리토크 이노베이션스위트는 일반적으로 사용되는 산업용 장비의 연결을 신속하고 확장 가능하며 안전하도록 지원하고, 이로써 생산 현장에서 운영 기술(OT) 기기에 대한 연결성을 향상시킨다. 의사 결정자는 IT 애플리케이션과 시스템으로부터 데이터를 통합해 기업의 모든 곳에서 산업 장비, 라인 및 시설 등에 대한 완벽한 디지털 표현을 얻을 수 있다.

 

  • 멧소 메트릭스 (Metso Metrics)

 멧소와 로크웰오토메이션은 광산 업계를 위한 새로운 예측 유지보수 솔루션을 오토메이션 페어 기간 동안 출시하였고, 양사 협력이 시작되었음을 알렸다. 멧소 메트릭스는 글로벌 광산 고객에게 장비 및 프로세스에 대한 향상된 가시성과 새로운 통찰력을 제공하도록 설계되었으며, 분석, 상태 모니터링 및 예측 유지 관리에 대한 심층적 통찰력을 얻을 수 있다.

 이 산업 사물인터넷(IIoT) 솔루션은 로크웰오토메이션 팩토리토크 클라우드 플랫폼을 기반으로 개발되었으며, 마이크로소프트 애저로 지원된다. 이 제품은 프로세스 성능을 평가하고 구성요소 마모 및 고장을 예측하는 데 모두 사용되는 멧소 장비 내의 수백 개의 센서로부터 데이터를 안전하게 수집한다. 이로써 멧소 성능 팀은 고급 기계 학습 알고리즘을 통해 데이터를 분석하여 고객이 장비 작동 및 프로세스를 최적화할 수 있도록 지원한다.

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 세계 최대의 산업 자동화 및 정보 전문 기업으로, 고객의 생산성을 향상하고 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다. 위스콘신 주 밀워키에 본사가 있으며, 약 22,000명 이상의 직원이 80여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

미디어 연락처

Hyo Jin Lim

블로그

로크웰 오토메이션 블로그는 로크웰 직원과 고객이 함께 최신 기술 및 산업계에서의 동향을 공유하는 공간으로 업계에서의 최신 뉴스를 빠르고 손쉽게 받을 수 있습니다.