장비제조업체와 작업자의 유연성을 향상해주는 새로운 IEC 및 NEMA 전자접촉기 출시

새로운 IEC 및 NEMA 전자접촉기 출시

새로운 대형 전자접촉기, 모터 제어 간소화 및 에너지 효율성 향상

2018년 4월 09일, 서울 – 글로벌 시장을 겨냥해 판넬을 설계하는 전 세계의 장비제조업체들은 다양한 국제 표준은 물론 변화하는 에너지 효율성 지침을 충족할 수 있도록 올바른 컴포넌트를 선택할 필요가 있다. 로크웰 오토메이션은 이러한 니즈를 충족하며 장비제조업체들이 더 작고 더 에너지 효율적인 판넬을 설계할 수 있도록 지원하는 Allen-Bradley Bulletin 100-E IEC 전자접촉기와 Bulletin 300 NEMA 전자접촉기를 출시했다고 밝혔다.

기존에는 전자접촉기들이 모터, 팬, 펌프 등 다양한 애플리케이션의 전기 부하 회로 개폐에 사용되었다. 그러나 이러한 부하를 격리 또는 바이패스 시키고 저항 부하 회로의 개폐에 대형 전자접촉기를 사용하는 경우가 늘고 있다. 이러한 변화에 대응하여, 새로운 전자접촉기 라인에는 작업자들이 다양한 전압을 보다 유연하게 제어할 수 있도록 해주는 범용 코일이 포함되었다.

 로크웰 오토메이션의 NEMA 전자접촉기 글로벌 제품 마케팅 관리자인 톰 피터슨(Tom Peterson)은 “일반적으로, 전자접촉기 선정 시에 코일제어 전압을 지정해야 하는데, 새로운 전자접촉기들은 단 4가지 코일 옵션으로 24~500볼트 범위의 40~50가지 전압을 제어할 수 있다”고 말했다.

기존 옵션들은 다수 전압에서 제공되었으며, 애플리케이션을 제어하기 위해 AC나 DC 코일이 필요한 경우가 많았다. 이제, 작업자들은 범용 코일을 사용해 적은 종류의 부품으로 여러 애플리케이션의 전압을 보다 쉽게 제어할 수 있게 되었다.

피터슨은 “이러한 코일들은 훨씬 더 에너지 효율적"이라며, “새로운 장치를 사용해, 작업자들은 동일한 애플리케이션들을 더 작은 전원 공급장치로 구동할 수 있다”고 설명했다.

범용 코일이 추가된 것 이외에도, 새로운 전자접촉기는 기존 제품들 보다 크기가 훨씬 작다. Bulletin 100-E IEC 전자접촉기는 기존 제품라인 대비 점유면적이 25% 더 적고, Bulletin 300 NEMA 전자접촉기는 45%가 적다.

로크웰 오토메이션의 IEC 전자접촉기 글로벌 제품 마케팅 관리자인 토니 하트(Tony Hart)는 “새로운 전자접촉기는 기존 제품군 보다 크기가 작아 더 작은 패널과 더 작은 외함을 사용할 수 있다”고 말했다.

새로운 전자접촉기들은 Allen-Bradley Bulletin 100-D IEC 및 Bulletin 500 NEMA Size 6-8 전자접촉기들을 대체한다. 기존 라인의 전자접촉기들은 115~860 앰프 범위의 애플리케이션을 위한 것이었지만, 새로운 전자접촉기들은 116~2650 앰프 범위의 애플리케이션을 위해 설계되었다.

 

Allen-Bradley 모션 컨트롤 전자접촉기

https://ab.rockwellautomation.com/ko/Motor-Control/Contactors

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 세계 최대의 산업 자동화 및 정보 전문 기업으로, 고객의 생산성을 향상하고 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다. 위스콘신 주 밀워키에 본사가 있으며, 약 23,000명 이상의 직원이 80여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

미디어 연락처

Seo Yoon Moon

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.