새로운 서보시스템 - 비용 절감, 사이즈 간소화

알렌 브래들리 Kinetix 5100 서보 드라이브, 컨트롤러 없이 다양한 성능 수행

20191118, 서울로크웰오토메이션은 오늘 컨트롤러 없이도 시스템으로 작동하는 새로운 Kinetix 5100 서보 드라이브 (Kinetix 5100 servo drive) 및 Kinetix TLP, 케이블을 출시한다고 발표했다.

 다양화된 제품과 패키지 크기에 대한 소비자의 욕구가 증가함에 따라 더욱 작고 유연한 기계가 각광받고 있다. 더욱 작은 기계를 제작하려는 OEM들을 대상으로 비용 효율성 높은 옵션을 제공하기 위해 로크웰오토메이션이 새롭게 발표한 알렌 브래들리 Kinetix 5100 서보 드라이브는 광범위한 고속, 저전력 모션 제어 애플리케이션을 지원하는 다양한 제어 모드를 지니고 있다. 드라이브는 Micro 800 컨트롤러, Logix 기반 컨트롤 시스템과 함께 사용할 수 있으며 단독으로도 사용이 가능하여 OEM이 그들에 가장 적합한 방식으로 제품을 사용할 수 있도록 지원한다.  

 로크웰오토메이션의 제품 매니저 사이먼 왕(Simon Wang)“Kinetix 5100 서보 시스템은 특히 비용 효율적인 서보 컨트롤을 필요로 하는 중간 사이즈의 포장 기계에 사용하기 적합하다.”, ”드라이브, 모터, 케이블을 하나로 묶으면 더 경쟁력 있는 시스템 가격 책정을 가능하게 한다. 또한 OEM이 제품을 기계의 전력 소요량을 기반으로 선택하면 더 많은 시간을 소요하는 사이즈 조정 및 선택 과정을 거치는 것과 비교하여 시간과 노력을 절약할 수 있다.”고 전했다.

 또한, Kinetix 5100 서보 시스템은 OEM이 고객 생산성을 향상시킬 수 있도록 돕는다. SKU의 폭발로 제조업자들은 대부분이 수동 프로세스인 다수의 교체 작업에 직면하였다. OEM들은 Kinetix 5100 서보 드라이브를 사용하여 동력화하거나 자동화 된 시스템을 만들어 전환 속도를 높일 수 있다.

 또한, 내장되어 있는 안전한 토크가 꺼지면 사용자들은 전체 장비의 전원을 끄지 않고도 모터 토크를 제거할 수 있어 장비가 안전한 상태에 이른 후에 빠르게 재시동 될 수 있도록 한다. 또한 듀얼 포트 EtherNet/IP를 통해 DLR(Device Level Ring) 토폴로지를 지원한다.

 Kinetix 5100 서보 드라이브는 알렌 브래들리 울트라 300 디지털 서보 드라이브 사용자가 간편하게 이동할 수 있는 옵션을 제공한다. 해당 시스템은 Kinetix 5100 서보 드라이브를 위해 점차 단종될 예정이다.

 모션(Motion) 비즈니스 매니저인 마이클 블라호스(Michael Vlahos)오늘날 까다롭고 소비자 중심의 환경을 지닌 아시아 태평양 지역에서 운영 중인 기업들에게 민첩하고 유연한 생산 능력은 비즈니스 경쟁력을 갖추기 위한 핵심 요소이다, “고객들의 효율성을 높이고 다양성을 실현할 Kinetix 5100 서보 시스템을 소개하게되어 기쁘게 생각하며, 이로써 기업들이 더욱 맞춤화된 제품 솔루션에 대한 수요를 충족할 수 있도록 할 것이라고 덧붙였다.

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 세계 최대의 산업 자동화 및 정보 전문 기업으로, 고객의 생산성을 향상하고 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다. 위스콘신 주 밀워키에 본사가 있으며, 약 23,000명 이상의 직원이 80여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

미디어 연락처

Hyo Jin Lim

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.