더 안전하고 더 스마트한 운영을 위한 GuardLink 안전 시스템 출시

연결 기술로 유지보수 감소 및 안정성 향상

2018년 5월 23일, 서울 – 로크웰 오토메이션이 새로운 안전 기반 통신 프로토콜 Allen-Bradley Guardmaster GuardLink 안전 시스템을 출시한다. 이 시스템은 작업자들이 장비 진단과 다운타임을 감소시키고 생산성을 향상할 수 있게 해준다.

기존에는 안전 장치들이 별도의 안전 입력에 배선되어, 상당한 작업이 요구되었고, 잠재적인 고장 위험도 있었다. 또한 직렬 연결 배선을 하는 경우, 각 장치의 정보를 구분할 수 없게 된다. GuardLink를 이용하면, 안전 장치의 직렬 연결이 용이하고, 장치의 진단 정보에 액세스할 수 있다. 이 시스템은 링크 당 최대 장치 32대까지 단일한 4도체 케이블로 연결하여 안전, 진단, 원격 재설정 및 잠금 명령을 제공한다. 더불어, 배선 작업이 최대 38% 감소되어 설치 비용이 대폭 절감된다.

GuardLink 기술은 Allen-Bradley Guardmaster 안전 릴레이와 컴포넌트에 완전하게 통합되어, 사용자들이 전체 안전 시스템의 상태 정보에 액세스할 수 있도록 해준다. GuardLink 기술로 지원되는 스마트 탭을 통해 안전 장치를 연결하고 Guardmaster 안전 릴레이로 표준 케이블을 연결할 수 있기 때문에, 가드 도어와 비상 정지 스위치 수준까지, 시스템에 대한 가시성도 크게 향상된다.

로크웰 오토메이션의 안전 제품 관리자인 토마스 헬펜스타인(Thomas Helpenstein)은 “비상 정지 스위치나 인터록 스위치가 작동 중인 경우, 개별 안전 신호가 Guardmaster 안전 릴레이로 전송된다”며 “그 정보는 Guardmaster 네트워크 인터페이스를 통해 커넥티드 엔터프라이즈 전반으로 끊김 없이 통신이 되기 때문에, 기존 방식으로 배선된 시스템을 사용하는 경우보다 쉽고 빠르게 진단과 수리를 할 수 있다”고 말했다.

GuardLink 안전 시스템은 Rockwell Software Studio 5000에 있는 사전 설정된 태그 이름들을 통해 Logix 플랫폼과 완전하게 통합된다. 또한 디자인과 배선 작업이 간소화되어, 플러그 앤 플레이 방식으로 쉽게 설치가 가능하다.

Rockwell Automation 정보

Rockwell Automation Inc.(NYSE: ROK)는 세계 최대의 산업 자동화 및 정보 전문 기업으로, 고객의 생산성을 향상하고 지속 가능한 세상을 만드는 데 기여합니다. 위스콘신 주 밀워키에 본사가 있으며, 약 23,000명 이상의 직원이 80여 개국의 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.

미디어 연락처

Seo Yoon Moon

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.