한국의 대형 중공업 업체, 인텔리전트 파워 패키지(IPP) 활용

한국의 대형 중공업 업체, 인텔리전트 파워 패키지(IPP) 활용

과제

  • 설비 구축 및 기동 지연 방지
  • 단일 네트워크의 인텔리전트 파워 패키지(IPP)

솔루션

  • IPP, IntelliCENTER 기술, PowerFlex 755 인버터 및 E300 전자 과부하 릴레이를 통해 공급망과 운영 간소화
  • ArcShield™ 및 SecureConnect™로 다양한 안전 및 네트워킹 옵션 제공
  • 산업 데이터 센터(IDC) - 가상화된 서버에서 다수의 운영 체제와 애플리케이션을 구동함으로써 가동 시간 향상

결과

  • 기존 전원 제어 솔루션 대비 30% 비용 절감
  • 제어 솔루션 공급업체 수 감소
  • 엔드 유저의 예비 부품 재고 감소
  • 단일한 플랫폼 내에서 원활한 네트워크 통신 확보

엔드 유저의 획기적인 비용 절감 및 기동 간소화를 가능하게 하였습니다.

배경

한국의 한 대형 중공업체는 지금까지 수많은 세계 최초 및 최대의 조선 해양 엔지니어링 조달 건축(EPC) 사업을 성공적으로 완수했습니다. 이제 이 기업의 목표는 진출해 있는 모든 시장 세그먼트에서 글로벌 리더로서의 자리를 공고히 하는 것입니다.

이 기업은 특히, 시추선, 액화천연가스(LNG) 운반선 및 부유식 원유생산 저장 및 하역 설비(FPSO) 시장에서 세계 최고의 점유율을 유지함으로써, 부가가치가 높은 첨단 조선 분야에서 타의 추종을 불허하는 명성을 누리고 있습니다.

이 기업은 세계 최초로 북극 셔틀 탱커와 LNG-FPSO를 개발 및 건조하였고, LNG 부유식 액화천연가스 저장 재기화 설비(FSRU) 같은 혁신적인 제품을 개발하여 새로운 시장을 개척했으며, 북극 쇄빙 컨테이너선 등 북극 환경을 위한 선박들을 건조했습니다.

해양 시설 부문에서는 우수한 기술과 풍부한 경험을 바탕으로 세계 최대의 반잠수식 해양 시추설비를 성공적으로 인도함으로써 그 위상을 더욱 굳건히 하였습니다.

이외에도, 조선 해양 사업에 디지털 기술을 융합하여 전기 및 전자 사업을 운영하고 있으며, 선박 네트워크 시스템, 연료 가스 공급 & 저장 시스템(FuGas)과 선박평형수 처리시스템(PURIMAR)을 공급하고 있습니다. 이 기업의 기술적인 탁월함은 세계 시장에서 높이 평가되고 있습니다.

도전과제

카리브해 멕시코만은 수십억 배럴의 천연 자원이 묻혀 있는 자원의 보고입니다. 이 지역에서 한 다국적 석유 기업이 추진하는 대규모 프로젝트에서는 모든 시스템들이 계획된 대로 작동하는 것이 중요했습니다. 설비의 구축이나 기동이 조금이라도 지연이 되면, 매일 수백만 달러의 손실이 발생할 것이었습니다.

프로젝트의 규모가 워낙 방대하고 복잡했기 때문에, 많은 이해관계자들이 생산 시설 구축 및 기동에 관련되어 있었습니다. 이러한 상황에서는, 생산업체들이 협업과 제품 사양의 중요성을 간과하기 쉽습니다.

이번 프로젝트의 경우, 엔드 유저 고객은 보다 지능적인 컴포넌트와 옵션을 갖춘 FPU(Floating Production Unit)를 세부적으로 설계해 줄 것을 요청했습니다. 이러한 맞춤형 솔루션은 전력, 제어 및 정보에 대한 고객의 필요성을 충족하기 위해 공통 플랫폼이 필요했습니다.

기존의 접근방식은 별도의 전기 시스템과 프로세스 제어 시스템을 사용하는 것이었습니다. 이는 더 관리해야 하는 공급업체 수가 많고, 이중적인 시각화 및 보고 플랫폼이 필요하며, 모바일 및 원격 장치 데이터에 제한적으로만 액세스할 수 있다는 것을 의미했습니다.

이 기업은 복잡성을 감소시키고 성능을 향상할 수 있도록 이 프로젝트를 위해 고압 모터 제어반(MCC)를 포함한 인텔리전트 파워 패키지(IPP)를 제공할 수 있는 단일한 공급업체를 모색하기 시작했습니다. 

E300™ 전자 과부하 릴레이는 실시간 모터 진단 정보와 유연한 설계를 제공하며, 모터에 문제가 발생하면 알림을 표시하여 작업자가 효율적으로 문제를 진단 및 해결할 수 있도록 해줍니다.

부유식 원유생산 설비를 위한 로크웰 오토메이션 솔루션 프로젝트 개요

솔루션

단일한 인텔리전트 파워 패키지로 시스템들을 통합하면 공급망과 전체 운영이 간소화되며, 다수 공급업체들의 다양한 기술을 통합하는 것과 관련된 잠재적인 문제가 감소됩니다. 무엇보다도, 디지털 기반에 구축된 단일한 시스템은 작업자들이 보다 스마트하고 빠르게 의사결정을 내릴 수 있도록 지원할 수 있습니다.

이 기업은 로크웰 오토메이션 코리아를 IPP 공급업체로 선정했습니다. Allen-Bradley® CENTERLINE® 2100 MCC는 강력한 내구성과 고품질 통합 제어 및 전원을 하나의 중앙화된 패키지에 결합하여, 광범위한 모터 제어 옵션과 최고의 안전, 성능 및 안정성을 제공합니다.

IntelliCENTER® 기술이 적용된 CENTERLINE 2100 MCC는 지능형 모터 제어내장형 Ethernet/IP™ 네트워킹, 그리고 사전 설정된 소프트웨어를 사용하여 정보에 대한 실시간 액세스를 제공함으로써 성능을 강화해줍니다. 또한 엔드유저가 어디에서나 운영을 제어, 모니터링 및 유지 관리할 수 있도록 해줍니다.

ArcShield™, SecureConnect™ 옵션 등의 추가적인 안전 및 네트워킹 기능들은 이 프로젝트을 위해 개별적인 안전 및 통신 프로그램을 가장 잘 충족하는 설계를 생성할 수 있도록 해주었습니다.

Allen-Bradley PowerFlex® 755 인버터는 위치, 속도 또는 토크 제어가 필요한 애플리케이션에 적합합니다. 이번 애플리케이션에서, PowerFlex® 755 인버터는 내장된 Ethernet 포트에 쉽게 통합되었으며, 5개의 옵션 슬롯이 피드백, I/O, 안전 및 내륙 애플리케이션을 위한 통신을 지원합니다.

E300™ 전자 과부하 릴레이는 실시간 모터 진단 정보와 유연한 설계를 제공하며, 모터에 문제가 발생하면 알림을 표시하여 작업자가 효율적으로 문제를 진단 및 해결할 수 있도록 해줍니다.

이뿐만 아니라, 가상화를 지원하기 위해, 한국에서는 처음으로 산업 데이터 센터(IDC)(PDF)를 구매하여, 엔드유저가 사전 엔지니어링된 확장 가능한 인프라스트럭처를 통해 비용을 절감할 수 있도록 해주었습니다. 가상화된 서버에서 다수의 운영체제와 애플리케이션들을 실행하는데 필요한 하드웨어는 모두 초기 설계와 견적에 포함되었습니다.

가상화를 도입함으로써, 엔드유저는 서버의 점유면적을 감소시키고, 애플리케이션의 수명을 연장하였으며, 관리 및 복구 기능, 원격 모니터링 및 관리를 통해 인프라스트럭처의 안정성을 향상시켰습니다.

결과

기존 전원 컨트롤러를 사용하며 에어퍼지 패널에 고가의 NEMA 7/9 외함을 설치하지 않고 험한 환경용 산업 등급 컨트롤러를 사용하는 것만으로도 비용을 30% 절감할 수 있습니다. 엔드유저의 관점에서, 산업용 제어 솔루션의 유연성은 향후 필요에 따라 쉽게 비용 효율적으로 I/O점을 추가하여 시스템의 역량을 확장할 수 있도록 해줍니다.

이번 프로젝트에서는 장기적인 관계와 협업이 중요한 역할을 했습니다.

이 기업의 강준호 대리는 “로크웰 오토메이션과의 협력 관계를 통해 첨단 기술과 새로운 시스템으로의 원활한 이전이라는 측면에서 무엇이 가능한지를 알게 되었다”며 “로크웰 오토메이션과의 협력 관계를 돈독히 할 수 있는 기회였다. 우리 기업의 전문지식을 결합해 시장에 혁신적인 IPP 솔루션을 공급할 수 있는 다양한 비즈니스 기회가 존재한다”고 말했습니다.

위에서 언급한 결과는 고객이 로크웰 오토메이션의 특정 제품과 서비스를 타 제품과 함께 사용하여 얻은 결과입니다. 다른 고객의 환경에서 얻어진 결과와는 다를 수 있습니다.

상표 정보   

Allen-Bradley, ArcShield, CENTERLINE, E300, IntelliCENTER, PowerFlex, Rockwell Automation 및 SecureConnect는 로크웰 오토메이션의 상표입니다.

고객 성공사례

고객이야말로 우리에게 가장 중요합니다. 우리는 경청하고,생각하고 그리고 고객 여러분들의 요구를 충족하기 위해 노력합니다. 다른 고객분들이 경험한 성공 사례를 공유하는 공간으로 산업군,서비스 그리고 제품별로 필터기능을 통해 원하는 사례를 열람할 수 있습니다.