엄격한 규제 요건을 충족하는 커넥티드 HVAC 솔루션

엄격한 규제 요건을 충족하는 커넥티드 HVAC 솔루션

과제

  • 설계 및 프로그래밍 유연성 필요, 이종 시스템 연결의 어려움, 기본 HVAC 시스템으로만 연결되는 한계 극복

솔루션

  • 커넥티드 컴포넌트 솔루션 – 각 공기 처리 장치의 온도, 압력 및 공기 흐름 제어
  • FactoryTalk® 소프트웨어 – 중앙화된 SCADA 시스템과 HVAC 관리자 제어용 FactoryTalk® View SE FactoryTalk® Historian & VantagePoint - 데이터 수집 및 보고를 통한 수작업 감소.
  • 전력 관리 시스템 – 각 생산 셀의 에너지 소비 모니터링 및 에너지 사용량 최적화 지원

결과

  • 엔지니어링 효율성 향상 – 표준화된 코드와 애플리케이션을 통해 엔지니어링 시간 단축 및 관리 비용 절감
  • 표준 및 규제 준수 – EU-GMP 규제를 준수하는 HVAC 시스템 제공

복잡하고 지속적으로 변화하는 업계의 요구 충족

2007년 설립된 베트남의Qui Long Refrigeration Electrical Engineering Technology Co. 는 다양한 업계에서 광범위한 경험을 보유한 서비스 계약업체입니다. 퀴롱은 생명과학 업계, 위생 환경 및 병원에 기계 및 엔지니어링 서비스를 제공하며, 냉난방 공조(HVAC) 시스템과 관련된 컨설팅, 설계, 비품, 구축 및 설치 서비스를 제공합니다.

 

퀴롱은 탁월한 고품질 작업을 제공한다는 자부심을 갖고 있습니다. 그러나, 업계 고객들의 요구와 규제는 갈수록 복잡해지고 있었습니다. 퀴롱은 변화하는 이러한 요구에 선도적으로 대처할 필요가 있었습니다.

업계의 고유한 도전과제 파악

퀴롱은 생명과학 분야에서의 입증된 역량을 높이 평가해 로크웰 오토메이션과 협력하게 되었습니다. 퀴롱은 내부 프로세스를 혁신해주고 고객에게도 제공할 수 있는 기술 연결 솔루션을 개발하기 위해 로크웰 오토메이션에 지원을 요청했습니다. 프로젝트의 목표는 효율성(제품의 시장 출시 포함)을 향상시키고 위험을 극소화하며 시스템의 상태를 언제든지 한 곳에서 확인할 수 있도록 만드는 것이었습니다. 또한 비용 절감에 도움이 되어야 했습니다.

 기존의 디렉트 디지털 제어(DDC) 장치들은 설계와 프로그래밍의 측면에서 유연하지 못할 뿐 아니라 기본적인 HAVC 시스템 이외에는 다양한 다른 시스템을 연결할 수 없다는 한계가 있었기 때문에 퀴롱은 로크웰 오토메이션과 협력해 새로운 솔루션을 개발하기로 했습니다. 또한 프로그램 개발을 타 공급업체에 의존해 필요한 경우 유연하고 신속하게 변경을 할 수 없었습니다.

 또 다른 문제는 생명과학 업계의 추세에 맞춰 더 까다롭고 새로운 표준/규제(유럽 또는 FDA)를 준수할 수 있는 방법이 필요했는데, 이를 위해서는 자동화된 제어와 정보 시스템이 필요하다는 것이었습니다. 규제 요건에는 데이터 무결성과 전자 기록까지 포함되었기 때문에, 퀴롱은 엔드유저들이 이러한 요구사항을 충족할 수 있도록 지원하는 솔루션이 필요했습니다.

엔드유저에게 혜택을 제공하는 커넥티드 솔루션

로크웰 오토메이션과의 협의를 통해, 퀴롱은 필요한 제품과 솔루션을 선택했습니다. 이 제품과 솔루션들은 퀴롱이 쉽게 사용 및 유지 보수하고, 엔드유저를 위해 최적화된 솔루션을 개발할 수 있도록 해주었습니다.

  • Stratix® 스위치(5700, 2000)
  • 소프트웨어: FactoryTalk® View Site Edition (SE), FactoryTalk® Viewpoint, FactoryTalk® Historian, FactoryTalk® VantagePoint;
    • 중앙화된 SCADA 시스템 및 HVAC 관리자 제어용 FactoryTalk® View SE SCADA 시스템은 장비와 에너지 소스를 쉽게 연결할 수 있도록 해줍니다.
    • 데이터 수집 및 보고를 위한 FactoryTalk® Historian & FactoryTalk® VantagePoint는 수동 작업을 감소시켜 줍니다.
  • 전력 관리 시스템은 각 생산 셀 단위로 에너지 소비를 모니터링하여 에너지 사용을 최적화할 수 있도록 해줍니다.
  • Ethernet/IP 네트워크는 다른 IT 솔루션들과 밀접하게 통합됩니다.

로크웰 오토메이션의 유연하고 간단한 솔루션 덕분에, 퀴롱은 고객들을 위해 솔루션을 개발 및 최적화할 수 있게 되었습니다. 일례로, 커넥티드 컨트롤러는 각 공기 처리 장치의 온도, 압력 및 공기 흐름 제어와 냉각기를 연동할 수 있도록 해주고, PowerFlex® 인버터는 보다 유연하게 설계와 구현을 할 수 있도록 해줍니다.

 퀴롱과 엔드유저들은 FactoryTalk® 소프트웨어 플랫폼을 통해, 전체 시스템은 물론 각 영역 별로 정보 대시보드와 보고서를 확인할 수 있기 때문에 감독 및 제어 시스템 역량도 향상됩니다. 통제실 관리자는 파라미터, 공기 처리 장치의 상태, 냉각기의 작동 상태 및 에너지 소비 정보는 물론 모든 알람, 이벤트 또는 비정상 상태 여부를 쉽게 확인하고 비용이 많이 드는 더 큰 문제로 이어지기 전에 시정할 수 있습니다. 이외에도, 기계와 프로세스 장비 간의 연결성이 향상되어, 다른 시스템들과 쉽게 통합이 가능한 오픈 플랫폼이 생깁니다.

 퀴롱이 선택한 소프트웨어 솔루션은 규제와 보고/데이터 수집 요건을 비롯해 생명 과학 업계의 모든 니즈를 충족할 수 있는 역량을 제공합니다.

퀴롱은 현지 계약업체로는 처음으로 EU-GMP 적합 제약 공장을 위해 HVAC 시스템을 구현했습니다.

표준 충족 및 성과 측정

로크웰 오토메이션의 솔루션을 구현한 후 퀴롱이 얻은 혜택은 비즈니스 가치를 실현하기 위해 더 많은 솔루션을 활용하는 여정의 시작을 알립니다. 퀴롱이 설치한 솔루션은 코드와 애플리케이션을 표준화하여 엔지니어링 시간과 관리 비용을 감소시켜 주는 것은 물론, 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처와 EtherNet/IP 네트워크의 다양한 장점을 제공합니다.

퀴롱은 업계의 기술 규제 요건을 충족하고 데이터 수집을 지원하며, 고객을 위해 엄격한 규제 표준에 부합하는 보고서를 생성할 수 있게 되었습니다.

퀴롱의 엔드유저들도 새로운 솔루션으로부터 혜택을 얻었습니다. 프로젝트 덕분에 제품의 시장 출시 기한을 단축했을 뿐만 아니라, 프로젝트 비용을 절감하고, 수동 데이터 수집과 관련된 위험을 감소시켰습니다. 끊김없는 데이터 수집과 실시간 정보를 제공하는 통합 시스템은 퀴롱과 퀴롱의 고객 모두가 리소스를 보다 효과적으로 활용할 수 있도록 해주었고, 풍부한 진단 정보와 이력 및 실시간 정보에 기반에 의사결정을 내릴 수 있도록 해주었습니다. 이외에도, 유지보수 및 예비 부품 비용이 대폭 감소되었습니다.

미래에 대한 비전

이 프로젝트는 이미 다양한 성과를 내고 있습니다. 로크웰 오토메이션과의 협력 후, 퀴롱은 EU-GMP 적합 제약 공장을 위해 HVAC 시스템을 구현한 최초의 현지 계약업체가 되었습니다. EU-GMP 표준을 충족하는 이러한 업그레이드와 퀴롱의 새로운 제품들은 자동화 및 제어 시스템 구현이라는 측면에서, 미래 비즈니스를 위한 강력한 사례를 만들어주었습니다.

로크웰 오토메이션의 엔지니어와 분야 전문가들은 퀴롱과 밀접하게 협력하여 퀴롱의 엔지니어링 팀이 경쟁력을 구축하고 모범 사례를 따르는 애플리케이션들을 개발할 수 있도록 지원했습니다. 이러한 성공을 이어갈 수 있도록, 퀴롱은 자동화와 더불어, 새로운 팀원, 특화 훈련 등의 인력 개발과 제품의 새로운 디자인에 중점을 두는 연구 개발에 투자를 하고 있습니다.

퀴롱의 디렉터인 바 안 트란(Ba Anh Tran)은 “로크웰 오토메이션과의 협력은 보다 장기적인 비즈니스 관계를 위한 시작일 뿐이며, 베트남 정부가 주력하고 있는 인더스트리 4.0이나 커넥티트 엔터프라이즈와 부합되는 것이기도 하다”며 “두 기업의 장기적인 비즈니스 파트너십은 퀴롱이 새로운 솔루션들을 개발, 혁신 및 최적화할 수 있도록 해줄 것"이라고 말했습니다. 그는 이어 "이러한 파트너십은 퀴롱이 업계의 기존 및 신규 고객들에게 강력한 가치를 제공하고 궁극적으로 생명과학 업계에서 선두적인 HVAC 솔루션 공급업체가 된다는 목표를 지원해줄 것"이라고 덧붙혔습니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.