귀사의 가변 주파수 인버터와 서보는 서로 통신이 가능합니까?

귀사의 가변 주파수 인버터와 서보는 서로 통신이 가능합니까?

단순할수록 좋다는 격언은 우리의 일상 생활은 물론 산업 환경에도 적용됩니다. 지난 10년간 EtherNet/IP 및 사물인터넷(IoT)을 포함한 기술은 장비제조업체가 복잡성을 줄이고 진정으로 정보에 기반한 장비를 생산할 수 있도록 지원해 왔습니다.

그러나 네트워크와 통신 기술의 발전에도 불구하고 장비제조업체는 종종 서로 분리된 프로그래밍 및 구성 환경으로 인해 여러 문제에 직면합니다. 간단한 속도 제어와 정교한 모터 기능을 필요로 하는 애플리케이션의 경우에 특히 그렇습니다.

예를 들어, 일반적인 패키징 장비에는 자재를 투입 및 배출하는 컨베이어가 포함되는데 이는 인덕션 모터와 가변 주파수 인버터(VFD)로 가동됩니다. 또한 제품을 적절한 곳에 배치시키는 데는 서보 기술이 사용됩니다. 가변 주파수 인버터는 대부분 파라미터 기반의 프로그래밍을 사용하지만, 서보 드라이브 소프트웨어는 보다 간단하고 직관적인 명령어 세트를 사용하는 방향으로 진화해왔습니다. 이렇듯 다른 두 가지 방법은 장비 개발 과정에 복잡성을 가중시킵니다. 엔지니어들이 시스템 설계에 두 가지 프로그래밍 도구를 사용해야 하고 그 장비를 동기화해야 하니 말입니다. 두 환경은 또한 이후 장비에 대한 문제 진단과 수리 작업을 복잡하게 만듭니다.

물론 장비제조업체는 고성능 서보 모터와 드라이브를 모든 장비 기능에 활용하여 이러한 상황을 타개할 수 있습니다. 실제로 그렇게 하는 기업들도 있습니다. 그러나 대부분의 경우 이는 실질적이지도 비용 효율적이지도 않은 방법입니다.

이 문제에 대한 이상적인 해결 방안이라고는 없었습니다. 적어도 지금까지는 그랬습니다.

로크웰 오토메이션은 Allen-Bradley® PowerFlex® 527 인버터를 도입하여 가변 주파수 및 서보 기술을 위한 통합된 프로그래밍 환경을 제공할 수 있게 되었습니다. 이 간소화된 접근 방식에서 사용하는 통합 명령어는 PowerFlex 527 드라이브Allen-Bradley Kinetix® 서보 드라이브에서도 사용할 수 있습니다.

두 드라이브 모두 한 가지 소프트웨어 툴, 즉 Studio 5000 Logix Designer와 공통 모션 명령어 세트에 기반한 프로그래밍 방법을 사용합니다.

Allen-Bradley Logix 컨트롤러(PAC)와의 통합을 위해 특별히 설계된 PowerFlex 527 인버터는 간단한 속도 제어를 필요로 하는 장비의 부품을 위한 저비용 솔루션입니다. Kinetix 드라이브는 속도, 토크 및 위치 결정과 관련하여 보다 정교한 모터 컨트롤 운전을 처리합니다.

PowerFlex 인버터 제품군에 새로 추가된 이 제품에 대해 자세히 알아보고, 귀사의 가변 주파수 인버터와 서보가 서로 통신하도록 만드는 것이 생각보다 얼마나 간단한 일인지 확인해 보십시오.

Joel Warren
게시됨 2014-11-28 게시자 Joel Warren, OEM Account Manager, Rockwell Automation
  • 문의처:

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.