모터 수명을 예측할 수 있다면?

모터 수명을 예측할 수 있다면?

누구나 전자 제품을 좀 무리하게 사용해 본 경험이 있을 것입니다.

쓰레기 처리장을 예로 들어 보겠습니다. 너무 크거나 단단한 음식물 찌꺼기를 배수관에 넣을 경우 모터가 힘겹게 돌아가는 소리가 납니다. 그러면 모터를 끄고 기다려야 합니다. 서두르지 않으면 안전 스위치가 자동으로 내려져서 과열을 방지합니다.

그런데 이런 사소한 일이 너무 자주 발생하면 기기의 수명이 줄어듭니다.

기계적 부하를 처리하는 모터도 마찬가지입니다. 너무 자주, 무리하게 사용하면 과열된 모터가 중단되고 냉각 후 다시 시작할 준비를 하기까지 예기치 않은 가동 중단이 발생할 가능성이 있었습니다.

기존의 모터 보호 기술은 모터를 꺼서 모터가 과열되지 않도록 하는 것이었습니다. 하지만 이는 사전 예방이 아닌 사후 약방문입니다. 모터가 복구되는 동안 생산이 중단되므로 수십만 달러의 수익 손실이 발생할 수 있습니다.

전기-기계 솔루션 대신 모터를 전기적, 기계적으로 모니터링할 수 있는 전자적인 방법이 몇 가지 있습니다. 이러한 방법으로 언제 어떻게 모터에 오류가 발생할지 예측하여 문제를 미연에 방지할 수 있습니다. 모터에 오류가 발생하면 진단을 통해 문제를 최대한 빠르게 해결할 수 있습니다.

전기 모터 보호를 위한 전자 과부하 릴레이와 기계적 보호를 위한 상태 감시 모니터링 장비의 비결은 모터의 상황에 대한 정보를 외부로 전달하는 방법에 있습니다. 이들 장치는 서로 연계하여 모터의 오류 발생 시기를 보다 정확하게 예측해 주므로, 선택할 조치를 신속하게 결정할 수 있습니다.

대부분의 경우, 일분 일초가 중요합니다. 시멘트 혼합 과정을 예로 들어 보겠습니다. 공정 시간은 30초 남았는데 모터는 45초 후에 트립될 것입니다. 배치나 모터를 위험에 빠뜨리지 않고 공정을 지속할 수 있습니다. 가치 있는 정보가 있기 때문에 이것으로 보다 효과적인 의사결정을 내릴 수 있는 것입니다.

이것은 사용 가능한 데이터의 일례일 뿐입니다. 에너지 관리 협약 대상으로서 전기 과부하 릴레이의 데이터와 에너지 사용량 절감 기록을 일년에 여러 차례 당국에 보고해야 하는 경우, 모터별 소비 전력량(kW)을 빠르게 계산하여 중요하지 않은 부하는 중단할 수 있습니다.

이러한 고급 기능은 일반적인 방법, 즉 전화로 모터를 유지보수하는 경우 특히 도움이 됩니다.

이런 경우는 많습니다. 모터 옆을 지나가다가 비로소 모터에 트립이 발생했다는 사실을 알게 되고, 유지보수 팀에 전화로 요청하는 거죠. 여기에는 모두 시간이 걸립니다. 그 대신 전자식 모터 보호 장치는 모터가 중단되기 전에 제어 스테이션에 신호를 보내고 유지보수 팀에 메시지를 전달할 수 있습니다. 모터에 트립이 발생할 경우, 향후 재발 방지를 위해 해당 이벤트에 관한 모든 데이터가 수집됩니다.

무엇보다도 전자식 과부하 릴레이와 상태 감시 모니터링 솔루션은 이전 기술보다 가격이 경제적입니다.

전기 모터의 사용처를 살펴보십시오. 공정에 꼭 필요한 부분이 있습니까? 그렇다면 가동 정지 시간의 비용은 얼마나 될까요? 고객의 애플리케이션에 적합하고 갑작스러운 생산 가동 중단을 예방하는 모터 보호상태 감시 모니터링 솔루션을 찾아보십시오.

Bill Martin
게시됨 2014-11-03 게시자 Bill Martin, Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
  • 문의처:

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.