전기 자동차 생산: 시장 출시 기간 단축

전기 자동차 생산: 시장 출시 기간 단축

전기 자동차 시장에서 경쟁사를 능가하고, 시장 진출 시점을 앞당기고, 성장하는 업계에서 시장 점유율을 높이려면 어떻게 하시겠습니까? 이를 위해 포괄적인 생산 전략이 필요합니다. 최소한의 위험과 고품질로 차량을 신속하게 생산할 수 있도록 지원하는 전략입니다.

어디서 시작하시겠습니까?

자동차 업계의 선도적인 서비스 및 솔루션 제공 업체로서 로크웰 오토메이션은 전기차(EV: Electric Vehicles) 목표를 달성할 수 있도록 지원하는 기술과 경험을 보유하고 있습니다. 로크웰 오토메이션 전기 자동차 혁신 센터는 실제 제조 시연, 혁신적인 기술을 활용한 실습, 업계 전문가 및 파트너와의 협업을 보여주는 이벤트 등을 제공합니다.

자동차 및 타이어 생산에서 더 가능한 것이 무엇일지, 영상을 통해 확인해보십시오.

통합된 자동화 아키텍처는 인더스트리 4.0 컨셉을 실현하는 기반을 마련합니다. 적절한 정보를 적시에 액세스하여 중요한 운영 결정을 내릴 수 있습니다. 또한, 장비를 공장에 간편하게 통합하고 급변하는 시장 요구에 따라 신속하게 전환할 수 있습니다.

 통합 아키텍처는 표준 네트워크, 제어 플랫폼, 데이터 구조 및 설계 환경을 공유하는 제어 및 정보 시스템을 사용합니다.

 예를 들어, 단일 네트워크는 공장 시스템을 서로 연결할 뿐만 아니라 기업의 나머지 부분에도 완벽하게 연결할 수 있습니다. 또한, 표준화된 공유 데이터 구조를 통해 운영 전반에서 데이터를 간편하게 가져와서 작업자를 위한 실행 가능한 정보로 전환할 수 있습니다.

 이를 통해 전기 자동차 생산을 더 빠르고 유연하게 운영할 수 있도록 도움을 주는 스마트 기술과 기능을 배포할 수 있습니다. 고려해야 할 솔루션은 다음과 같습니다.

 1. 확장형 인프라: 이러한 서비스를 통해 네트워크를 융합하고, 플랜트와 비즈니스 시스템을 연결하며, 작업자가 향상된 의사 결정을 위해 정보를 액세스할 수 있습니다. 예를 들어, IaaS(Infrastructure-as-a-Service)는 네트워크 인프라를 설계, 배포 및 유지 관리해야 하는 부담을 덜어 줍니다. 이것은 사전 엔지니어링된 네트워크 제품, 현장 구성 및 24/7 원격 모니터링을 하나의 계약으로 통합합니다.

 2. 독립형 카트 기술: 전기 자동차 생산에 있어 주목할만한 변화입니다. 배터리 및 전기 모터와 같은 소형 부품 또는 전체 차체를 기존 기계 솔루션보다 더 빠르고 정확하게 공장에서 이동할 수 있습니다. 하나의 버튼만 사용해서 신속하게 전환할 수 있습니다. 따라서, 이동 부품 수가 감소하면서 유지 보수 필요성이 줄어서 가동 시간이 향상됩니다.

3. 모듈형 및 확장형 MES: 개별 제조 실행 시스템(MES) 애플리케이션을 사용하면 전체 MES 소프트웨어에 투자하지 않고도 생산을 이해하고 관리할 수 있습니다. 애플리케이션은 품질, 장비 성능, 또는 계통도 및 추적과 같은 특정 문제를 해결합니다. 단일 MES 애플리케이션의 장비 또는 작업 영역 레벨에서 시작하여 다른 애플리케이션을 추가하거나 전체 MES로 확장할 수 있습니다.

자세한 내용은 캘리포니아 주 산호세에 있는 전기 자동차 혁신 센터를 방문하십시오.

rok.auto/electricvehicle에서 자세한 내용을 확인하십시오.

John Miles
게시됨 2019-11-05 게시자 John Miles, Business Development Manager, Rockwell Automation
  • 문의처:

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.