안전 설계의 생산성을 높이기 위해 이러한 툴을 사용하고 계십니까?

안전 설계 생산성 향상

제조업체와 장비제조업체는 위험 평가를 수행하고, 안전 표준의 변화에 따라 규제를 준수하고, 가장 적절한 보호 수단을 결정하는 등 안전 시스템을 설계할 때 다양한 부담을 안게 됩니다.

그리고 장비의 생산성을 유지하고 설계 시간과 비용을 고려해 가며 이 모든 것을 완수해야 합니다.

이러한 상황이 남의 일처럼 들리지 않는다면, 부담을 약간 덜어 주는 방법이 존재한다는 사실을 알아 두십시오.

적절한 안전 기술을 통해 엔지니어들이 설계 비용을 관리하면서 고품질 장비를 설계할 수 있도록 하는 다양한 디자인 Tool과 생산성 향상 기술을 이용할 수 있습니다.

그 중 세 가지를 살펴보겠습니다.

  • Safety Automation Builder는 엔지니어들이 안전 시스템 설계 프로세스를 간소화하고, 시스템이 현재의 안전 요구 사항을 충족하는지 검증할 수 있도록 지원하는 무료 툴입니다.

우선 사용자는 프로젝트 이름을 생성하고 설명을 추가한 뒤, 안전 설계 프로세스를 위한 레이아웃 도면을 가져올 수 있습니다.

그리고 아이콘을 클릭한 다음 끌어 안전 영역, 제어 패널 및 위해 요소를 생성하는 것은 물론, 물리적인 보호 위치와 작업자가 장비와 상호 작용하는 액세스 지점을 파악할 수 있습니다.

그런 다음 개별 안전 기능을 생성하고 입력, 출력 및 로직 장치를 선택한 후, 마지막으로 안전 기능 목록을 SISTEMA로 내보내어 설계를 검증할 수 있습니다.

이 툴은 부품 번호, 설명, 일반적인 납품 시간, 제품 물량 등이 포함된 제품구성사양(BOM)을 생성해 줍니다.

  • 사전 엔지니어링된 안전 기능 문서는 다양한 보호 방법을 설계하기 위한 빌딩 블록 접근 방식을 제공합니다. 덕분에 엔지니어는 안전 기능을 구성하는 다양한 요소를 보다 효과적으로 관리할 수 있고, 궁극적으로 사양, 설계 및 테스트 프로세스 시간이 절약됩니다. 특히 여러 안전 기능이 요구되는 복잡한 대규모 장비의 경우에 더욱 효과적입니다.

각 안전 기능 문서 패키지에는 안전 기능, 전기 도식, 제품구성사양(BOM), 설정 및 프로그래밍 예시, SISTEMA 검증 계산 및 검증 테스트 계획이 포함됩니다.

안전 릴레이 기반 제어, 프로그래밍 가능한 안전 제어 또는 통합 안전 제어 애플리케이션에 이 패키지를 사용할 경우, 엔지니어는 설계할 장비에 가장 잘 맞는 요소를 유연하게 선택할 수 있습니다.

  • 표준 및 안전 제어를 하나의 패키지에 결합한 통합 세이프티 컨트롤러나 드라이브와 같은 현대의 안전 기술은 안전 시스템의 프로그래밍을 간소화하고 개발 시간을 단축해 줍니다. 통합 안전이 일부 소규모 장비에는 경제적인 선택이 아닐 수도 있지만, 보다 복잡한 대규모 장비의 경우 엔지니어링 시간을 절감해 줄 수 있습니다.

엔지니어는 통합 세이프티 컨트롤러와 드라이브를 사용하여 여러 소프트웨어 툴 대신에 하나의 공통된 프로그래밍 환경을 사용하여 PLC, 드라이브, I/O, 모션 및 안전 장비를 설정할 수 있습니다.

프로그램 설정은 여러 다른 파일이 아니라 하나의 위치에 저장되며, 자동 생성되는 태그 이름 및 데이터가 해당되는 설명을 추가해주어 복잡성을 최소화하고 개발 시간을 더욱 단축할 수 있습니다.

장비 안전 시스템을 설계할 때 생산성을 높이는 방법과 설계 프로세스에서 고려해야 할 핵심 사안을 보다 자세히 알아보려면 설계 분야의 모션 컨트롤 팁에 최근 발표된 이 글을 확인하십시오.

George Schuster
게시됨 2016-07-25 게시자 George Schuster, TÜV-certified Functional Safety Expert (FSExp), Certified Functional Safety Engineer (CFSE), Rockwell Automation
  • 문의처:

블로그

로크웰 오토메이션 블로그는 로크웰 직원과 고객이 함께 최신 기술 및 산업계에서의 동향을 공유하는 공간으로 업계에서의 최신 뉴스를 빠르고 손쉽게 받을 수 있습니다.