인버터 기반의 예방적 유지보수를 통해 가동 중단 시점 예측 가능

인버터 기반의 예방적 유지보수를 통해 가동 중단 시점 예측 가능

중요 자산이 고장날 것으로 예상되는 시점에 대한 카운트다운을 준비할 수 있습니까? 만약 이런 기능이 있다면 어떤 것들이 가능할까요?

 자산에 갑자기 발생하는 고장을 해결하기 위해 이리저리 뛰어다니기 보다는 자산의 고장을 예측해서 대응 계획을 세울 수 있다면 어떨지 생각해 보십시오. 갑작스러운 고장과 예기치 않은 가동 중단으로 고민하는 일이 줄어들고 마음의 평안을 얻을 수 있을 것입니다. 또한, 유지보수 및 교체 부품에 대한 지출을 줄여서 비용 절감을 실현할 수도 있을 것입니다.

 오늘날, 생산 자산에 대한 "고장 예측" 기능은 단순한 희망사항이 아닙니다. 고급형 예방적 유지보수 기능을 갖춘 최신 인버터를 사용해, 실제로 제공할 수 있는 기능입니다.

애그노스틱(Agnostic) + 적응성(Adaptive) = 정확성(Accurate)

예방적 유지보수는 다양한 수준의 정확성을 제공할 수 있습니다.

 예를 들어, 일부 제품은 사용될 작동 조건과 같이 특정한 상황을 가정하도록 구성됩니다. 그러나, 제품이 가능한 가장 뜨거운 환경 조건으로 구성되었지만 시원한 시설에서 사용되는 경우, 실제로 필요한 것보다 빠른 기간에 수리나 교체가 필요하다고 사용자에게 알릴 가능성이 있습니다. 자산이 고장 날 때까지 기다리는 것보다 사전에 유지보수 하는 것이 더 좋기는 하지만, 이렇게 하더라도 자본 투자 대비 최대 성과나 이익을 얻을 수는 없습니다.

 

예방형 유지보수 기능이 있는 최신 인버터는 애그노스틱(Agnostic) 알고리즘을 사용해서 구성됩니다. , 인버터를 설치하는 애플리케이션 또는 운영 조건에 대해 가정하지 않습니다.

 대신, 인버터는 처음 30일 동안 애플리케이션 스트레스를 학습합니다. 내장 센서를 사용하여 온도, 전압, 전류 및 속도와 같은 스트레스 요인을 모니터링합니다. 그 다음에 모델을 사용하여 이러한 스트레스 요인을 팬(fans) 및 커패시터(capacitors)와 같은 중요 부품의 수명 비율 소비 데이터로 변환합니다.

 30일 후에 인버터는 미리 가정한 스트레스 파라미터가 아닌 실제 스트레스 파라미터를 기반으로 애플리케이션을 이해합니다. 이후에도 제품은 최소한 시간 당 1회씩 사용 사례 모델을 재학습하고 업데이트합니다.

 

고급형 예방적 유지보수 기능이 있는 인버터도 적응형 인버터입니다. 따라서, 새로운 작업자가 생산에 추가되거나 인버터가 하나의 장비에서 다른 장비로 스왑되는 경우, 인버터는 사용되는 방법에 대해 학습하고 해당 구성 요소의 수명이 끝나는 시점을 예측합니다.

 이러한 애그노스틱 및 적응형 학습 기능은 인버터 핵심 구성요소의 실제 잔여 수명을 파악할 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 구성요소의 잠재력을 최대한 활용하고 중요 구성요소를 필요한 경우에만 교체할 수 있습니다.

The PowerFlex® 755T 인버터는 에너지 비용을 절감하고 유연성과 생산성을 향상하는데 도움이 되는 고조파 완화, 재생 및 커먼버스(common bus) 솔루션을 제공하도록 설계되었습니다.

유지보수를 최적화하기 위한 향상된 통찰력

 고급 예방형 유지보수 기능이 있는 인버터는 훨씬 스마트하고 정확한 유지보수 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다.

 운영자와 기술자는 각 중요 구성요소의 수명 종료 데이터를 시간 단위로 추적하여 유지보수 활동에 대한 계획을 개선할 수 있습니다. 또한, 중요 구성요소가 예상 잔여 작동 수명의 일정 비율에 도달하면 경보로 알려줍니다. 그 다음에, 구성요소를 교체할 정확한 날짜 또는 근무 시간에 대한 유지보수 계획을 세울 수 있습니다.

 

인버터는 운영 전반에서 학습하고 성능을 최적화하도록 지원할 수 있습니다.

 예를 들어, 냉방이 되는 시설에서 작동하는 인버터는 냉방이 되지 않는 시설에 비해 수명이 더욱 길어질 것입니다. 특히, 인버터의 방열판 팬에 사용되는 베어링은 더운 시설에서 더 빠르게 마모될 수 있습니다. 그렇다면 냉방이 부족한 시설에 냉방 기능을 추가하는 것이 인버터의 수명을 연장하고 유지보수 작업을 줄일 수 있다는 충분한 재정적 및 운영상 타당성을 얻을 수 있을 것입니다.

 

내장된 예방적 유지보수 기능

예방적 유지보수 기능이 내장된 인버터의 가장 매력적인 기능 중 하나는 이 기능을 고유한 제품 기능으로 제공한다는 사실입니다. 예방적 통찰력을 얻기 위해 추가 기능이나 비용이 필요하지 않습니다.

 잔여 수명 구성요소 데이터는 인버터에서 직접 조회할 수 있습니다. 공장 전반의 비쥬얼라이제이션 소프트웨어 또는 클라우드로 데이터를 확장할 수 있는 옵션도 있습니다. 이렇게 하면 작업의 규모와 필요 사항에 적합한 예방적 유지보수 전략을 수립할 수 있습니다.

 예방적 유지보수 기능이 내장된 인버터에 대한 자세한 내용은 최신 Allen-Bradley PowerFlex® 755T 인버터를 확인하십시오. 인버터는 특허 등록된 TotalFORCE 기술을 사용하여 첨단 예방적 유지보수를 제공하며 10~6,000 마력의 애플리케이션에 적합하도록 설계되어 있습니다.

 

Garron Morris
게시됨 2019-09-03 게시자 Garron Morris, Principal Engineer, Rockwell Automation
  • 문의처:

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.