스마트 장비로 생산 시간 단축

스마트 장비로 생산 시간 단축

그러나 산업계에서는 생산 시간을 늘리지 않고 처리량을 늘릴 방법을 끊임없이 찾고 있습니다.

한 가지 방법은 제어 시스템 아키텍처에 고도의 유연성과 적응성을 갖춘 "스마트" 장비를 사용하는 것입니다. 스마트 장비란 중앙 프로세서와 별개로 의사 결정을 수행함으로써 간단한 제어 기능을 로컬에서 매우 신속하게 수행할 수 있는 장비를 말합니다.

즐거운 주말의 신나는 순간을 디지털 카메라로 촬영했다고 생각해 보십시오. 과거에는 다음과 같이 해야 했습니다.

  • 사진 파일을 컴퓨터에 다운로드
  • 인터넷을 통해 근처 편의점에 있는 포토 센터로 전송
  • 포토 센터에서 사진을 뽑아 줄 때까지 몇 시간 또는 하루 종일 기다리기
  • 차를 타고 매장으로 가서 사진을 고른 후 인화된 사진을 들고 집으로 돌아오기

보통은 디지털 이미지 파일을 만드는 것부터 시작해서 며칠을 기다려야 인화된 사진을 받을 수 있을 것입니다.

몇 가지 최신 기술을 소개하자면, 이제는 "스마트" 프린터에 카메라를 직접 연결하고 몇 가지 설정을 조정한 다음 단 몇 분만에 프린터에서 이미지 파일을 고화질 사진으로 인화하는 것이 가능합니다.

인터넷으로 처리할 파일을 보내고 기다리지 않아도 되고, 포토 센터까지 왔다 갔다 할 필요도 없습니다. 상점이 문을 닫아서 사진을 찾지 못하게 되는 불상사도 없습니다.

DeviceLogix 기술을 이용하면 산업 공정을 지연시키고 처리 성능을 떨어뜨릴 가능성이 있는 바로 이러한 문제 중 일부를 예방할 수 있습니다. 예를 들어 최대 부하의 중앙 컨트롤러로 인해 발생하는 처리 지연을 최소한으로 줄이거나, 중앙 컨트롤러가 중단되었을 때 전체 프로세스가 종료되는 것을 예방할 수 있습니다.

패키지를 컨베이어로 이송하는 등 일반적인 산업용 애플리케이션의 경우, 바코드 스캐너를 입력 장치로 사용할 수 있습니다.

스캐너의 입력 데이터가 컨베이어 모터를 제어하는 장비(예: 소프트 스타터)로 전송됩니다. 장비는 입력을 처리한 후 로크웰 오토메이션의 통신 네트워크를 통해 로크웰 오토메이션의 중앙 PLC에 전송합니다.

PLC에서 데이터를 수신하면 로직이 실행됩니다. 이때 PLC는 입력 데이터를 스캔하고 출력 데이터를 업데이트하는 작업도 수행합니다. PLC가 최대 부하 상태이면 PLC 시간이 현저히 증가할 수 있습니다.

PLC에서 업데이트된 출력은 다시 PLC에서 통신 네트워크를 통해 장비로 전송되고, 장비는 이에 따라 컨베이어 3m 이동과 같은 몇 가지 동작을 수행합니다.

이 "장비"가 DeviceLogix를 지원할 경우, 입력에서 출력까지 모든 처리가 로컬에서 수행됩니다. DeviceLogix™는 독립적인 플랫폼을 기반으로 한 로직 엔진으로서, 푸시 버튼 스테이션, 과부하 릴레이, 모터 스타터, 드라이브 등 여러 가지 Allen-Bradley 장비에 내장되어 "스마트" 기능을 제공합니다.

로컬에서 제어할 수 있다는 것은 어떤 의미일까요?

내장된 이 로직 엔진은 장비 자체에서 로컬로 입력을 처리하고, 출력을 제어하고, 상태 정보를 관리하므로 통신 네트워크나 중앙 컨트롤러를 이용할 필요가 없습니다. 덕분에 시스템의 응답 시간이 거의 90% 향상되었습니다. 이렇게 작동 시간이 개선되면 응답 시간이 중요한 애플리케이션에서 특히 많은 혜택을 봅니다.

시간이 중요한 애플리케이션을 위해 고성능 제어 시스템을 찾고 있다면, DeviceLogix™ 구성요소 기술의 스마트 기기를 선택하십시오.

Amanda Eason
게시됨 2017-11-15 게시자 Amanda Eason, Senior Commercial Engineer, Rockwell Automation
  • 문의처:

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.