새 파트너, 에뮬레이트 3D

새 파트너, 에뮬레이트 3D

에뮬레이트3D가 로크웰 오토메이션의 가족이 되었습니다. 에뮬레이트3D 2017년 에딘버러에 기반한 Odos Imaging의 뒤를 이어 지난 18개월 동안 로크웰 오토메이션이 인수한 두 번째 기업입니다.

 두 곳 모두 영국 기업이라는 사실은 결코 우연이 아닌 듯 합니다. 영국은 혁신과 창업 정신의 산실로 알려져 있으며, 인더스트리 4.0의 시대에 이러한 훌륭한 전통을 이어가는데 필요한 모든 요소들을 갖추고 있습니다.

에뮬레이트3D: 로크웰의 오토메이션의 새로운 가족

에뮬레이트3D는 로크웰 오토메이션의 Encompass Partner Network의 회원사로 줄곧 좋은 관계를 유지해왔기 때문에, 지난 몇 주 동안 에뮬레이트3D팀과 함께 자리하여 이번 인수로 생겨난 기회와 실질절 혜택에 대해 이야기해볼 수 있어서 상당히 좋았습니다. 고객들이 로크웰 오토메이션의 포트폴리오에 추가된 영국의 획기적인 혁신으로부터 많은 혜택을 얻게 될 것이라는 사실은 의심할 여지가 없습니다.

 마이크로소프트와의 전략적 제휴, 그리고 PTC와 로크웰 오토메이션이 각사의 스마트 팩토리 기술을 정렬할 수 있게 해준 2018 PTC에 대한 투자와 함께 놓고 볼 때, 이번 에뮬레이트3D 인수는 디지털 트윈과 최근 출시된 Hololens2와 같은 관련 기술이 앞으로 업계에 어떤 중요성을 갖게 될지를 선명하게 보여줍니다.

 연구 및 자문 기관인 가트너의 최근 보고서에 따르면 앞으로 5년 안에 사물의 수억 개의 디지털 트윈이 생겨날 것이라고 합니다. 이러한 기술은 기업이 제조 및 자동화 비용이 발생하기 전, 그리고 최종 설계에 들어가기 전에 기계와 시스템의 설계 및 변경 사항을 가상으로 시험할 수 있게 해줍니다. 또한 혼합 현실 및 증강 현실 애플리케이션으로 향한 문을 활짝 열어주어, 사람들이 산업 장비나 프로세스와 상호작용하는 방식을 획기적으로 바꾸어 놓을 것입니다.

PTC와의 전략적 파트너십이 어떻게 디지털 기술로 고객의 물리적 운영 혁신을 지원하고 있는지 보다 자세한 정보를 원하신다면, 이 기사를 확인해보십시오

에뮬레이트3D 제품들은 로크웰 오토메이션의 컨트롤 비주얼라이제이션 비즈니스(CVB)의 일부로, FactoryTalk 제품군에 속하게 될 것입니다. 이 솔루션들은 산업 자동화 시스템에 대한 디지털 시뮬레이션과 에뮬레이션을 수행하여 해당 기술 추세의 선두에 서게될 것입니다. 제품들은 정확한 시뮬레이션 모델을 사용해 시스템 계획과 의사결정, 그리고 설치 전 제어 시스템을 테스트하는 에뮬레이션 시험을 향상시켜 줍니다.

 마이크로소프트, PTC, 에뮬레이트3D, 그리고 로크웰 오토메이션의 보안 기술들이 완벽하게 상호 운용된다는 것은 커넥티드 엔터프라이즈 기술과 인더스트리 4.0을 실현함으로써 고객들을 위해 인간의 가능성을 확장하겠다는 로크웰 오토메이션의 의지를 잘 보여준다고 하겠습니다. 영국의 혁신이 이러한 많은 기술들의 중심에 있다는 사실이 특히 뿌듯합니다. 이는 또한 인더스트리 4.0의 리더로서 영국이 가진 고유한 잠재력을 보여주는 증거라고 생각합니다.

 PTC와의 전략적 파트너십이 어떻게 디지털 기술로 고객의 물리적 운영 혁신을 지원하고 있는지 보다 자세한 정보를 원하시면 로크웰 오토메이션이 격주로 발간하는 더 저널(The Journal)에 게재된 글로벌 시장 개발 관리자 폴라 푸에스(Paula Puesss)의 글을 확인해보십시오. 단일 창 접근방식(single pane of glass)은 미래를 향한 창이 되어줍니다.

Mark Bottomley
게시됨 2019-05-07 게시자 Mark Bottomley, Regional Sales Director, North EMEA, Rockwell Automation
  • 문의처:

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.