사이버보안 평가: 목표 보안 태세를 갖추는 방법

사이버보안 평가: 목표 보안 태세를 갖추는 방법

보안을 강화하는 방법은 회사마다 다르며, 목표하는 보안 태세를 갖추는데 영향을 줄 수 있는 요소로는 운영 리스크, 고유한 운영 워크 플로우, 정책, 절차, 위험 허용 수준 등이 있습니다.

 안타깝게도 리스크에서 완벽하게 벗어날 수 있는 방법은 없습니다. 고유한 운영 환경에 따라 허용 가능한 수준의 위험을 수립하는 것에 목표를 두어야 합니다.

로크웰 오토메이션 보안 평가 툴 : 로크웰 오토메이션의 보안 평가 툴을 사용하여 현재의 산업 보안 위험 현황을 파악하고 잠재적인 보안 위험을 완화할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오.

산업 보안 역량 또는 보안 태세를 강화하기 위한 여정은 복잡해 보일 수 있으며, 그렇게 보이는 것도 당연합니다. 방법론, 산업 표준, 사용 가능한 기술의 종류가 너무도 다양해 어디에서부터 시작해야 할지 혼란스러울 수 있습니다. 아마 여러분은 "어디에서부터 시작해야 할까?"라고 고민할 수 있을 것입니다. 

 이를 위해 시작할 수 있는 한 가지 방법은 보안 평가를 수행하는 것입니다. 가장 단순하게 말하자면 보안 평가는 시스템이나 조직의 보안 상태에 대한 체계적인 측정이라 할 수 있습니다.

 적절하게 사용할 경우 평가는 현재 보안 상태를 평가하고, 현재 상태와 이상적인 상태 사이의 차이를 확인하고, 목표하는 보안 태세를 갖추기 위해 명확한 계획을 세울 수 있게 해주는 매우 효과적인 방법이 될 수 있습니다.

평가 유형

"보안 평가"라는 말은 여러 가지를 의미할 수 있으므로 계획하고자 하는 바에 따라 평가 범위를 적절히 정하는 것이 중요합니다. 다음과 같은 가장 일반적인 유형의 평가를 통해 여러분의 보안 프로그램에 계획에 영향을 미칠 수 있는 서로 다른 형태의 결과를 얻을 수 있을 것입니다.

  1. 취약성 평가: 취약성 해결을 위한 실행 계획을 세우기 위해 현재 존재하는 알려진 취약점을 식별합니다.
  2. 갭 평가: 조직에서의 현재 보안 상태와 이상적인 보안 태세 간의 차이를 식별합니다. 갭 분석은 일반적으로 기업 또는 산업 표준을 고려하며, 원하는 목표 보안 태세를 달성하는 데 필요한 단계를 명확하게 정의하기 위해 사용합니다.
  3. 위험 평가: 조직의 보안에 대한 전반적인 상태를 제공합니다. 위험 평가에서는 취약성 평가와 갭 평가의 요소를 결합하여 조직의 위험 허용 수준에 기반한 알려진 위험과 이상적인 보안 상태에 대해 식별하고 평가합니다.
  4. 보안 감사: 이 평가 기반 서비스는 특정 산업 표준 또는 요구 사항에 대한 조직의 보안 상태 및 관행을 감사하여 NERC-CIP 또는 기타 표준 등을 준수하도록 지원합니다.

위에서 설명한 내용은 일반적인 유형의 보안 평가이지만, 방법을 선택하기 전에 해당 방법의 목적을 먼저 이해하는 것이 중요합니다. 적절한 기대치를 설정하고 이에 부합할 수 있도록 하는 것이 가장 중요하며, 이를 기반으로 선택한 가장 효과적인 평가 방법으로 사이버 보안 프로그램을 진행합니다. 

현실적인 접근방식

조직에 적합한 평가 유형을 고려할 때 평가는 한 시점에서의 일부분임에 유의하십시오. 이를 조직의 보안 프로그램에 대한 유일한 해결책으로 생각해서는 안됩니다. 오히려 평가는 유지보수, 관리 및 기술 통제가 설정한 위험 허용 범위 내에 있는지 정기적으로 점검하는 일과 같다고 할 수 있습니다.

 예산과 리소스가 제한적이어서 조직 전체에 대한 평가를 수행할 수 없는 경우에는 "대표 샘플" 접근 방식을 사용할 수 있습니다. 평가의 범위를 조직의 일부로 축소하여 이를 통해 기준선을 파악합니다.

통합적인 접근방식

보안 평가는 현재의 보안 상태를 평가하는 효과적인 툴일 수 있지만, 목표 보안 태세를 갖추기 위해서는 적절한 범위로 원하는 평가 방식을 선택하여 명확하고 실행 가능한 단계로 구성된 로드맵과 함께 실행해야 합니다. 평가를 통해 강력한 보안 프로그램을 구축할 수 있도록 지원해주는 서비스 제공자를 선택하십시오

Dave Mayer
게시됨 2019-05-28 게시자 Dave Mayer, Product Manager, Rockwell Automation
  • 문의처:

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.