모터의 예상치않은 가동중단 시간으로 인한 비용은 얼마나 될까요?

모터의 예상치 않은 가동 중단 시간으로 인한 비용은 얼마나 될까요?

전기 모터는 현대 산업의 중추이며,

대부분의 제조 공정에 필요한 기계적 에너지를 공급합니다.

지난 100여 년 동안, 많은 정부 당국이 부상이나 파손을 야기하지 않도록 모든 전기 모터에 열동형 과부하 보호 장치의 구현을 의무화하는 엄격한 규제를 적용해 왔습니다.

부적절한 배선, 전기 문제, 기계적 오작동, 모터의 내부 손상 등으로 인해 이따금씩 모터 보호 장치는 전기 모터의 작동 중단을 야기합니다.예상치 않은 이러한 상황에 어떻게 대처하고 계십니까?

공정 중 갑작스럽게 핵심 모터가 중단되는 경우 생산 손실 비용은 얼마나 될까요?

정부 규제를 충족하는 다양한 유형의 모터 보호 장치가 시중에 나와 있습니다.이 보호 장치들은 크기, 기능, 가격 면에서 천차만별입니다.그렇다면 각 제조 시설에 맞는 모터 보호 장치를 어떻게 선택해야 할까요?

이 질문에 대한 답은 매출 손실액(전기 모터의 예상치 않은 가동 중단 시간에 따른 비용)에 따라 달라집니다.매출 손실액이 그리 크지 않다면, 바이메탈 또는 공정 합금 기반의 기본적인 모터 보호 장치를 고려해 보십시오.

이러한 유형의 모터 보호 제품은 최소한의 정부 규제를 충족하며 전기 모터의 내부적 열 손상을 방지해 줍니다.

가장 큰 단점이라면 향후 발생할 이벤트에 대한 고급 경보나 왜 그 이벤트가 발생했는지에 대한 정보가 제공되지 않는다는 점입니다.

매출 손실액이 상당하다면, 전자 기반의 모터 보호 장치를 고려해야 합니다.

이러한 유형의 모터 보호 제품은 열에 의한 보호에 대한 최소한의 정부 규제를 충족하면서도, 상 손실, 비대칭, 부적절한 전압, 회전 불일치, 접지 폴트(접지 누설) 전류 등 여러 전기 기반의 보호를 제공합니다.

많은 전자 모터 보호 장치들은 통신 역량을 갖추어 잠재적인 모터 문제에 대한 경보를 제공하고, 모터가 중단될 시기를 예측하며, 모터가 의도치 않게 중단된 이유를 알려줍니다.

예를 들어, 펌프 애플리케이션에서 전자 모터 보호 장치는 전기 모터의 내부 온도를 시뮬레이션하여 펌프에 기계력을 제공할 수 있습니다.

이러한 장치는 온도가 지정된 수준을 초과하면 문자 메시지나 이메일로 알람을 전송할 수 있습니다.또한 EtherNet/IP와 같은 통신 네트워크를 사용해 기존 SCADA 인프라에 통합되어 고급 경보를 제공함으로써 비용이 많이 드는 가동 중단 시간을 방지할 수 있도록 해줍니다.

전자 모터 보호 장치는 바이메탈 또는 공정 합금 기반의 기본적인 모터 보호 장치보다는 비용이 더 들긴 하지만, 전기 모터의 예상치 않은 가동 중단으로 인해 발생하는 비용과 비교하면 훨씬 적게 듭니다.

Bill Martin
게시됨 2017-11-24 게시자 Bill Martin, Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
  • 문의처:

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.