소프트 스타터에 비해 드라이브가 더 적용하기 쉬운 이유는 무엇인가요?

소프트 스타터에 비해 드라이브가 더 적용하기 쉬운 이유는 무엇인가요?

최근 시장 조사에 따르면 전 세계 저압 인버터 시장은 저압 소프트 스타터 시장에 비해 약 20배 정도 규모가 더 큽니다. 일부 애플리케이션에 인버터 대신 소프트 스타터를 사용하기로 결정하는 경우 비용, 크기, 에너지 면에서 상당한 절감 효과가 있음을 고려할 때 이는 매우 흥미로운 현상입니다.

소프트 스타터가 업무에 적합한 상황에 드라이브를 적용하는 이유는 무엇인가요?

답은 매우 간단합니다. 인버터는 거의 모든 애플리케이션에서 작동하나 소프트 스타터는 일부 애플리케이션에서만 작동합니다. 이를 인버터가 소프트 스타터에 비해 지정, 설치 및 시운전하기 쉽다고 해석하는 사람도 있습니다. 이는 사실이 아닙니다. 소프트 스타터를 적용할 때보다 인버터를 적용할 때 고려해야 할 사항이 훨씬 더 많습니다. 인버터가 소프트 스타터에 비해 더 다양한 애플리케이션에서 작동하는 것으로 보는 것이 좋습니다.

부동산을 구입할 때 "첫째도 입지, 둘째도 입지!"라는 말을 많이 들어 보았을 것입니다. 특정 애플리케이션용으로 소프트 스타터를 선택할지 아니면 인버터를 선택할지 결정할 때 가장 중요한 부분은 바로 "첫째도 애플리케이션이고, 둘째도 애플리케이션입니다!"

소프트 스타터 또는 인버터의 사용 여부를 결정할 때, 다음과 같이 애플리케이션 관련된 일반적인 질문을 물어야 합니다.

  • 부하 토크 요건은 무엇인가요?
  • 실행 모드 동안 속도 제어가 필요한가요? 최고 속도를 내는 리버스 운영이 필요한가요?
  • 전원 배전과 관련된 고려 사항 또는 제한 사항이 있나요?

소프트 스타터나 인버터를 선택할 때 애플리케이션의 부하 토크 요건은 매우 중요합니다. 애플리케이션에는 높은 시동 토크가 필요한가요? 또는 영속도에서 최대 토크? 아니면 홀딩 토크? 소프트 스타터는 의미상 감소된 전압 스타터입니다. 최대 토크는 영속도 또는 저속에서는 실현되지 않습니다.

이로 인해 다음과 같은 부하 유형은 일반적으로 소프트 스타터에 적합하지 않습니다. 압출 성형기, 가변 용적형 펌프, 경사진 컨베이어(부하 점검), 리프트, 엘리베이터(유압식이 아닌 경우)가 그 예입니다. 그 사이 인버터는 정격 속도 0부터 정격 토크를 생산할 수 있으며, 일반적으로 모든 부하 유형을 처리합니다.

속도 제어 기능은 애플리케이션의 또 다른 주요 고려 사항이며, 소프트 스타터 및 인버터의 물리적 구조에 따라 좌우됩니다. 소프트 스타터는 AC 입력 라인을 모터에 연결하는 실리콘 제어식 정류기(SCR)입니다. 물리적 특성은 AC 입력 파형에서 SCR의 전원이 켜지는 위치를 변경할 수 있으나 전원이 꺼지는 위치는 변경할 수 없습니다. SCR은 자체적으로 전원을 끕니다. 이를 통해 모터 전압을 0에서 최대 선간 전압까지 램핑할 수 있게 됩니다(전압 제어). 라인 주기는 항상 모터에 적용되며, 모터를 가속하면 60Hz(또는 50Hz)rpm에서 작동합니다. 최고 속도 방향은 라인 전원 연결부 순서에 따라 결정됩니다.

반대로 인버터에는 더 많은 전자 부품이 있으며 일반적으로 다이오드 프론트 엔드, DC 버스, 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT)로 구성되어 있습니다. 어느 지점에서든 IGBT를 원하는 만큼 오래, 원하는 만큼 자주 "켜고" 또 "끌 수" 있습니다. 여러 주파수와 전압을 모터에 다양하게 적용(전압 및 주파수 제어)하여 양방향으로 속도를 지속적으로 제어합니다.

인버터는 모터 부하에 매우 적합한 시스템을 포함하여, 가장 실용적인 전원 공급 장치 시스템에서 작동합니다. 일반적으로 소프트 스타터를 사용할 때, 공급원은 모터 부하의 최고 부하 전류가 150% - 450% 사이인 시동 전력을 가동해야 합니다. 일부 인버터는 단상 입력 전력을 사용하여 3상 모터 부하를 작동할 수도 있습니다. 소프트 스타터는 3상 입력 전원만 작동할 수 있습니다.

특별 설치용으로 소프트 스타터 또는 인버터의 사용 여부를 결정할 때 주된 우려 사항은 애플리케이션 특성입니다. 토크 요건, 속도 제어, 전원 배전과 같은 항목은 주의 깊게 고려해야 합니다.

소프트 스타터의 경험에 입각한 일반적인 지침은 다음과 같습니다.

  • 기계적 마모 및 시스템 손상 감소
  • 전류 제한의 주요 이유인 시동법
  • 시동 토크가 낮은 애플리케이션
  • 작업량이 적거나 중간 정도인 애플리케이션
  • 최고 속도로 작동

인버터 애플리케이션의 일반적인 지침은 다음과 같습니다.

  • 실행 모드 동안 속도 제어
  • 높은 시동 토크
  • 위치 제어
  • 영속도에서 로터 홀딩

어떤 모터 컨트롤 방식을 선택했는지에 상관없이 소프트 스타터 또는 인버터를 지정할 때 설치, 시운전, 추가 필터 또는 회로 보호에 대한 추가 사항을 고려해야 합니다.

저압 소프트 스타터 저압 인버터의 제품군에 대한 자세한 내용은 웹 사이트를 방문하십시오.

Richard Anderson
게시됨 2015-07-06 게시자 Richard Anderson, Product Manager, Rockwell Automation
  • 문의처:

문의처

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

발행물 신청

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.