장비제조업체가 다른 방법으로 생각하도록 권고하고 있습니까?

다른 방법으로 생각하도록 장비제조업체에 권고

9월 23~25일에 열린 PACK EXPO Las Vegas에서 스마트하고 유연한 장비에 사용된 최신 기술로 어떤 것이 가능한지 살펴보십시오.

생산성과 시장 출시 속도가 중요한 수익 주도형 세계에서, 귀사의 장비제조업체(OEM)는 스마트하고 유연한 제조의 성패를 가늠하는 핵심적인 요소입니다.

 공장 관리자로서 귀하의 책임은 끝이 없습니다. 생산 수요 및 생산성 목표를 충족해야 하고, 수익 목표를 달성하면서 원자재 및 에너지 비용을 관리해야 하고, 마케팅 부서의 최신 제품 혁신을 수용하도록 신속하게 조정해야 합니다.

 제품 SKU가 급격히 증가하고 포장 구성이 지속적으로 변화하는 상황에서, 성공은 자신이 고용한 사람과 도구의 한계를 벗어나지 못합니다. 따라서, 직원들이 더 나은 의사 결정을 내리고 생산 라인을 효율적으로 트랜스포메이션하고, 트랜스포메이션이 신속하게 진행되도록 하기 위한 적절한 장비를 확보하고 있는지 어떻게 확신합니까? 장비제조업체와 하는 대화를 변경해 보십시오.

스마트 제조를 이용하여 운영에서 수율, 생산성 및 효율성을 개선할 수 있는 방법에 대해 알아보십시오. 자세한 내용은 eBook을 다운로드하십시오.

미래의 유연성을 위해 설계된 장비

장비 공급처를 확보하는 것은 어려운 일입니다. 그 다음에 진행되는 자본 승인 및 조달 검토 절차를 피하고 싶습니까? RFQ의 차원을 뛰어 넘는 안목을 가지고 다음에는 도전과 성공의 정의에 중점을 두면서 장비제조업체의 참여를 유도하십시오. 현재와 미래의 기계 사용 방식에 대해 다르게 생각하는 것이 목표입니다.

 예를 들어, 공장은 방향 지정, 운반, 마감 및 라벨링 공정을 수행하기 위한 신뢰할만한 입증된 기술을 갖추고 있습니다. 각 제품 라인에 하나의 완성품 공정을 배정하는 것은 누구나 가능한 쉬운 해결 방법입니다. 그러나, 귀사를 지원하기 위한 단일 제어 플랫폼과 단일 OEM 연락처를 갖추고 다양한 제품에 대해 이러한 기능을 제공하는 솔루션은 어떻습니까?

 여기에서는 정확한 지시가 내려질 때 장비제조업체가 실제로 귀하의 성공을 준비할 수 있게 됩니다. 첨단 기술로 제작된 스마트하고 유연한 장비를 사용한다면 다양한 포장 크기 사이의 트랜스포메이션이나 심지어 완전히 다른 제품을 생산할 수 있는 트랜스포메이션을 쉽게 수행할 수 있습니다. 이것에 대한 해답은 버튼 하나로 제품, 크기 및 구성을 변경함으로써 보다 민첩하고 유연하게 운영할 수 있도록 해주는 다목적 장비입니다.

 리니어 모터 독립형 카트 기술(ICT)은 이러한 고급 솔루션 중 하나로서 기존 시스템보다 훨씬 뛰어난 유연성과 효율성을 제공합니다. ICT는 작업이 완료되면 제품을 인텔리전트하게 이동하고 트랜스포메이션 가동 중단 시간을 몇 시간에서 몇 분으로 단축시킬 수 있어서 말 그대로 버튼 하나로 트랜스포메이션이 가능하도록 해줍니다.                                                                            

유연한 제조의 또 다른 핵심 기술은 로봇 공학입니다. 공급 업체가 보유하고 있는 정확하고 안전한 통합 솔루션으로 기존 설계에 도전하십시오. 로봇 공학, 장비 및 자동화 제어 기능을 결합한 포괄적 솔루션을 통해 다양한 제품에 맞도록 장비를 신속하게 재구성 할 수 있습니다. 또한, 로봇 공학의 발전은 새로운 제품에 적합하도록 자동으로 조정되는 센서 및 비전 기술을 통해 유연성도 지원할 수 있습니다.

웨비나: 디지털 트랜스포메이션을 위한 행동이 필요한 때입니다. 연필을 내려 놓아야 할 때입니다.

스마트 제조 실현하기

 물리적인 제품 및 포장 이외에도 스마트 제조는 동일하게 성공의 핵심 요소입니다. 이것은 보다 효율적이고 응답성이 좋은 운영을 가능하게 할 뿐만 아니라 직원의 활용도를 높이고 KPI를 충족시키도록 지원합니다. 그러나, 디지털 트랜스포메이션의 노력이 결실을 거두려면 공장의 미래를 염두에 두고 구축된 적절한 스마트 장비가  필요합니다.                   

 OEE 측정만으로는 더 이상 충분하지 않습니다. OEM은 분석을 활용해서 소모품을 자동으로 보충하거나 근무 교대 중에 교체 가능한 마모된 부품에 대해 알려줌으로써 가동 중지 시간을 방지해 줍니다. 작업자가 유지 보수 또는 수리 작업을 신속하게 수행할 수 있도록 장비에 동봉되어 있거나 모바일 기술을 통해 제공되는 작업 지침서를 찾아보십시오. 생산성을 높일 수 있도록 센서 및 실시간 분석 툴을 요청하십시오. 인력을 보완하도록 원격 보안 액세스를 요청하여 서비스를 대기하지 않고도 실시간 문제 해결 및 수리 서비스를 받을 수 있습니다.

 스마트 제조가 제조 운영을 완전히 변화시킬 수 있다는 사실에는 의문의 여지가 없습니다. 요구 사항이 무엇인지 알고 장비제조업체가 미래 지향적 기대를 가질 수 있도록 스마트 제조는 초기 협업부터 시작됩니다. 오늘부터 적절한 대화를 시작하십시오. 현지 로크웰 오토메이션 컨설턴트에게 연락하시면 무엇이 가능한지 살펴볼 수 있도록 도와드리겠습니다.

 

Angelique Fehr
게시됨 2019-10-08 게시자 Angelique Fehr, OEM Marketing Manager, Rockwell Automation
  • 문의처:

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.