2019년 6월~9월 뉴스 및 행사

2019년 6월~9월의 최신 기업 뉴스 및 행사 하이라이트

로크웰 오토메이션, 2019 기업 평등 지수에서 7년 연속 최고 점수 획득

미국 최대 인권 단체 중 하나인 ‘인권 캠페인 재단’(Human Rights Campaign Foundation®)이 시행하는 제 17회 성소수자 평등에 대한 연례 평가에서 로크웰 오토메이션이 만점을 받았습니다.

보다 생산적이고 지속 가능한 세상을 만드는데 주력하는 세계적인 기술 리더 로크웰 오토메이션이 오늘 2019 기업 평등 지수(CEI : Corporate Equality Index) 평가에서 최고점을 받았습니다. CEI는 인권 캠페인 재단(Human Rights Campaign Foundation)이 미국 내 기업들을 대상으로 성소수자(LGBTQ)들의 직장 내 평등과 관련된 기업 정책 및 관행을 조사해 발표하는 벤치마킹 보고서입니다. 로크웰 오토메이션은 이 평가에서 최고점인 100점을 받으며, 올해 최고점을 받은 560개의 주요 미국 기업들과 어깨를 나란히 했습니다.

로크웰 오토메이션의 블레이크 모렛(Blake Moret) 회장 겸 CEO는 “로크웰 오토메이션은 글로벌 직원들을 존중하는 포용성 문화를 자랑스럽게 생각한다”며 “직원들이 성적 지향에 상관없이 편안하게 일할 수 있는 환경을 만드는 것이 중요하며, 모든 직원들이 최선을 다할 수 있는 환경을 더욱 강화해 나갈 수 있도록 지속적으로 노력할 것"이라고 말했습니다.

HRC의 사장인 채드 그리핀(Chad Griffin)은 “올해 CEI에서 최고점을 받은 기업들은 미국 내 직원들에게만이 아니라 전 세계 운영에 적용되는 정책을 수립하여 수백만 명에게 영향을 미치고 있다”며 “이 기업들 중 많은 기업들은 또한 대외적으로도 평등주의자가 되어, 중대한 대법원 소송의 법적 의견서에 서명했고, 170여 기업들이 HRC의 평등법을 위한 비즈니스 연합에 가입했다. 누차 말했듯이, 선두적인 미국 기업들은 자사의 직원과 고객들을 차별로부터 보호하는 것이 단순히 올바른 일이 아니라 비즈니스에도 도움이 되는 것이라는 사실을 보여주었다”고 말했습니다.

아시아태평양지역 RAOTM 시즌 마무리

현 고객과 잠재 고객을 위한 연례 행사 ‘RAOTM(Rockwell Automation on the Move)’가 지난 5월 중국의 텐진에서 성황리에 개최되었습니다. 이번 행사는 올해 아시아 태평양 지역 전반에서 4차례에 진행된 RAOTM의 마지막 행사였습니다. 앞서 세 차례의 행사는 인도의 방갈로(1 22), 태국의 방콕(3 5), 인도네시아의 자카르타(4 30)에서 열렸습니다. 모두 4차례 진행된 RAOTM 행사는 약 10,000명의 방문객들을 맞이하였습니다!

RAOTM은 제품 전시회, 세미나, 실습 랩, 기술 세션 등이 포함되는 연례 행사입니다. 2003년 아시아 태평양 지역에서는 처음 도입된 이 행사는 로크웰 오토메이션의 포괄적인 자동화 전문지식은 물론 스마트하고 안전하며 지속 가능한 관행을 업계 전문가들과 공유하고자 하는 기업적 노력의 핵심으로 자리 잡았습니다.

RAOTM이 아시아 태평양 지역에서 개최된지 15년이 넘었습니다. 그 성공의 비밀은 무엇일까요?

아시아 태평양 지역 마케팅 디렉터인 존 와츠(John Watts)는 “RATOM은 전형적인 전시회가 아니라, 기술 교육 세션, 고객 회의, 포럼 및 인맥 구축의 기회 등이 포함된 행사이기 때문에 참가자들은 로크웰 오토메이션의 역량을 확인하고 커넥티드 엔터프라이즈를 직접 경험해볼 수 있다”며

“기조 연설에는 정부 기관의 대표, 업계의 전문가, 고객들을 초대하는데, 항상 참여율과 관심도가 높다. RAOTM에서의 고객과 직접 마주하는 Face-to-Face회의는 관계 구축을 위한 중요한 부분으로 아시아 태평양 지역에서는 대단히 중요한 요소이다. RAOTM은 또한 진행 중인 비즈니스 기회를 성사시킬 수 있는 훌륭한 기회를 제공한다”고 말했습니다.

아시아 태평양 지역의 초석 행사의 하나인 RAOTM은 시장에 로크웰 오토메이션의 메시지를 전달해주는 훌륭한 매체이기도 합니다. 최근에는 로크웰 오토메이션은 라이브 비디오 피드 기술을 사용해, 행사에 직접 참여할 수 없는 사람들도 가상으로 경험해볼 수 있게 되었습니다.

RAOTM의 핵심인 고객과의 직접적인 상호작용과 최신 기술 경험은 행사의 핵심 요소들입니다. RAOTM은 매력적인 고객 경험을 제공하기 위해 매해마다 지속적으로 진화하고 있습니다.

RAOTM은 이제 로크웰 오토메이션의 솔루션들을 선보이고, 어떻게 로크웰 오토메이션이 커넥티드 엔터프라이즈를 실현시킬 수 있는지를 보여주는데 훨씬 더 많은 주안점을 두고 있습니다. 또한 업계에 중점을 둔 업계 기반 포럼을 통해 기업의 기량을 보여주는데 더 집중하고 있습니다. 이외에도, 예정된 도메인 중심의 프레젠테이션과 데모를 포함시키도록 행사 프로그램이 수정되었습니다. 이 모든 변경사항들은 로크웰 오토메이션의 전략적 목표를 보다 효과적으로 지원하는 시장 진출 전략을 반영하는 것입니다.

2019 RAOTM 행사를 마무리하며, 지금까지의 성공에 기반한 내년도 행사를 주목하고 있습니다.

로크웰 오토메이션의 TechED가 다시 돌아왔습니다!

2019 8 6~7인도, 뭄바이(Mumbai) 에서 개최된 TechED와, 2019 9 3~5호주, 골드코스트(Gold Coast)에서 개최되는 로크웰 오토메이션 TechED에서 수천 명의 기술 전문가들을 만나보십시오. 이 행사는 업계 리더들로부터 운영 효율성을 달성하는 방법을 배워보고, 기술과 지식을 한 단계 끌어올려 생산성과 수익성을 향상시키는데 도움이 되는 계획을 수립해볼 수 있는 기회를 제공합니다.

 로크웰 오토메이션 TechED는 제조분야에서 가장 잘 알려진 상징적인 행사 중 하나로, 최신 기술과 첨단 솔루션에 중점을 두고 업계에서 유일하게 며칠 동안 진행되는 행사입니다.

 이 행사는 새로운 기술 선정 및 도입 방법, 설계 및 기동 단축 방법, 로크웰 오토메이션의 강력한 제품과 솔루션에 대한 지식, 그리고 디지털 트랜스포메이션 여정에서 앞으로 나아가는 방법을 배워볼 수 있는 특별한 기회를 제공합니다.

 로크웰 오토메이션 TechED의 핵심은 고객들이 디지털 트랜스포메이션을 통해 스마트 매뉴팩처링으로 향한 여정에 착수하고 생산성, 경쟁력 및 지속가능성을 달성할 수 있도록 돕는 것입니다.

 상호작용이 가능한 미래 지향적인 세션과 실습 랩을 제공하는 로크웰 오토메이션 TechED는 제어, 디지털 엔지니어링, 정보 및 분석, 네트워크, 공정, 안전 및 보안, 시스템, 기술 및 서비스, 시각화 및 협업 분야의 최신 기술과 솔루션에 지속적으로 중점을 둘 것입니다. 이 행사는 운영을 한 단계 끌어 올리는데 필요한 통찰과 교육을 제공할 준비가 되었습니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.