프리미어 통합 경험

프리미어 통합 경험

제품의 신속한 시장 출시는 경쟁에 앞서나가는데 필수입니다.

“시간은 금이다!” 새로운 장비를 구현하거나 오래된 장비를 교체하는 일은 복잡하기도 하고 시간도 많이 걸리는 일입니다. 게다가, 숙련된 직원이 은퇴를 하며 경험과 지식을 함께 가지고 떠나는 문제와 최신 기술 및 진화하는 기술에 보조를 맞춰야 하는 문제도 있습니다.

 제조업체에서 엔드유저까지, 공급망 전반에서 모두가 효율과 효과를 향상시키기 위해 노력하고 있습니다. 성능을 최적화하려면, 아키텍처와 이를 구성하는 컴포넌트들 모두가 올바르게 설계되어야 하고, 리소스가 효율적으로 적용되어야 합니다. 보다 간단하고 총체적인 통합은 장비제조업체들이 고도의 복잡성과 연결성을 통합하여 개발 시간과 비용을 제어할 수 있게 합니다.

장비 설계와 설정 간소화

산업용 자동화 생산 및 정보 시스템들의 복잡성이 증가하면서, 장비의 설계와 설정 단계 등 제조의 모든 측면에서 생산성의 중요도가 점점 더 커지고 있습니다.

수동으로 장치와 시스템들을 통합하고 설정하는 노동 집약적인 기존의 접근방식은, 시간과 비용이 많이 들 뿐 아니라 오늘날 제조업체가 지향하는 바와 거리가 멉니다.

제품의 신속한 시장 출시는 경쟁에 앞서나가는데 필수입니다. 처음부터 모든 시스템을 구축하거나, 상용 컴포넌트가 호환되는지 확인하는 위험을 감수 할 시간이 없습니다.

여러 공급업체들의 장치를 사용하는 경우, 장치들이 서로 효율적으로 통신하고 협력하도록 만드는 것은 쉽지 않은 일입니다. 그러한 문제들로 인해 엔지니어링 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다. 그 뿐만 아니라, 제어 시스템에 존재하는 여러 장치들이 향후 유지보수 문제를 일으킬 수도 있습니다.

효율적으로 엔지니어링 작업을 수행하고, 운영을 보다 효과적으로 동기화하려면, 제품을 설계 및 구축할 때 컨트롤러와 장치들을 효과적으로 통합하는 것이 특히 중요합니다.

프리미어 통합(Premier Integration) 경험

로크웰 오토메이션은 새로운 차원의 컨트롤러와 장치 통합을 대변하는 프리미어 통합(Premier Integration) 경험을 도입했습니다. 프리미어 통합은 프로세스, 전원, 정보 및 안전을 하나의 제어 아키텍처로 연결하는 것을 뛰어넘어, 네트워크로 연결된 자동화 시스템들을 위해 시스템 설계, 유지보수, 운영을 간소화해주는 완전한 통합을 지원하여 보편적이지만 핵심적인 운영 도전과제들을 해결해줍니다.

 Logix 기반의 제어 아키텍처와 지능형 Allen-Bradley® 장치를 토대로, 프리미어 통합은 컨트롤러, 장치, 모터 제어 센터(MCC) 등 로크웰 오토메이션의 고유한 제어 시스템 요소들을 활용합니다.

 프리미어 통합의 또 다른 특징은 컨트롤러 프로그래밍, 장치 설정 및 유지보수 관리 절차를 모두 하나의 소프트웨어 환경에서 실행할 수 있다는 것입니다.

 이러한 역량을 통해, 제조업체와 엔지니어들은 제조 운영을 쉽게 통합하고 개발 시간을 단축하며 정보에 대한 가시성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이제 필요한 것은 많은 이종 장치들을 활용할 수 있도록 해주는 중앙화된 지능형 플랫폼입니다.

로크웰 오토메이션은 스마트 매뉴팩처링의 세상에서 도전과제를 해결하고 커넥티드 엔터프라이즈를 구축하려면 유연성과 대응력이 효과만큼이나 중요하다는 사실을 알고 있습니다.

 다양한 스마트 툴과 소프트웨어를 바탕으로, 로크웰 오토메이션은 장비제조업체들이 프리미어 통합을 경험하면서 유지보수와 교육 비용 등 총 소유비용을 절감하고, 변화하는 시장과 비즈니스의 요구에 보다 신속하게 대응할 수 있는 역량을 확보할 수 있도록 지원합니다.

설문조사 결과를 확인하시려면 여기를 클릭하세요

설문조사 : 프리미어 통합 경험이 주는 혜택

TechValidate는 최근에 실시한 설문조사에서 제조업체들에게 PowerFlex 인버터, Studio 5000 소프트웨어, Logix 기반 컨트롤러로 구성된 통합 솔루션을 사용하며 어떤 혜택을 얻고 있는지 물었습니다.

 응답자의 64%는 로크웰 오토메이션의 통합 프로그래밍을 통해 엔지니어링 시간을 단축했다고 응답했으며, 63%는 진단을 향상시켰다고 응답했습니다. 다음 그래프에서 그 결과를 확인할 수 있습니다.

통합 기술의 진보

기술의 통합은 빠른 속도로 진화하여 발전해나가고 있습니다.  디지털 통신에 대한 산업 자동화 장치의 의존성이 점점 더 커지고 있기 때문에, 디지털 네트워크 전반에서 얼마나 쉽게 데이터가 교환될 수 있도록 장치와 컴포넌트를 설정할 수 있는가에 프로젝트의 성패가 달려 있다고 해도 과언이 아닙니다.

 오늘날의 스마트 매뉴팩처링의 세상에서, 프리미어 통합은 장비제조업체들에게 기존 통합 방식에 대한 현대적인 대안을 제공할 수 있습니다. 기술의 통합이 진화해나가면서, 장비제조업체가 현대화된 첨단 통합 기술을 수용하는 것이 갈수록 더 중요해지고 있습니다.

 하나의 공통 플랫폼에 구성 및 프로그래밍을 하면 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 직관적이며 사용자 친화적인 Studio 5000 소프트웨어를 통해, 하나의 제어 엔진과 하나의 네트워크 기술을 사용해, 애플리케이션, 운영 및 환경 전반에서 가변속 드라이브(VFD), 모션, 안전 및 프로세스를 하나의 인프라스트럭처로 통합할 수 있습니다.

 이러한 솔루션은 데이터, 태그 및 알람을 다수의 설계 애플리케이션들이 공유할 수 있는 표준화된 방법을 제공하여, 엔지니어들이 정보를 한번만 설정하면 전체 자동화 시스템들에서 사용할 수 있도록 만들어줍니다. 또한, 여러 가지 제어 및 시각화 툴들을 사용하지 않아도 자동화 시스템의 모든 요소들을 한 곳에서 설정할 수 있습니다.

 작업자와 유지보수 담당자는 시스템 가동 중에 중앙의 관제실에서 모든 시스템 컴포넌트들을 조회할 수 있을 뿐 아니라, 장치를 손쉽게 재설정하고 문제를 진단하며 정보에 액세스할 수 있습니다. CIP(Common Industrial Protocol)는 공장 전반의 통신을 지원하여 제어, 장치 설정 및 데이터 수집을 가능하게 해주는 애플리케이션 계층(application-layer)의 프로토콜입니다. CIP에 기반한 EtherNet/IP는 인버터와 서보 드라이브를 위한 실시간 확정 제어를 가능하게 해줍니다.

 Logix 기반 컨트롤러에 포함된 동기화 기능은 다수의 모터를 정확하게 조율할 수 있게 해줍니다. 이러한 전용 애플리케이션 리소스들은 네트워크 상에서의 동기화를 위해 장치 별 프로파일을 제공하는 인버터와 서보 드라이브에 사용될 수 있습니다. 반복적인 프로그래밍이나 변경이 필요하지 않기 때문에 엔지니어들의 작업이 한층 수월해집니다.

 통합의 복잡성을 감소시키는 것 이외에도, 프리미어 통합은 다음과 같은 다양한 방법으로 엔지니어링 시간과 관련된 비용을 절감해줍니다.

장치 매핑 및 설정

Logix기반 컨트롤러는 특정 Allen-Bradley 컴포넌트들을 인식하고 이들의 장치 프로파일을 자동으로 가져옵니다. Allen-Bradley PowerFlex® 인버터를 통합하면, 엔지니어가 특정 모듈을 선택하는 즉시 Studio 5000 소프트웨어가 자동으로 모든 드라이브 파라미터를 불러옵니다.

 더 이상 수동으로 파라미터 값을 설명하고 연관시키거나 전원과 볼트 같은 드라이브 세부 내역을 입력할 필요가 없기 때문에 장치를 쉽게 매핑할 수 있습니다. 또한 단일한 소프트웨어 환경, 단일한 위치에서 컨트롤러 및 드라이브의 네트워크 연결 설정을 수행할 수 있기 때문에, 개발 오류가 감소되고 입력/출력(I/O)의 부정확성이 감소합니다.

 

장치 복제

Studio 5000 소프트웨어에 포함된 복사 & 붙여넣기 기능은 유사한 추가장치를 설정해 통합하는 시간을 단축해줍니다. 동일한 프로젝트를 위해 이중 장치들이 필요한 경우, 원본을 복사하여 간단하게 추가적인 장치 노드를 생성할 수 있습니다. Studio 5000 소프트웨어는 복사 & 붙여넣기 기능을 통해 자동으로 원본 드라이브에 사용된 설명 태그 이름과 설정을 새로운 드라이브로 보내줍니다.

태그 별칭(Tag-Aliasing)

Logix 기반의 아키텍처서, 엔지니어들은 물리적 하드웨어가 준비되기 전에 의미 있는 태그 이름으로 전체 프로그램을 작성하고, 나중에 물리적 모듈과 터미널 정보를 할당할 수 있습니다. 이러한 태그 별칭(Tag-Aliasing)기능은 보통 배선도가 나오기 전에 프로그램을 개발하는데 사용됩니다. 이는 동시 개발을 가능하게 해주며, 프로그래머들이 설계-엔지니어링 그룹이 전기 배치도를 완료할 때까지 기다릴 필요가 없도록 만들어줍니다. 결과적으로 설계된 제품을 더 빨리 시장에 출시할 수 있게 됩니다.

라이브러리 관리

프리미어 통합의 핵심 요인 중 하나인 라이브러리 관리는 엔지니어들이 프로그램으로부터 코드를 효율적으로 저장, 관리 및 재사용할 수 있도록 해줍니다. 이는 성공적인 프로젝트들을 발판으로 새로운 프로젝트를 쉽게 구축할 수 있도록 해주어 개발 시간을 단축해줍니다. 프로젝트 코드를 코드 라이브러리로 내보내기하여 향후 다른 프로젝트에서 재사용하거나 유사한 애플리케이션들을 위한 새로운 기업 표준을 구축하는데 사용할 수 있습니다. 콘텐츠의 재사용이 필요할 때마다 코드를 라이브러리에서 새로운 프로젝트로 끌어넣기만 하면 됩니다.

자체 및 시스템 인식 스마트 장치

스마트 장치가 자동화 제어 시스템과 네트워크로 쉽게 통합이 가능해지면서, 장비 설계 작업을 간소화할 수 있는 방법이 생겼습니다. 이러한 통합은 운영에 대한 가시성을 제공하여 효율성을 향상시킬 수 있도록 해줍니다. 얻어진 정보를 기반으로 시스템이나 프로세스를 향상시킬 수 있도록 더 나은 결정을 내리고, 장치와 장비의 성능을 모니터링하여 생산성을 유지할 수 있습니다.

 자체 인식과 시스템 인식을 할 수 있다는 것 이외에도, 스마트 장치들은 밀접하게 통합되어 올바른 데이터를 제공할 수 있어야 합니다. 자체 인식 및 시스템 인식이 가능한 스마트 자산이 확장 가능한 컴퓨팅, 분석, 모빌리티 같은 현대적인 기술로 보완되면 고성능 아키텍처를 위한 기반이 생성됩니다.

 각각의 기술이 산업 프로세스에 가치를 더해줄 수는 있지만, 이러한 기술들이 하나의 아키텍처로 함께 통합되는 경우에만 혁신적인 가치가 실현됩니다. 중요한 것은 끊김 없는 연결입니다. 아키텍처의 혁신적인 가치는 직관적이고 스스로 적응하는 안전한 자동화 시스템을 구현하는 데서 생겨납니다. 프리미어 통합을 통해, 로크웰 오토메이션은 분석 플랫폼들이 보편적인 Ethernet/IP 중추를 활용하며, 모든 로크웰 오토메이션 장치(컨트롤러에서, 가변주파수 드라이브와 서보 드라이브까지)를 위해 공통적이고 일관성 있는 경험을 제공합니다.

 자동화 시스템과 통합되는 자체 인식 및 시스템 인식 장치들이 늘어나면서, 분석의 중요성도 계속 커져가고 있습니다. 이러한 장치들은 자가 진단, 에너지 사용량 등의 정보 보고를 위한 데이터를 수집 및 처리합니다. 프리미어 통합은 사용자가 부담 없이 데이터를 조회하고 이해할 수 있도록 해주는 FactoryTalk Analytics for Devices로 쉽게 통합될 수 있도록 해줍니다.

 

모빌리티와 시각화

선두적인 제조업체들은 핵심적인 생산, 공정 정보 및 엔터프라이즈 데이터에 대한 통찰을 제공해주는 시각화를 사용해 의사결정과 운영 효율성을 향상시키고 있습니다. 산업용 소프트웨어는 이제 사무실, 현장 또는 가정에서 모든 모바일 기기를 사용해 비즈니스와 공정 정보에 대한 자체 디스플레이를 생성, 수정 및 개별화할 수 있도록 해줍니다.

각 장치에서 실행되는 소프트웨어의 대시보드는 필요한 정보가 포함되도록 맞춤화가 가능합니다. 언제 어디서나 이력 및 실시간 데이터 보고서에 액세스할 수 있습니다.

완전히 새로운 통합된 세상

컨트롤러-장치간 통합이 개선되면, 장비제조업체들은 스마트 매뉴팩처링으로 한발 더 다가가고, 효과적인 연결성을 확보하여 스마트한 장비와 자동화 시스템을 설계할 수 있게 됩니다. 효과적인 통합은 이중적인 프로그래밍 작업을 감소해주고 컨트롤러-장치 네트워크 내에서 기능적 연결을 구축해줍니다.

 이외에도, 프리미어 통합은 엔지니어들에게 전용 통합 및 설정 경험을 제공하며, 작업자와 기술자들이 장비의 생산성과 수익성을 향상시키는데 필요한 정확한 정보를 안정적으로 액세스할 수 있게 해줍니다. 모든 정보는 기업 전반에서 보다 효과적인 의사결정을 내리는데 사용될 수 있습니다.

 생산성과 수익성을 향상시키는 것 이외에도 시장 출시 기한을 단축하기 위한 경쟁이 치열하게 벌어지고 있습니다. 이러한 목표를 달성하려면, 제조업체들은 새로운 기술들이 정보 기반의 커넥티드 엔터프라이즈에 제공하는 혜택을 활용해야 합니다. 프리미어 통합 경험은 사용자가 커넥티드 엔터프라이즈에서 자동화 자산을 효과적으로 설계, 시운전, 유지보수 및 보호하고 보고서를 생성할 수 있도록 해줍니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.