엄격한 규제 요건을 충족하는 커넥티드 HVAC 솔루션

엄격한 규제 요건을 충족하는 커넥티드 HVAC 솔루션

2007년 설립된 베트남의퀴롱(Qui Long) 리프리저레이션 일렉트리컬 엔지니어링 테크놀로지(Refrigeration Electrical Engineering Technology)는 다양한 업계에서 광범위한 경험을 보유한 서비스 계약업체입니다. 퀴롱은 생명 과학 업계, 위생 환경 및 병원을 위한 기계 및 엔지니어링 서비스를 제공하며, 냉난방 공조(HVAC) 시스템과 관련된 컨설팅, 설계, 비품, 구축 및 설치 서비스를 제공합니다.

 

업계의 고유한 도전과제 파악

퀴롱(Qui Long)은 내부 프로세스를 혁신해주고 고객에게도 제공할 수 있는 기술 연결 솔루션을 개발하기 위해 로크웰 오토메이션에 지원을 요청했습니다. 프로젝트의 목표는 효율성(제품의 시장 출시 포함)을 향상시키고 위험을 극소화하며 시스템의 상태를 언제든지 한 곳에서 확인할 수 있도록 만드는 것이었습니다. 또한 비용을 절감해주어야 했습니다.

 기존의 디렉트 디지털 제어를 사용하는 HVAC 시스템에 존재하는 유연성이나 연결성 문제를 인지하고 있었기 때문에, 퀴롱은 로크웰 오토메이션과 협력해 새로운 솔루션을 개발하기로 했습니다. 새로운 솔루션은 또한 점점 강화되고 있는 생명과학 업계의 규제 요건을 충족할 필요가 있었습니다. 규제 요건을 준수하기 위해 생명과학 기업들은 더 높은 수준의 자동화 제어와 정보 시스템이 필요했습니다.

엔드유저에게 혜택을 제공하는 커넥티드 솔루션

로크웰 오토메이션과의 협력을 통해, 퀴롱은 엔드유저들에게 최적화된 솔루션을 제공할 수 있도록 지원하는 솔루션을 개발했습니다. 솔루션의 핵심 요소는 각 공기 처리 장치의 온도, 압력, 공기 흐름에 대한 제어를 냉각기와 연결할 수 있도록 해주는 Allen-Bradley 커넥티드 컴포넌트 컨트롤러입니다. PowerFlex 인버터는 유연한 설계와 구현을 향상하는데 도움을 줍니다. 퀴롱과 엔드유저들은 FactoryTalk 소프트웨어 플랫폼을 통해, 전체 시스템은 물론 각 영역 별로 정보 대시보드와 보고서를 확인할 수 있기 때문에 감독 및 제어 시스템 역량도 강화됩니다.

 통제실 관리자는 파라미터, 공기 처리 장치의 상태, 냉각기의 작동 상태 및 에너지 소비 정보는 물론 모든 알람, 이벤트 또는 비정상 상태를 쉽게 확인하고 비용이 많이 드는 더 큰 문제로 이어지기 전에 시정할 수 있습니다. 이외에도, 기계와 프로세스 장비 간의 연결성이 향상되어, 다른 시스템들과 쉽게 통합이 가능한 오픈 플랫폼이 생깁니다.

표준 충족 및 성과 측정

퀴롱이 설치한 솔루션은 코드와 애플리케이션을 표준화하여 엔지니어링 시간과 관리 비용을 감소해주는 것은 물론, 로크웰 오토메이션의 통합 아키텍처와 EtherNet/IP 네트워크의 다양한 장점을 제공합니다. 또한 업계의 기술 규제 요건을 충족하고 데이터 수집을 지원하며 고객이 업계의 엄격한 규제 표준에 부합하는 보고서를 생성할 수 있도록 지원합니다.

무엇보다 중요한 것은, 퀴롱의 엔드유저들 역시 새로운 솔루션으로부터 혜택을 얻을 수 있게 되었다는 것입니다. 데이터 수집과 실시간 정보를 끊김없이 제공하는 통합 시스템을 통해, 퀴롱과 고객들은 리소스를 보다 효율적으로 사용하고 풍부한 분석 및 이력 정보와 실시간 데이터에 기반해 의사결정을 내릴 수 있는 역량을 확보했습니다.

퀴롱은 현지 계약업체로는 처음으로 EU-GMP 적합 제약 공장을 위해 HVAC 시스템을 구현했습니다.

미래에 대한 비전

이 프로젝트는 이미 성과를 내고 있습니다. 퀴롱은 현지 계약업체로는 처음으로 EU-GMP 적합 제약 공장을 위해 HVAC 시스템을 구현했습니다. 로크웰 오토메이션의 엔지니어와 분야 전문가들은 퀴롱과 밀접하게 협력하여 퀴롱의 엔지니어링 팀이 경쟁력을 구축하고 모범 사례를 따르는 애플리케이션들을 개발할 수 있도록 지원했습니다.

퀴롱의 디렉터인 바 안 트란(Ba Anh Tran)은 “로크웰 오토메이션과의 협력은 보다 장기적인 비즈니스 관계를 위한 시작일 뿐이며, 베트남 정부가 주력하고 있는 인더스트리 4.0이나 커넥티트 엔터프라이즈와 부합되는 것이기도 하다”고 말했습니다.

그는 두 기업의 장기적인 비즈니스 파트너십은 퀴롱이 새로운 솔루션들을 개발, 혁신 및 최적화할 수 있도록 해줄 것이라며, "퀴롱이 업계의 기존 및 신규 고객들에게 강력한 가치를 제공하고 궁극적으로 생명과학 업계에서 선두적인 HVAC 솔루션 공급업체가 된다는 목표를 지원해줄 것"이라고 덧붙였습니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.