간단함의 미학: 프리미어 통합

간단함의 미학: 프리미어 통합

효과적인 통합은 이중적인 프로그래밍 작업을 감소시켜 주고 컨트롤러-장치 네트워크 내에서 기능적 연결을 구축해줍니다.

산업용 자동화 생산 및 정보 시스템들의 복잡성이 증가하면서, 장비의 설계와 설정 단계 등 제조의 모든 측면에서 생산성의 중요성이 점점 더 커지고 있습니다. 수동으로 장치와 시스템들을 통합하고 설정하는 노동 집약적인 기존의 접근방식은 시간과 비용이 많이 들 뿐 아니라 오늘날 제조업체가 바라는 바와는 거리가 멉니다.

시장 출시 가속화는 경쟁에 앞서 나가는데 필수적입니다. 처음부터 시스템을 구축하거나, 상용 컴포넌트의 호환성 관련 위험을 상대하고 있을 시간이 없습니다.

여러 공급업체들의 장치를 사용하는 경우, 장치들이 서로 효율적으로 통신하고 협력하도록 만드는 것은 쉽지 않습니다. 그러한 문제들로 인해 엔지니어링 시간과 비용이 늘어날 수 있습니다. 그뿐만 아니라, 제어 시스템에 존재하는 여러 장치들이 향후 유지보수 문제를 일으킬 수도 있습니다.

 효율적으로 엔지니어링 작업을 수행하고, 운영에서 보다 큰 동기화를 성취하려면, 제품 설계 및 구축에 컨트롤러와 장치 간의 효과적인 통합이 특히 중요합니다.

차세대 통합 

제조업체에서 엔드유저까지, 공급망 전반에서 모두가 효율성과 효과를 향상시키기 위해 노력을 합니다. 성능을 최적화하려면, 아키텍처와 이를 구성하는 컴포넌트들 모두가 올바르게 설계되어야 하고, 리소스 할당이 효율적으로 수행되어야 합니다.

 보다 간단하고 총체적인 통합은 장비제조업체들이 높은 수준의 복잡성과 연결성을 통합하여 개발 시간과 비용을 제어할 수 있도록 해줍니다. 로크웰 오토메이션은 새로운 차원의 컨트롤러와 장치 통합을 대변하는 프리미어 통합(Premier Integration)을 선보였습니다.

PowerFlex 드라이브, Studio 5000 소프트웨어 및 Logix 기반 컨트롤러의 통합 솔루션을 사용하면 어떤 이점이 있을까요?

프리미어 통합은 프로세스, 전원, 정보 및 안전을 하나의 제어 아키텍처로 연결하는 것을 뛰어 넘어, 네트워크 연결된 자동화 시스템들을 위해 시스템 설계, 유지보수, 운영을 간소화해주는 완전한 통합을 지원하여 보편적이지만 핵심적인 운영 도전과제들을 해결해줍니다.

 프리미어 통합은 Logix 기반의 제어 아키텍처와 지능형 Allen-Bradley® 장치를 토대로, 컨트롤러, 장치, 모터 제어 센터(MCC) 등 로크웰 오토메이션의 고유한 제어 시스템 요소들을 활용합니다. 

프리미어 통합의 또 다른 특징은 컨트롤러 프로그래밍, 장치 설정 및 유지보수 관리 절차를 모두 하나의 소프트웨어 환경에서 수행할 수 있다는 것입니다. 이러한 역량을 통해, 제조업체와 엔지니어들은 제조 운영을 쉽게 통합하고 개발 시간을 단축하며 정보 가시성과 생산성을 향상시킬 수 있습니다. 이제 필요한 것은 많은 이종 장치들을 활용할 수 있도록 해주는 중앙화된 지능형 플랫폼입니다.

 로크웰 오토메이션은스마트 매뉴팩처링의 세상에서의 도전과제를 해결하고, 커넥티드 엔터프라이즈를 구축하기 위해, 유효성만큼이나 유연성과 대응력이 중요하다는 사실을 이해합니다. 로크웰 오토메이션은 다양한 스마트 툴과 소프트웨어를 바탕으로 장비제조업체들이 프리미어 통합을 경험하면서 유지보수와 교육 비용 등 총 소유비용을 절감하고, 변화하는 시장 및 비즈니스 요구에 보다 신속하게 대응할 수 있는 역량을 확보할 수 있도록 지원합니다.

원 스톱 솔루션

 시스템과 장치의 설계 및 설정을 위해 직관적이며 사용자 친화적인 경험을 제공하도록 특별 설계된 Rockwell Software® Studio 5000®은 엔지니어링 및 설계 요소들을 생산성 최적화와 시운전 시간 감소를 가능하게 해주는 단일한 표준 프레임워크로 결합함으로써 프리미어 통합을 달성합니다.

 이 솔루션은 데이터, 태그 및 알람을 다수의 설계 애플리케이션들이 공유할 수 있는 표준화된 방법을 제공하여 엔지니어들이 정보를 한번만 설정하면 전체 자동화 시스템들에서 사용할 수 있도록 만들어 줍니다. 또한, 자동화 시스템의 모든 요소들을 여러 가지 제어 및 시각화 툴들을 사용하지 않고 한 곳에서 설정할 수 있습니다.

 작업자와 유지보수 담당자는 시스템 가동 중에 중앙 위치에서 모든 시스템 컴포넌트들을 조회할 수 있을 뿐 아니라, 장치를 손쉽게 재설정하고 문제 진단을 하며 정보에 액세스할 수 있습니다.

 산업 공통 프로토콜(Common Industrial Protocol, CIP™)은 공장 전반의 통신을 지원하여 제어, 장치 설정 및 데이터 수집을 가능하게 해주는 애플리케이션 계층의 프로토콜입니다. CIP에 기반한 EtherNet/IP™는 인버터와 서보 드라이브를 위해 실시간의 확정 제어를 가능하게 해줍니다. Logix 기반 컨트롤러에 포함된 동기화 기능은 다수의 모터를 정확하게 조율할 수 있게 해줍니다. 이러한 전용 애플리케이션 리소스들은 네트워크 상에서의 동기화를 위해 장치별 프로파일을 제공하는 인버터와 서보 드라이브에 사용될 수 있습니다. 또한 반복적인 프로그래밍이나 변경이 필요하지 않기 때문에 엔지니어들의 작업을 보다 쉽게 해줍니다.

 프리미어 통합은 통합의 복잡성을 감소시키는 것 이외에도, 다음과 같은 다양한 방법으로 엔지니어링 시간과 관련된 비용을 절감해줍니다.

 

장치 매핑 및 설정:

Logix 기반 컨트롤러는 특정 Allen-Bradley 컴포넌트들을 인식하고 이들의 장치 프로파일을 자동으로 가져옵니다. Allen-Bradley PowerFlex® 인버터를 통합하면, 엔지니어가 특정 모듈을 선택하는 즉시 Studio 5000 소프트웨어가 자동으로 모든 드라이브 파라미터를 불러옵니다. 더 이상 수동으로 파라미터 값을 설명과 연관시키거나 전원과 볼트 같은 드라이브 세부 내역을 입력할 필요가 없기 때문에 장치 매핑이 보다 쉬워집니다.

 또한 단일한 소프트웨어 환경, 단일한 위치에서 컨트롤러 및 드라이브의 네트워크 연결 설정을 수행할 수 있기 때문에, 개발 오류가 감소하고 입력/출력(I/O) 불일치 오류가 사라집니다.

 

장치 복제:

Studio 5000 소프트웨어에 포함된 복사 & 붙여넣기 기능은 유사한 추가장치를 설정한 후 통합하는 시간을 단축해줍니다. 동일한 프로젝트를 위해 이중 장치들이 필요한 경우, 엔지니어는 원본을 복사하여 간단하게 추가적인 장치 노드를 생성할 수 있습니다. Studio 5000 소프트웨어는 복사 & 붙여넣기 기능을 통해 자동으로 원본 드라이브에 사용된 설명 태그 이름과 설정을 새로운 드라이브로 보냅니다.

 

태그 가명화:

Logix 기반 아키텍처 내에서, 엔지니어들은 물리적 하드웨어가 준비되기 전에 의미있는 태그 이름으로 전체 프로그램을 작성하고, 나중에 물리적 모듈과 터미널 정보를 할당할 수 있습니다. 그러한 태그 가명화 기능은 배선도가 나오기 전에 프로그램을 개발하는데 보편적으로 사용됩니다. 이는 동시적인 개발을 가능하게 해주며, 프로그래머들이 설계-엔지니어링 그룹이 전기 배치도를 완료할 때까지 기다릴 필요가 없도록 만들어줍니다. 결과적으로 설계된 제품의 시장 출시가 가속화됩니다.

 

라이브러리 관리:

프리미어 통합의 핵심적인 요인의 하나인 라이브러리 관리는 엔지니어들이 프로그램으로부터 코드를 효율적으로 저장, 관리 및 재사용할 수 있도록 해줍니다. 이는 성공적인 프로젝트들을 발판으로 새로운 프로젝트를 구축할 수 있도록 해주며 개발 시간을 단축시켜 줍니다. 프로젝트 코드는 코드 라이브러리로 내보내져 향후 프로젝트에 재사용되거나 유사한 애플리케이션들을 위한 새로운 기업 표준을 구축하는데 사용될 수 있습니다. 콘텐츠의 재사용이 필요할 때마다 라이브러리에서 코드를 새로운 프로젝트로 끌어 넣기만 하면 됩니다.

 

스마트 매뉴팩처링 강화

 향상된 컨트롤러-장치 통합은 장비제조업체들이 스마트 매뉴팩처링으로 한단계 더 나아가고, 효과적인 연결성을 확보하여 스마트한 장비와 자동화 시스템을 설계할 수 있도록 해줍니다. 프리미어 통합은 엔지니어들에게 전용 통합 및 설정 경험을 제공하며, 작업자와 기술자들이 장비의 생산성과 수익성 향상에 필요한 정확한 정보를 안정적으로 액세스할 수 있게 해줍니다. 모든 정보는 기업 전반에서 보다 효과적인 의사결정을 내리는데 사용될 수 있습니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.