태양광 발전소

효율적인 에너지 생산을 위한 집광형 태양광 자동화

단일 업체의 제어 솔루션으로 태양열을 포착하여 경제적이고, 안정적이고, 효율적인 에너지로 전환합니다.

고효율 태양열 발전소를 위한 믿을 수 있는 솔루션

최대 가동시간, 유지보수 비용 절감, 엔지니어링 시간 단축

태양열을 포착하여 안정적이고 효율적인 에너지로 전환해 주는 로크웰 오토메이션의 기술로 비용을 절감해 보십시오. 더 빠르게 전력을 생산할 수 있도록 로크웰 오토메이션의 시스템 및 엔지니어링 팀이 태양광 개발자를 도와드립니다. 또한 현장 운영 및 유지보수의 효율성을 높이면 태양광 발전은 보다 효율적인 대안이 됩니다.

태양광 자동화 시스템

태양광 발전소의 자동화 시스템

기존의 제어 시스템을 업데이트하거나 교체할 때 최신 제어 시스템으로 마이그레이션하도록 도와드립니다. 로크웰 오토메이션의 PlantPAx® 분산제어시스템은 프로세스, 모터 및 안전 제어가 통합되어 더 효율적인 운영을 이끌어 냅니다. 통합 솔루션과 결합하여 높은 가용성 및 신뢰성과 낮은 소유 비용을 보장합니다. 로크웰 오토메이션의 솔루션은 시스템에서 최대한의 가치를 끌어내도록 설계되었습니다.

PlantPAx DCS에 대해 자세히 알아보기

SCADA 발전소 시스템

작업자는 로크웰 오토메이션의 보안 네트워크 아키텍처와 연계된 비쥬얼라이제이션 및 정보 소프트웨어 솔루션으로 실시간으로 운영을 모니터링할 수 있습니다. 다음과 같은 솔루션이 준비되어 있습니다.

  • 태양장 및 보조 설비 프로세스의 모니터링 및 보고를 위한 SCADA 솔루션
  • 정확한 알람 시퀀스로 문제 해결 시간을 단축하는 SOE(이벤트 시퀀스) 보고
  • 네트워크 인프라를 평가, 설계, 구현, 감사 및 관리하는 NERC CIP 컨설팅 서비스 등 네트워크 솔루션

Godawari 집광형 태양광 발전소

CSP 태양열 발전소를 제어하는 PlantPAx DCS

Lauren-Jyoti는 Godawari Green Energy를 위해 인도 라자스탄에 50메가와트급의 집광형 그린필드 태양광 발전소를 세웠습니다. 인도에서 가동되는 최초의 대형 태양열 발전소가 될 것입니다. 오는 2020년까지 인도의 태양열 발전을 20,000메가와트로 늘리기 위한 인도 정부의 야심찬 계획에 따른 프로젝트입니다. Rockwell Automation은 이를 위해 PlantPAx 분산제어시스템 발전소 솔루션과 태양열 현지 컨트롤러 판넬을 제공할 예정입니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/ko/KR_det_solar row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.