바이오매스 발전

총 소유 비용이 최저 수준인 유연하고 확장성이 뛰어난 솔루션

공장 전반에 걸친 프로세스 제어 플랫폼으로 공장 운영, 설계 및 엔지니어링을 간소화하십시오. 이 플랫폼은 최첨단 기술을 사용하여 에너지 수율을 최대화합니다.

신뢰성 및 효율성이 있는 보안 운영

유연한 제어 솔루션으로 더 적은 원료로 더 많은 전력 생산

바이오매스 발전에서 성공의 비결은 공급 원료를 원활하게 전환할 수 있는 유연한 자동화 시스템입니다. 기술, 엔지니어링 및 설계 과제를 탐색하여 기존 인프라를 업그레이드하거나 새로운 시설을 구축할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 업계 요구 사항에 맞도록 철저히 테스트되고 현장에서 증명된 통합 제어 및 정보 솔루션을 제공합니다.

  • 연료 저장소 자산 효율적으로 유지
  • 보일러 제어 최적화
  • 필요할 때 알맞은 정보에 신속하게 액세스
  • 보조 설비에 한 가지 제어 플랫폼 효율적으로 사용
  • 안전한 인프라 관리
  • 중요한 때 신속하게 액세스하여 지원

공장 전반에 걸친 제어 솔루션

유연성과 신뢰성을 위한 통합 시스템

바이오매스 동력 발전에 문제가 있습니다. 엔지니어링, 설계 및 기술 지원이 부족하게 되면 현재 운영을 확장하거나 새로운 시설을 구축할 수 없습니다.

로크웰 오토메이션은 새로운 시설을 구축하거나 기존 시설을 업그레이드할 때 현안 과제를 처리할 수 있도록 도와 드립니다. 업계 요구 사항을 충족하는 것으로 입증된 통합 제어 및 정보 솔루션을 제공합니다.

에너지의 미래는 자급자족 제작

혁신적인 생물 반응기로 제어 및 제작 기술 연결

최초로 제작된 생물반응기는2013년 독일 함부르크에서 개최된 IBA(국제건축전람회)에서 선보였습니다. 이 프로젝트의 가장 큰 난제는 미세 조류 배양 기술을 최신 제작 기술에 응용하는 것이었습니다. 로크웰 오토메이션은 하나의 시스템에 다양한 기술을 모두 통합한 제어 요소를 제공했으며 일년 내내 자동화 운영이 가능하도록 지원했습니다.

바이오매스 공장, 대학이 목표 달성할 수 있도록 지원

바이오매스를 도입하여 온실 가스 감소

통합형 플랫폼과 컨트롤러의 단일 프로그래밍 환경이 갖춰져 있어 현장의 시설 작업자는 예비 부품이 많이 필요하지 않습니다. 까다로운 플랫폼 운영 제어로 시스템에서 바이오매스를 세밀하게 처리할 수 있습니다. 이 제어 장비로 대학은 배출 감소 목표를 달성할 수 있습니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/power_generation/segments_pow/ko/KR_det_biomass row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.