비용 절감

생산 데이터를 실질적인 정보로 전환

치솟는 자본 비용과 운영 비용 때문에 효과적인 운영 안전과 수익성 사이에서 균형을 잡기가 어렵습니다. 자동화 시스템을 현대화하고, 기존 프로세스를 개선하고 새로운 안전성 전략을 수립할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다. 로크웰 오토메이션의 앞서가는 기술 및 서비스 포트폴리오와 종합적인 분야별 지식, 글로벌 지원을 무기 삼아 필요한 생산 데이터를 활용해 보십시오.

탁월한 운영 효율을 달성하여 비용 절감

경제적인 에너지에 대한 글로벌 수요는 계속 증가하고 있습니다. 동시에 오일 & 가스 기업은 더 많은 규제의 압력과 기술 부족, 자본 및 운영 비용의 급격한 상승에도 직면해 있습니다. 그렇다면 자산의 성능을 개선하기 위해 무엇이 필요할까요? 로크웰 오토메이션은 100년 이상 여러 기업과 협력하면서 탁월한 운영 효율을 달성해 왔습니다. 시추 자동화, 유전 자동화 및 자산 최적화를 지원하는 솔루션을 갖춘 로크웰 오토메이션은 성능과 생산성을 높이고 비용을 줄이기 위한 방법을 어디서, 어떻게 찾아야 하는지 잘 알고 있습니다.

실시간 데이터 액세스로 비용 절감

감사 결과 신뢰할 수 있는 데이터의 부재로 인한 사이버 보안 위험 발견

한 대규모 오일 & 가스 생산업체는 캘리포니아의 유전 여섯 곳에 걸쳐 있는 수천 개의 제어 장치에서 데이터를 수집하기 위한 종합 시스템을 구축하고자 했습니다. 로크웰 오토메이션의 기술 솔루션은 Logix 기반 애플리케이션을 사용하여 정보 수집을 중앙 집중화하고 회사 자산을 지속적으로 모니터링합니다. 이 회사는 수동 데이터베이스에서 자동화된 실시간 데이터 수집으로 전환함으로써 비즈니스 비용을 낮출 수 있었습니다. 한편 이 회사의 사업부는 산업 제어 시스템에 대한 ISA99 표준에 따라 기업 사이버 보안 정책을 새로 수립하고, 이를 통해 완벽한 규정 준수를 달성했습니다.

확장 가능한 기술 및 서비스 옵션

컨설팅, 서비스, 그리고 기술력으로 효율성을 높이고 비용을 절감하도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다. 다음과 같은 로크웰 오토메이션 서비스를 이용해 보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/challenges_og/ko/KR_det_reducing-costs row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.