안전 규제 준수

안전 운영은 가동시간 향상과 비용 절감으로 연결됨

오일 & 가스 산업은 증가하는 에너지 요구 사항을 충족하는 동시에 최고 수준의 윤리성과 환경 친화적 가치를 입증해야 할 책임이 있습니다. 로크웰 오토메이션의 오일 & 가스 안전 시스템은 직원, 자산 및 환경을 보호하는 데 도움이 됩니다.

안전 정지를 줄이고 수익성 개선

오일 & 가스 산업은 극도의 안전 과제에 직면해 있습니다. 시추 자동화유전 자동화를 통해 안전 및 성능을 개선하고 사고 가능성을 줄이고 직원과 자산, 기업 운영 환경의 안전을 유지할 수 있습니다. 그러나 위험을 최소화하고 효율성을 높이는 방법은 무엇일까요?

해양 및 내륙 시스템의 통합

비상 정지(ESD) 구현, 화재 및 가스 솔루션

설치의 핵심 목표는 사용자 친화적인 통합 제어 및 안전 시스템(ICSS)을 만드는 것이었습니다. 이 시스템은 IEC(국제전기기술위원회) 61511 SIL 3 규칙에 따라 최고의 가용성과 신뢰성을 제공하며 Edison의 유지보수 서비스 경험을 활용합니다.

확장 가능한 기술 및 서비스 옵션

로크웰 오토메이션의 컨설팅, 서비스 및 기술력을 무기 삼아 더 안전한 운영 환경을 구축해 보십시오. 로크웰 오토메이션은 다음과 같은 서비스를 제공합니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/challenges_og/ko/KR_det_reducing-downtime row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.