가스 가공

천연가스 자동화 및 제어 시스템

시설에서는 생산을 최적화하고 가동 중단 시간과 운영 비용을 최소화하면서 안전한 운영을 유지하기 위해 노력합니다. 이를 위해 천연가스 가공 자동화 시스템은 신뢰성과 확장성을 유지하면서 엄격한 프로세스 컨트롤 요구 사항을 충족해야 합니다.

천연 가스 공장 자동화로 처리 성능 대폭 증대

업계에서는 향후 20년 안에 지구의 에너지 이용 조합이 크게 발달할 것이라고 전망합니다.

업계의 선두 기업들은 공장 효율성을 높이고 공장 전체의 정비 없이 처리 성능을 높일 수 있는 방법을 모색해야 합니다. 정보 기술 및 운영 기술 시스템의 통합은 효율성을 개선하는 데 필요한 생산 가시성을 경제적으로 확보하는 방법일 수 있습니다.

환경 내 모든 자산이 연결된 공장:

  • 갑작스러운 중단 시간 위험 감소
  • 에너지 소비량 최소화
  • 프로세스 효율성 및 신뢰성 증가
  • 보다 일관된 판매 가스 품질
  • 기존 장비로 처리 성능 증대

데이터 변환은 회사 내 가스 가공팀과 전문가를 연결하여 새로운 업무 수행 방식으로 안내하고, 가스 가공 회사를 구형 장비의 제약으로부터 해방시켜 드립니다. 또한 스키드 간의 연결을 통해 전체 운영 과정을 파악할 수도 있습니다.

안전, 효율성 및 최대 가동시간

시설을 개량하는 경우든 새로운 시설을 구축하는 경우든 가스 생산업체는 전 세계적으로 Rockwell Automation의 솔루션을 적용하여 수율을 향상하고 비용을 절감했습니다.

통합 시스템 및 서비스를 제공하는 Rockwell Automation의 역량은 완전한 자동화 솔루션으로 모든 수준에서 원활한 데이터 흐름을 실현합니다. Rockwell Automation은 다음의 세 가지 기능 수준을 통해 세계 최고 수준의 가스 제어를 제공합니다.

  • 가스 공장 자동화
  • 모니터링
  • 안전 및 엔터프라이즈 정보 시스템에 대한 연결성

Rockwell Automation은 원 제품의 압축 및 분리를 자동화합니다. Rockwell Automation의 컨트롤은 스크러버 컬럼, 탈수 시스템, 아민 시스템, 재가열기, 분류 컬럼 및 콘덴서를 완전히 자동화합니다. 또한 Rockwell Automation 기업의 데이터 관리를 완전히 자동화하고 자동화 데이터를 비즈니스 시스템으로 전송하여 의사 결정 역량을 향상합니다.

통합 정보, 제어 및 전력 솔루션

최적화되고 효율적이며 안전한 가스 공장 운영을 위한 시스템

PlantPAx® 현대적 DCS 솔루션은 인텔리전트 모터 컨트롤(IMC)과 통합되어 공장의 성능 요건을 충족하도록 지원합니다.

Rockwell Automation 프로세스 컨트롤 솔루션은 다음과 같은 영역에서 수익성을 높여 줍니다.

  • 운영 안전
  • 유지보수 비용
  • 연료 및 전력 사용량 절감
  • 환경 규제
  • 분별 제품의 최적 분리

효율적이고 안전한 가스 가공 작업

Rockwell Automation은 고객 제어 시스템의 원활한 업그레이드, 안전 시스템 업데이트, 프로세스 최적화를 지원합니다.

Rockwell Automation 솔루션은 다음과 같이 폭넓은 분야에 이상적입니다.

  • 계측 및 측정
  • 화재 및 가스 시스템
  • 버너 관리 시스템(BMS)
  • 고무결성 압력 차단 시스템
  • 프로세스 향상 및 고급 프로세스 컨트롤
  • 펌프, 압축기, 터보 장비 제어 및 상태 감시 모니터링
  • 비상 정지(ESD) 시스템 및 안전 장치 장착 시스템의 SIL 수준 등 프로세스 안전

제품 및 기능

광범위한 솔루션 포트폴리오로 탁월한 운영 효율 달성

Rockwell Automation 제품 및 서비스 포트폴리오는 가스 가공 기업에 강력한 프로세스 컨트롤 솔루션을 제공합니다. 펌프와 압축기, PlantPAx, Rockwell Automation의 현대적 DCS를 이용하면 조직의 어디에서나 정보를 시각화하여 운영자가 빠른 의사 결정을 내릴 수 있게 됩니다. 데이터에서 정보를 거쳐 실천에 이르기까지 더 안전하고 효율적인 운영을 실현해 보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/segments_og/ko/KR_det_gas-processing row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.