기술 격차 메우기

컨설팅을 통해 운영 극대화

 

오일 & 가스 산업은 역동적입니다. 기업 운영을 현대화하는 신기술이 부상하고, 새로운 과학적 발견으로 인해 점점 더 가혹한 오지 지형에서도 탐사가 가능하게 되었습니다. 원활한 운영을 유지하기 위해서는 산업 경력과 전문 기술을 갖춘 숙련된 인력을 채용해야만 합니다. 그와 동시에 기존 인력이 은퇴함에 따라 발생하는 기술 격차를 메울 방법을 찾아야 합니다. 심층적이고 다양한 서비스를 통해 이러한 과제를 극복하도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다. 세계 전역에서 제공되는 로크웰 오토메이션의 산업 교육, 원격 서비스 기능, 글로벌 지원 네트워크와 파트너를 이용해 보십시오.

기술 격차를 줄이려면 어떻게 해야 할까요?

비용 이상의 장비 가치 정의

기업은 지속적으로 사업을 수행해야 한다는 압박을 받고 있지만 숙련 인력의 부족 현상은 과거 어느 때보다 심각합니다. 숙련자의 상당수가 곧 은퇴하며, 그렇게 되면 이들이 가진 산업 지식과 기술도 함께 사라지게 됩니다. 인재 풀은 빠른 속도로 고갈되고 있습니다. 반드시 수행해야 하는 작업을 위한 숙련된 인력이 곧 부족해질 것입니다. 이 상황을 어떻게 관리하시겠습니까?

통합 솔루션을 사용한 원격 운영

환경 친화적인 무인 사이트 달성한 생산 스테이션

Pohokura 생산 시설의 운영 철학은 일반 운영 인력이 없는(ZNOP) 무인 사이트를 구축하는 것이었습니다. 공장 운영은 원격 제어실에서 분산제어시스템(DCS)을 사용하여 오프사이트로 수행하기로 했습니다. 원격 운영은 잠재적으로 유해한 장비로부터 담당자의 안전을 지키는 데 도움이 되는 이상적인 방법입니다. 운영의 성공은 탁월한 제어, 폴트 진단 및 네트워크 기능에 달려 있습니다.

확장 가능한 기술 및 서비스 옵션

컨설팅, 서비스 및 기술은 기업이 기술 간극으로 인해 발생하는 과제를 관리하는 데 도움을 제공할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션 서비스에는 다음이 포함됩니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/challenges_og/ko/KR_det_skills-gap row-4

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.