자산 모니터링 및 최적화

높은 자산 활용률을 유지하여 효율성을 높이고 비용은 절감

현재 자산에서 탁월한 운영 효율과 최대한의 성능을 달성하려면 전체 공급망을 포괄하는 생산 통합이 필요합니다. 오일 & 가스 모니터링 시스템은 시추, 인공 리프트 및 기타 프로세스의 최적화 여부를 알리는 데이터를 제공합니다. 이렇게 향상된 효율성, 신뢰성 및 안전 수준은 보다 효율적인 운송과 더 안전한 가공으로 이어집니다. 시설 전체의 자산 성능, 예기치 않은 중단, 유지보수 리소스의 최적화 등을 전사적으로 파악할 수 있으면 생산량을 더 늘릴 수 있습니다. 또한 이 데이터에 액세스할 수 있으면 운영 비용을 억제하는 데도 도움이 됩니다. 로크웰 오토메이션의 전사적인 종합 소프트웨어 및 솔루션은 기업이 원하는 만큼 생산성을 높여 줍니다.

탁월한 운영 효율을 달성하여 비용 절감

자산 성능의 향상은 탁월한 운영 효율이라는 보상 제공

자본 집약적인 오일 & 가스 산업에서는 지속적으로 생산량을 늘리는 동시에 운영 비용을 억제해야만 합니다. 시추 자동화, 유전 자동화 및 기존 자산의 최적화를 통해 비용을 줄이고 운영 효율성을 더 높일 수 있습니다.

해양 터미널을 위한 자동 제어 시스템

EP Petroecuador Balao 터미널은 펌핑 스테이션 운영을 위한 완전한 개보수 및 업데이트 프로젝트를 수행하기로 결정했습니다. 업데이트 대상에는 해양 터미널의 관리를 최적화하기 위한 자동 제어 시스템 개발이 포함되었습니다. 이 시스템은 프로세스 변수와 제어 밸브 관리를 모니터링하여 제품이 적절히 펌핑되도록 합니다. 시스템 구현 후 이 항만 터미널에서는 선적 및 하역 용량이 세 배로 증가하고, 가동 중단 시간은 줄었으며, 시스템 안전성과 신뢰성이 향상되었다고 보고했습니다.

원격 모니터링 및 분석

내륙의 오일 & 가스 운영은 지리적으로 먼 거리에 걸쳐 이루어지므로 자산의 물리적 관리에 많은 비용과 시간이 소비될 수 있습니다. 원격 모니터링 및 분석을 사용하면 전체 유전에 대한 가상 시야를 확보하여 더 효과적으로 성능을 관리하고 문제를 해결하고 유지보수 일정을 계획할 수 있습니다.

원격 모니터링 및 분석에 대해 자세히 알아보기

확장 가능한 기술 및 서비스 옵션

로크웰 오토메이션은 다양한 컨설팅, 서비스 및 기술을 통해 각 기업이 직면한 고유한 과제를 관리하는 데 도움을 제공할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션 서비스에는 다음이 포함됩니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/oil_gas/challenges_og/ko/KR_det_asset-optimization row-5

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.