채광 자동화

커넥티드 광산을 최적화하기 위한 솔루션

채광 운영 업체는 치열한 시장에서 비즈니스를 수행하기 위해 기존 및 새로운 기술을 사용해야 합니다. 이러한 기술은 운영 효율성을 향상하고 수율 회복을 극대화하며 규제 요구 사항을 충족하고 안전한 또는 무사고 환경을 유지합니다. 강력한 연결성을 통해 채광 자동화 시스템에 존재하는 방대한 데이터를 활용합니다. Rockwell Automation은 광산의 완전한 디지털화를 달성하도록 지원할 수 있습니다.

효율적이고 스마트하고 안전한 운영

생산 데이터를 실행 가능 정보로 전환

원자재 시장의 변동성과 긴 침체 주기로 인해 채광 산업은 운영 방식의 변화를 도모하고 있습니다. 채광 기업은 기존 데이터를 더 효과적으로 사용하여 탁월한 운영 효율과 이익을 얻을 수 있습니다.

  • 비용 절감
  • 폐기물 최소화
  • 수율 증대
  • 갈수록 늘어나는 규제 프레임워크 준수
  • 엄격한 무사고 정책 유지

Rockwell Automation의 산업 전문가들이 표준화된 시스템 설계로 이러한 문제를 해결해 드릴 수 있습니다.

간소한 채광 자동화

작업 가시성을 토대로 비즈니스 의사 결정 향상

특정 용도에 맞게 제작된 Rockwell Automation 채광 솔루션은 까다로운 채광 분야에 PlantPAx® 분산제어시스템 플랫폼을 활용합니다. 이 솔루션은 주요 채광 작업을 위한 표준화된 제어 모듈과 사전 엔지니어링된 솔루션을 갖추고 있습니다. 장치 위주의 모듈형 엔지니어링 방식이므로 솔루션을 확장 및 유지하기가 쉽습니다.

채광 솔루션

탁월한 운영 효율을 위한 수집, 집계, 분석 및 비쥬얼라이제이션

Rockwell Automation 채광 솔루션은 인텔리전트 모터 컨트롤과 PlantPAx® DCS를 통합하고, 이를 통해 광업용으로 특별히 설계된 생산 및 보고 제어 시스템을 제공합니다. Rockwell Automation의 장점을 소개합니다.

  • 예측 가능한 성과 및 성능
  • 압축기, 컨베이어, 부유, 통기, 밀링 등 해당 분야의 전문 지식
  • 제어, 모니터링 및 보고용으로 사전 가공된 콘텐츠에 맞게 구성 간소화
  • 엔지니어링 시간이 짧고 위험 대비의 필요성이 적어 경제성 우수

Rockwell Automation 채광 솔루션의 이점 알아보기

Rockwell Automation 솔루션은 전 세계 광산에서 사용되고 있습니다. 운영업체는 물론 엔지니어링 업체도 이러한 솔루션으로 일관성과 신뢰성을 확보하고, 가동 중단 시간을 줄이고, 다음과 같은 광물을 추출합니다.

  • 철광
  • 석탄
  • 구리, 보크사이트, 아연 및 기타 비철금속
  • 금, 백금, 은 등 귀금속
  • 리튬 및 칼륨 등 광물

Anglo Platinum, 생산 인텔리전스 확보

실시간 프로세스 데이터에 대한 시야를 제공하는 채광 솔루션

남아프리카 공화국의 Anglo Platinum은 세계 최대의 백금 생산업체입니다. Anglo American의 자회사로서 연간 채굴되는 모든 백금의 40%에 가까운 양을 처리합니다. 가공되는 광석에는 백금 외의 다른 성분도 포함되어 있습니다. 그중에는 루테늄, 로듐, 팔라듐, 오시뮴 및 이리듐과 같은 다른 귀금속류도 있습니다. 제련소는 니켈, 구리, 아연과 같은 비금속도 추출합니다.

Anglo Platinum은 프로세스 자동화 시스템을 지원하기가 갈수록 어려워지고 제련소의 복잡한 프로세스를 처리하기에는 시스템이 지나치게 단편화되어 있음을 인지했습니다. 이 회사에는 이미 Rockwell Automation의 제어 시스템을 사용하는 네트워크 인프라가 있었습니다. 따라서 제어 시스템을 한 업체로 표준화하기 위해 Rockwell Automation의 PlantPAx DCS를 선택했습니다.

결과적으로 운영자는 프로세스의 모든 단계와 수준에 걸쳐 보고 기능에 액세스할 수 있게 되었습니다. 또한 실시간으로 레시피를 추적할 수 있게 되었으며 생산 중 더욱 엄격한 제어가 가능해졌습니다.

제품 및 기능

탁월한 운영 효율 목표를 달성하는 데 도움이 되는 폭넓은 솔루션 포트폴리오

Rockwell Automation 제품 및 서비스는 간단한 제어부터 완전한 통합 자동화, 모터 컨트롤, 프로세스 안전 및 비쥬얼라이제이션 시스템에 이르기까지 다양합니다. Rockwell Automation은 와해성 기술을 사용하여 완전히 디지털화된 채광 환경을 조성할 수 있습니다. 클라우드, 모빌리티 및 기타 기능을 도입한 Rockwell Automation 솔루션은 데이터에서 출발하여 정보를 거쳐 실천에 이르기까지 단계별로 기업을 안내합니다. 그리고 이는 다시 안전한 원격 액세스와 보다 안전하고 효율적인 운영으로 이어집니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/segments_mmc/ko/KR_det_mining-automation row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.