파쇄 및 분쇄

실시간으로 품질 유지

찾고 있는 광물에 이르는 능력은 중요합니다. 또한 어려운 과제이기도 합니다. 비용을 절감하고, 광물 추출을 최대화하고, 에너지 사용을 억제해야 합니다. 궁극적으로 귀사는 높은 처리량을 제공하기 위한 안정적인 프로세스를 유지할 방법을 찾고 있습니다. 또한 적절한 목표 크기로 분쇄하여 다운스트림 효율성도 개선해야 합니다. 안전하고 신뢰할 수 있는 모터 컨트롤 장비에 연계된 통합 제어 및 정보 시스템은 운영을 최대화하는 데 필요한 일관적이고 유연한 제어를 제공할 수 있습니다.



에너지 효율성 및 최대한의 가동시간

효율적인 분쇄 운영을 위한 인텔리전트 모터 컨트롤

필요한 것은 일관적인 제품 크기, 효율적인 에너지 사용 및 지속적인 생산입니다. 가혹한 운영 조건에서는 높은 성능과 신뢰성, 내구성을 제공하는 제어 장비가 필요합니다. 장비 공급업체는 이러한 요구 사항을 충족하는 시스템을 위해 로크웰 오토메이션의 가변 속도 인버터, 인텔리전트 모터 컨트롤 및 상태 감시 모니터링 솔루션에 의존합니다.

로크웰 오토메이션 IntelliCENTER® 인텔리전트 모터 컨트롤 시스템은 가장 높은 전기 안전 및 탁월한 EtherNet/IP 연결성을 제공합니다. 이 연결성은 제어 및 감시 시스템으로의 통합에 도움이 되며 커넥티드 광산 전략의 핵심적인 부분입니다. 원격 모니터링을 위한 데이터 집계와 장비 성능 분석, 고급 진단 및 상태 모니터링을 가능하게 해줍니다.

로크웰 오토메이션 드라이브는 생산의 일관성과 에너지 사용 절감을 실현하는 정확한 속도 및 토크 제어를 위한 높은 성능을 제공합니다. 장비의 기계적 응력을 줄이고 유지보수 간격을 늘려 더 효율적이고 비용 효과적인 운영을 실현합니다.

로크웰 오토메이션 솔루션은 분쇄 및 제분 장비 작업자가 가동 중단 시간을 줄이고 생산 모니터링을 늘리고 안전을 개선하고 운영 비용을 낮출 수 있게 해줍니다.

상태 감시 모니터링 시스템

AMCOL, 상태 감시 모니터링 감시를 통해 장비 고장 예측

벤토나이트 점토 분야의 세계 선두 기업인 American Colloid Company(AMCOL)는 고품질의 정시 납품에 주력합니다. 와이오밍 주 로벨에 위치한 제분 현장 중 하나는 건조 벤토나이트 점토를 가공하여 시추 유정 및 고양이 배설용 점토 제품을 만듭니다.

AMCOL은 생산을 개선하고 운영 비용을 절감하는 데 도움이 되는 제조 제어를 구현했습니다. 이를 통해 최종 제품이 고객 표준에 맞게 균일한 성능을 내도록 보장할 수 있습니다.

AMCOL의 목표는 모터 손상이 발생하기 전에 방지하는 것이었습니다. 또한 장비 상태에 대한 조치 가능한 정보를 적시에 획득함으로써 계획되지 않은 가동 중단 시간을 줄이고자 했습니다.로크웰 오토메이션이 AMCOL의 요구 사항을 어떻게 충족했는지에 대해 읽어보십시오.

상태 감시 모니터링에 대해 자세히 알아보기


OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/mining_metals_cement/processes/ko/KR_det_crushing-grinding row-3

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.