생명공학 제조

생명공학 산업의 자동화, 프로세스 컨트롤 및 정보 솔루션

제조업체는 생명공학 제조 프로세스를 기업의 나머지 부분과 통합하여 경제성, 수율 및 규제 등의 과제를 해결할 수 있습니다.

생산 데이터를 실질적인 정보로 전환

스마트, 연결, 생산성: 생명공학을 향한 길

다국적 생명공학 기업들은 제품 출시 시간과 비용, 치열한 경제, 규정 준수, 품질, 생산 효율성을 비롯하여 전례 없는 과제에 직면해 있습니다. 생명과학 분야의 모든 과제에는 이를 해결할 기술 솔루션이 있기 마련이며, 이 과제의 해답은 간단합니다. 바로 연결된 스마트 설비를 구현하면 됩니다. 통합되고 유연한 정보 기반 자동화 시스템을 기반으로 구축되는 연결된 스마트 공장에서는 다음을 통해 비즈니스 가치를 제공합니다.

  • 제품 도입 가속화
  • 규제 준수 비용 절감
  • "RFT(Right First Time)" 릴리스
  • 주기 시간 단축

Rockwell Automation은 나아갈 방향을 잘 알고 있습니다. 프로세스, 정보, 자동화, 서비스 등으로 구성된 Rockwell Automation의 강력한 생명공학 제조 솔루션을 선택하십시오. 생명공학의 미래는 스마트하게 연결된 정보 생산 설비에 달려 있습니다.

유연한 제조

폐기 가능한 일회용 기술로 더 많은 성과 달성

기술 발전 덕분에 이제 바이오 제약사에서도 "미래형 시설"을 구축할 수 있게 되었습니다. 이러한 시설에서는 대개 다품종 제품을 생산하며, 일회용 모바일 기술이 포함된 유연한 가공 장비와 모듈형 설계/제조 개념을 갖추고 있습니다. 그러나 이러한 접근 방식에는 도킹과 도킹 해제 및 연결 상태 확인 등 새로운 문제가 따릅니다. Rockwell Automation의 일회용 솔루션은 바이오 제약사가 이러한 현대적 시설의 라이프사이클 전체에 걸쳐 성공을 거둘 수 있도록 설계되었습니다.

이 일회용 솔루션의 기능은 다음과 같습니다.

  • 장비 추적
  • 흐름 경로 검증
  • 자재 추적
  • 위생 상태 추적
  • 규정 준수

확장 가능한 자동화 플랫폼에서 플러그 앤 플레이 기술이 내장된 유연한 완전 통합형 시스템을 제공합니다. 모바일 장비나 일회용 장비를 구성하고 제어하려면 이 기술이 반드시 필요합니다. 여기에 Rockwell Automation의 제조 인텔리전스 및 MES 솔루션을 함께 사용하면 유연한 다품종 제조, 실시간 가시성 및 추적 기능을 모두 얻을 수 있습니다.

줄기 세포 설비를 개발하는 생명과학 업체

운영의 기준을 높여 주는 통합 프로세스 컨트롤 시스템

세계 전역에서 제조 설비를 설치하는 Biopharmax는 엄격한 일정으로 중국 내 신규 인슐린 생산 설비를 설계하는 작업에 착수했습니다. 이 업체는 Rockwell Automation 솔루션을 도입하여 시간과 엔지니어링 불편을 줄이고 프로세스 운영 기준을 높일 수 있었습니다.

현대적 DCS로 가시성 및 가동시간 향상

한 바이오 생약 생산자가 스키드 제어 시스템을 업그레이드하고 공정의 가동시간과 작업 가시성을 높였습니다. 작업자들은 새 제어 시스템 덕분에 애플리케이션을 더 빨리 설정하여 생산 배포 속도를 높이고 주기 시간을 단축할 수 있었습니다. 업그레이드된 네트워크에서 원격 액세스 기능으로 시스템 상황을 파악할 수 있으며, 자세한 알람을 토대로 문제 해결도 빠르게 진행되었습니다.

Pharmasuite 제조 실행 시스템(MES)

제품 출시 기간 가속화. 품질 및 규제 준수 향상

경쟁이 치열하고 규제가 엄격한 현재의 생명공학 산업에서 성공하기 위해서는 균형을 유지해야 합니다. PharmaSuite® MES를 활용하여 운영 목표와 생산성 요구 사항을 일관되고 예측 가능한 방법으로 충족하십시오. 이렇게 다양한 과제를 해결하려면 엔드 투 엔드 솔루션이 필요합니다.

PharmaSuite MES에 대해 자세히 알아보기

민첩한 생명공학 생산

생명 공학 산업의 변화에 발맞추기 위해, 제조 시스템은 더 작고 더 유연한 생산 프로세스의 복잡성을 처리할 수 있는 민첩성과 정확성을 갖춰야 합니다.

이러한 패러다임의 변화를 이해하는 Rockwell Automation은 프로세스, 정보, 자동화, 서비스 등이 포함된 강력한 솔루션 세트를 제공하고 있습니다. 이러한 솔루션으로 린/식스 시그마(lean/six sigma) 환경을 구현하여 쉽게 확장하고 폐기물을 줄여 보십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/life_sciences/segments_ls/ko/KR_det_biotechnology row-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.