화학물질 프로세스 컨트롤 시스템

화학 산업의 자산 성능 및 규정 준수

더 유연한 화학 제품 생산 솔루션이 필요하십니까?

화학 제품에 대한 전 세계 수요가 증가했으며, 이러한 증가에 따라 새로운 비즈니스 과제와 수요가 등장했습니다. 대부분의 화학 생산업체는 공급 원료 가격의 변동성, 복잡한 규제 환경, 노후화된 인프라에 직면하고 있습니다. 설상가상으로, 풍부한 지식과 기술을 갖춘 숙련된 작업자 수는 줄어들고 있습니다. 이러한 시나리오에서 해결 방법을 찾는 것은 쉬운 일이 아닙니다.

로크웰 오토메이션은 이러한 상황을 해결할 수 있는 방법을 안내합니다. 프로세스 컨트롤 시스템 검토, 구형 시스템 업그레이드, 생성하는 데이터의 최대한 활용 등의 모든 부문에서 로크웰 오토메이션은 고객에게 필요한 자문을 제공하여 이 역동적인 산업에서 경쟁력을 유지하도록 도와 드립니다. 어디서 시작해야 할지 확실하지 않으십니까? 그렇다면 커넥티드 화학 공장에 대한 이 eBook과 동영상을 살펴보십시오. 이 자료는 현재 필요의 우선 순위를 설정하는 데 도움이 될 수 있습니다.

화학물질 프로세스 컨트롤 솔루션

화학물질 프로세스 컨트롤로 운영 개선

개방형 통신 플랫폼. 실시간 정보. 소규모 및 대규모 공장을 위한 확장성. 이러한 3대 문제점이 있으십니까? 그렇다면 현대적 DCS인 PlantPAx가 최적의 시스템일 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 PlantPAx DCS는 장비 및 오퍼레이터 성능에 대해 더 많은 정보를 제공합니다. 이 솔루션은 가동 중단 시간, 처리 성능, 품질 문제를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 솔루션의 추가 이점은 다음과 같습니다.

  • 단일 장치에서 전사적 시스템에 이르는 다양한 솔루션
  • 레시피 IP 보호로 ISA-88 준수
  • 수동 작업의 자동화로 변동성 감소
  • 자산 활용을 극대화하는 반복 가능하고 제어되는 운영
  • 레시피 및 절차 관리로 수율, 처리량, 품질에 집중할 수 있음
  • 절차적 모델을 통해 추적 기능, 보고 및 승인 제어 개선

PlantPAx 현대적 DCS에 대해 자세히 알아보기

배치 시스템 제어에 대해 자세히 알아보기

MPC를 통해 여러 가지 복잡한 프로세스 관리

공장에 대해 설정한 목표를 달성할 수 있도록 도와 드립니다. 새로운 규정 준수 표준 달성, 생산 개선 사항 탐색, 제품 일관성 향상은 어려운 과제일 수 있습니다. 로크웰 오토메이션의 Pavilion8 MPC(모델 예측 제어)는 고객 고유의 사업 목표에 따라 쉽게 맞춤 조정할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 비슷한 문제점이 있는 다른 여러 화학 생산업체도 지원했습니다.

DCS 마이그레이션을 계획하고 구현하는 방법

가동 중단 시간 최소화 및 성과 극대화

대부분의 화학 생산업체는 DCS 마이그레이션을 부담스럽게 생각합니다. 이제는 이러한 부담에서 벗어날 수 있습니다. 물론, 로크웰 오토메이션은 고객이 새로운 시스템을 계획, 구현 및 테스트하는 전 과정을 지원합니다. 하지만 고객은 로크웰 오토메이션이 다른 수천 개 회사의 비슷한 프로젝트를 지원하면서 얻은 지식을 활용할 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 다양한 구형 DCS, PLC, 단일 루프 컨트롤러 시스템의 마이그레이션을 지원했습니다.

로크웰 오토메이션은 다음 분야에서도 도움을 드릴 수 있습니다.

  • 설치된 기초 자산 평가
  • 정보 및 보고 요구
  • 네트워킹 및 사이버보안 검토
  • BPCS, SIS 및 AC&O 애플리케이션 감사
  • 전기, 계측 및 제어 평가
  • 모터 컨트롤 및 드라이브 통합 검토
  • 프로젝트 타당성 및 비용 추정
  • FEED 연구

화학 안전: 인력 및 프로세스 보호

안전 장치 장착 시스템이 현재 표준을 준수합니까?

이 부분은 이 사업의 본질입니다. 대부분의 화학 처리에는 잠재적 위험이 있습니다. 이러한 위험 중 일부는 사람, 자산, 환경, 시장 인식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 안전 장치 장착 시스템(SIS)을 올바르게 설계하고 설치하여 유지 관리하면 이러한 위험을 줄일 수 있습니다.

확장, 신규 공정, 기존 SIS, ESD, BMS, TMC 업그레이드 중 어떠한 과제에 직면하고 있더라도 로크웰 오토메이션이 도울 수 있습니다. 경험 많은 functional safety 공인 엔지니어와 함께 사실 정보를 확인하십시오. 이러한 엔지니어는 다양한 시나리오를 직접 목격했습니다. 따라서 언제든지 프로세스 및 장비 애플리케이션 양면에서 방향을 제시할 준비가 되어 있습니다. 당사가 배포하는 기술은 소규모에서 대규모로, 단순성에서 복잡성으로 확장 가능하며 최대 SIL 3까지 지원할 수 있습니다. 당사는 화학 프로세스 안전 솔루션의 설계, 구축, 운영 및 유지보수를 지원하는 전체 라이프사이클 서비스를 제공합니다.

고객 후기

새로운 자동화 시스템의 수많은 장점을 계속 파악하고 있습니다. 인건비를 줄이는 동시에 품질 관리와 안전을 강화함으로써 핵심 요구 사항은 모두 충족했죠. 또 이 솔루션 덕분에 장기적으로 공장 운영을 위한 기본 비용이 낮아져서 생산성과 경쟁력을 높이는 데 도움이 되고 있습니다.

Geoff Biscaya, VIP Packaging의 강성 용기 부문 총 관리자

화학 생산 솔루션의 이점

로크웰 오토메이션은 유형을 불문하고 전 세계 모든 화학 공장의 고객들이 비용을 절감하고, 가동 중단 시간을 최소화하고, 운영을 개선할 수 있도록 도와드립니다. 운영 현대화, 에너지 소비 최적화, 화학 프로세스 컨트롤 강화 등 목표가 무엇이든 로크웰 오토메이션을 찾아 주십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Industries Landing industries/ko/KR_ind_chemical row-9

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.