화학물질 프로세스 컨트롤 시스템

화학 산업의 자산 성능 및 규정 준수

수익성, 유연성, 준수

화학 제품에 대한 전 세계 수요가 증가함에 따라 화학 산업은 새로운 비즈니스 과제에 직면했습니다. 화학물질 생산업체는 고품질 제품과 경쟁력 있는 가격으로 고객의 요구에 부응하고 있습니다. 그러나 공급 원료 가격의 변동성, 복잡한 규제 환경, 노후화된 인프라가 이들 생산업체에 타격을 가합니다. 지식이 풍부하고 숙련된 작업자 수는 줄어들고 있습니다. 기존 자산에서 최대한 가치를 이끌어 내고 규정을 계속 준수할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다.

로크웰 오토메이션은 에너지 소비량 절감, 구형 시스템 업그레이드 또는 생성된 데이터 활용도 개선을 도와드립니다. 로크웰 오토메이션의 프로세스 컨트롤, 정보 장비 및 리소스를 활용하여 목표를 달성하십시오. 로크웰 오토메이션의 풍부한 산업 지식과 자동화 경험을 바탕으로 변동성이 큰 산업에서 경쟁력을 유지할 수 있습니다.

화학 자동화 솔루션

화학물질 프로세스 컨트롤로 운영 개선

로크웰 오토메이션의 분산 제어 기술을 사용하면 공장 전반을 제어 및 파악할 수 있으므로 운영을 더욱 최적화할 수 있습니다. PlantPAx® 현대적 DCS는 개방형 통신 표준을 기반으로 하고 작은 규모의 공장에서 크고 복잡한 공장까지 확장할 수 있습니다. 이 개방성, 유연성, 확장성을 통해 언제 어디서든 필요할 때 기업 전체에서 실시간 정보에 안전하게 액세스할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 PlantPAx 배치 솔루션을 통해 일반적으로 가동 중단 시간, 처리량 및 품질 문제를 야기하는 장비 및 작업자 성능을 더욱 잘 파악할 수 있습니다.

  • 단일 장치에서 전사적 시스템에 이르는 다양한 솔루션
  • 레시피 IP 보호로 ISA-88 준수
  • 수동 작업의 자동화로 변동성 감소
  • 자산 활용을 극대화하는 반복 가능하고 제어되는 운영
  • 레시피 및 절차 관리로 수율, 처리량, 품질에 집중할 수 있음
  • 절차적 모델을 통해 추적 기능, 보고 및 승인 제어 개선

PlantPAx 현대적 DCS에 대해 자세히 알아보기

배치 시스템 제어에 대해 자세히 알아보기

DCS 마이그레이션 전략 및 구현

DCS 마이그레이션으로 가동 중단 시간 최소화 및 운영 성과 극대화

DCS 마이그레이션 프로젝트에 성공하려면 신중한 계획과 체계적인 접근이 필요합니다. 로크웰 오토메이션은 다양한 구형 DCS, PLC, 단일 루프 컨트롤러 시스템에서 마이그레이션을 지원해 왔습니다. 이러한 경험을 바탕으로 일반적인 마이그레이션 과제를 완화하고, 예측하지 못한 위험을 해결하는 마이그레이션 방법론과 솔루션을 제공합니다.

로크웰 오토메이션은 합쳐서 2,000년 이상의 축적된 화학 산업 컨설팅 경험을 가지고 있으며, 수많은 마이그레이션 FEED(Front-End Engineering and Design) 연구에 참여한 바 있습니다. 적절한 기술을 선택하고 귀사의 예산과 일정에 맞게 시스템을 구축할 수 있도록 로크웰 오토메이션이 돕겠습니다. 제공하는 서비스는 다음과 같습니다.

  • 설치된 기초 자산 평가 관리
  • 정보 및 보고 요구
  • 네트워킹 및 사이버보안 검토
  • BPCS, SIS 및 AC&O 애플리케이션 감사
  • 전기, 계측 및 제어 평가
  • 모터 컨트롤 및 드라이브 통합 검토
  • 프로젝트 타당성 및 비용 추정

직원, 프로세스 및 환경 보호

안전 장치 장착 시스템이 현재 표준을 준수합니까?

대부분의 화학 공정은 위험을 수반하며, 이는 사람, 자산, 환경 및 시장의 인식에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 안전 장치 장착 시스템(SIS)으로 위험을 줄이십시오. 확장 공정이든, 신규 공정이든, 기존의 SIS, ESD, BMS 또는 TMC로 업그레이드하는 과정이든 간에 로크웰 오토메이션이 도울 수 있습니다. 로크웰 오토메이션은 프로세스 및 장비 애플리케이션에서 안전 시스템 기술을 배포하는 숙련된 functional safety 인증 엔지니어를 보유하고 있습니다. 당사가 배포하는 기술은 소규모에서 대규모로, 단순성에서 복잡성으로 확장 가능하며 최대 SIL 3까지 지원할 수 있습니다. 당사는 프로세스 안전 솔루션의 설계, 구축, 운영 및 유지보수를 지원하는 전체 라이프사이클 서비스를 제공합니다.

고객 후기

새로운 자동화 시스템의 수많은 장점을 계속 파악하고 있습니다. 인건비를 줄이는 동시에 품질 관리와 안전을 강화함으로써 핵심 요구 사항은 모두 충족했죠. 또 이 솔루션 덕분에 장기적으로 공장 운영을 위한 기본 비용이 낮아져서 생산성과 경쟁력을 높이는 데 도움이 되고 있습니다.

Geoff Biscaya, VIP Packaging의 강성 용기 부문 총 관리자

로크웰 오토메이션이 고객을 지원하는 방법

로크웰 오토메이션은 유형을 불문하고 전 세계 모든 화학 공장의 고객들이 비용을 절감하고, 가동 중단 시간을 최소화하고, 운영을 개선할 수 있도록 도와드립니다. 운영 현대화, 에너지 소비 최적화, 프로세스 컨트롤 강화 등 목표가 무엇이든 로크웰 오토메이션을 찾아 주십시오.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HEREIndustries Landingindustries/KR_ind_chemicalrow-7

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.