자동차 및 타이어 분야의 기술 과제

과제를 기회로 활용하는 고급 자동차 제조 솔루션

자동차 산업의 기술 과제를 해결하여 경쟁력 있게 운영하고, 프로그램 출시를 준비하고, 시장 수요를 맞추십시오. Rockwell Automation을 통해 유연성 강화, 생산 최적화, 장비 신뢰성 극대화 및 인력 개발을 달성할 수 있습니다.

유연한 제조를 통해 수요 변화에 부응

더 빠른 출시. 더 잦은 모델 개조. 차량 옵션 변경. 이는 오늘날의 다양한 자동차 시장 요구를 충족시키기 위해 제조 유연성이 필요한 이유 중 일부에 불과합니다.

운영에서 유연성이 부족하면 추후 문제가 발생할 수 있습니다. 생산 전환 시간이 더 길어지고, 재작업이 더 늘어나고, 가동 중단 시간이 증가하고, 비용이 증가하는 등의 문제입니다.

다음과 같은 모든 필수 요소(해당 분야 및 산업 전문성, 서비스 및 제휴를 통합하여 사용자에게 적합한 유연한 제조 전략을 개발할 수 있습니다. Rockwell Automation과 함께라면 다음과 같은 고성능의 유연한 솔루션을 만들 수 있습니다.

  • 제품 출시 기간 단축
  • 생산 전환 속도 향상
  • 운영 효율성 향상
  • 정보 중심의 지속적인 개선

생산 최적화, 시설 최대한 활용

공장이 수요 변동에 대비하지 않으면 생산 능력을 초과하여 가동하게 될 수 있습니다. 이로 인해 인건비가 상승하고 기한을 넘기게 됩니다. 그리고 작업자가 일정에 쫓겨 서두르다 보면 불필요한 안전 위험이 발생하고 품질이 저하될 수 있습니다.

스마트 매뉴팩처링을 통해 작업을 효율적으로 진행할 수 있습니다. 시스템에 이미 존재하는 데이터로 프로세스를 최적화하고 기술 문제를 해결하십시오.

예를 들어 장비 주기 시간을 분석하고 제어 시스템 지연 시간을 단축하기 위한 로드맵을 만들 수 있습니다. 기억해야 할 점은 지연 시간이 약간만 변경되더라도 시스템 수율이 크게 향상될 수 있다는 것입니다.

또한 지속적인 개선 프로젝트를 구현하여 실행 가능한 데이터를 생성하고 생산을 최적화할 수 있습니다.

안전성이 생산성 향상에 도움이 된다고 생각하지 않으실 수도 있습니다. 그러나 그 반대입니다. 안전 요건을 충족하는 록아웃/태그 아웃 대안을 구현하는 동시에 장비 접근을 간소화하여 운영 효율성을 향상할 수 있습니다.

장비 신뢰성으로 경쟁 우위 확보

장비가 노후화되거나, 작업자가 퇴직하거나, 자산이 비효율적으로 관리되는 경우, 효율적인 운영은 기대하기 힘듭니다.

완벽한 자산 관리 신뢰성 계획을 세울 수 있는 Rockwell Automation의 산업 팀과 함께 인력 및 기술 문제에 대응해 보십시오.

스마트 MRO

MRO에 대한 데이터 중심의 연결된 접근 방식을 통해 유지보수 및 창고 작업을 간소화하고, 신뢰성 위험을 줄이며, 선제적 유지보수 전략을 수립할 수 있습니다. 최종적으로 이득을 얻게 됩니다. Smart MRO로 장비 가동시간을 최대 20% 늘리고 유지보수 비용을 최대 10% 낮출 수 있습니다.

올바른 접근 방식

장비 신뢰성을 극대화하기 위해 전략적으로 접근하여 다음과 같은 이점을 얻을 수 있습니다.

  • 작업 중요도를 정한 다음, 계획을 전사적으로 확장
  • 파트너를 활용하여 새로운 기술과 전략에 대한 개념 증명
  • 자산을 표준화, 통합, 최적화 및 합리화하여 재고 감소

복잡한 운영에 대비해 인력 충원

숙련된 작업자를 찾기란 어렵습니다. 자동차 공장의 연결 및 복잡성이 증가하면 숙련된 작업자가 더 많이 필요합니다. Rockwell Automation과 함께라면 기술 요구를 해결하기 위한 종합적인 인력 전략을 만들 수 있습니다.

이 전략에는 다음이 포함됩니다.

교육 서비스: 다양한 분야의 교육 프로그램을 통해 기술 격차를 파악하여 해결하고 업무 성과를 향상해 작업자가 솔루션뿐만 아니라 모든 기술 범위를 이해하도록 돕습니다. 또한 "Train-the-trainer 교육" 프로그램을 통해 잠재력 있는 직원에게서 교육 효과를 이끌어 내십시오.

원격 지원: 작업자는 전화 지원을 통해 기술 문제를 신속하게 해결하고 생산성을 향상할 수 있습니다. 또한 실시간 채팅, 사용자 포럼 및 Knowledgebase 자료를 통해 기술 관련 질문에 대한 빠른 답변을 얻을 수 있습니다.

자산 관리 서비스: 확장 가능한 자산 관리 솔루션으로 시설 자산을 관리하고 최대화합니다. 가동 중단 시간을 방지하고, 인력 배치의 부담을 덜며, 생산에 미치는 영향을 최소화하면서 빠르게 온라인 상태로 돌아갈 수 있도록 도와드립니다.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page industries/automotive/ko/KR_det_challenges-auto row-6

무엇을 도와 드릴까요?

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.