OEM MAC과 함께 스타트업 간소화

Play Video

자본 프로젝트의 초기 단계에서 OEM MAC을 이용하면 스타트업 단계의 통합과 연결이 간소하게 해결됩니다. 원활한 스타트업을 마다할 사람이 있을까요? OEM MAC은 계획 단계에서 자동화 표준을 수립하고 OEM 파트너와 협력하여 설치 과정의 번거로움을 제거함으로써 가치를 더욱 높여 줍니다. 이 1분짜리 애니메이션 동영상에서 볼 수 있듯이, 이러한 전략으로 위험을 줄이고 상당한 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. MAC을 이용해도 좋지만, OEM MAC은 훨씬 더 좋습니다!

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.