산업 안전 법규 및 표준

전 세계 법규 준수 및 표준의 최신 변화에 대한 조언과 지침.

법규, 지침 및 표준
지방/지역 표준
법규, 지침 및 표준 동영상


법규, 지침 및 표준

법규
산업 안전에 대한 법규(법률)는 국가에 따라 다르며 해당 국가 내의 기관에서 규제됩니다. 따라서 특히 여러 국가와 지역에 걸쳐 작업하는 경우 제조에서 이러한 요건을 이해하고 충족하는 것이 어려울 수 있습니다. 산업 안전에 대한 현지법을 구체적으로 이해하는 것이 좋습니다.

지침
지침은 제조업체가 규정된 요건을 이해하고 따르는 데 도움을 주기 위해 시행됩니다. 이러한 지침은 일반적으로 법적 공인 기관이 발표하는 상업적 규제지만, 중요한 점은 법률이 아니라는 것입니다. 하지만 EU 지침은 약간 독특한 사례입니다. 유럽 연합(EU)은 회원 국가가 특정 목표를 달성하도록 요구하며, 지침은 회원 국가에서 이러한 목표를 충족하기 위해 사용됩니다. 많은 국가에서 지침은 국법으로 채택됩니다.

표준
일반적으로 표준은 산업에서 사용할 수 있는 지침을 제공하기 위해 개발되고 발표됩니다. 발표되어 일반적으로 인정되는 표준을 따르면 지침에 대한 적합성 승인이 인정될 수 있습니다.


지방/지역 표준

전 세계 국가들은 글로벌 표준 통합을 위해 노력하고 있습니다. 이러한 노력은 특히 장비 안전 영역에서 분명합니다. 장비에 대한 글로벌 안전 표준은 ISO(국제 표준 기관)와 IEC(국제전기기술위원회)라는 두 개의 조직이 주관합니다. 지역 및 국가 표준은 여전히 존재하며 계속해서 현지 요건을 지원하지만 많은 국가에서 ISO(국제 표준 기관)와 IEC(국제전기기술위원회)가 생성한 국제 표준을 사용하려는 움직임이 계속되고 있습니다.

EN(유럽 표준) 표준

예를 들어, EN(유럽 표준) 표준은 EEA 국가 전반에서 사용됩니다. 새로운 모든 EN 표준은 ISO(국제 표준 기관) 및 IEC(국제전기기술위원회) 표준에 맞게 조정되며 대부분의 경우 동일한 본문을 사용합니다. IEC(국제전기기술위원회)는 전기 문제를 다루고 ISO(국제 표준 기관)는 기타 모든 문제를 다룹니다. 대부분의 선진 공업국은 ISO(국제 표준 기관) 및 IEC(국제전기기술위원회)의 회원입니다. 장비 안전 표준은 세계 여러 선진 공업국의 전문가로 구성된 작업 그룹에서 작성됩니다. 대부분의 국가에서 표준은 자발적인 것으로 간주할 수 있는 반면 규제는 법적으로 필수적입니다. 하지만 표준은 일반적으로 규제의 실용적 해석으로 사용됩니다. 따라서 표준의 세계와 규제의 세계는 긴밀하게 상호 연결되어 있습니다.

산업 안전 표준은 일반적으로 A, B 및 C 표준으로 구성됩니다.

  • 유형 A. 표준: 모든 유형의 장비에 적용 가능한 측면을 다룹니다.
  • 유형 B. 표준: 다음 2개의 그룹으로 세분화됩니다.
    • 유형 B1. 표준: 장비의 특정 안전 및 인체공학적 측면을 다룹니다.
    • 유형 B2. 표준: 안전 구성요소 및 보호 장치를 다룹니다.
  • 유형 C. 표준: 특정 유형 또는 그룹의 장비를 다룹니다.

C 표준을 따르면 EHSR에 대한 적합성이 자동으로 추정된다는 점에 주의해야 합니다. 적합한 C 표준이 없으면 관련 섹션의 준수를 지적하여 A 및 B 표준을 EHSR 적합성의 부분적 또는 전체적 증거로 사용할 수 있습니다.

CEN/CENELEC와 ISO(국제 표준 기관) 및 IEC(국제전기기술위원회)와 같은 단체 간의 협력을 위해 합의에 도달했습니다. 이러한 합의는 결국 공통적인 전 세계 표준이 되어야 합니다. 대부분의 경우 EN 표준에는 IEC 또는 ISO에 상응하는 부분이 있습니다. 일반적으로 두 본문은 동일하며 지역적 차이점이 표준 앞쪽에 제시됩니다.

장비 안전 표준의 포괄적인 목록 보기

 

미국 및 OSHA 표준
가능한 경우 OSHA는 국민적으로 합의된 표준 또는 확립된 연방 표준을 안전 표준으로 공표했습니다. 참조를 통해 구체화되는 표준의 필수 조항(예: 단어는 필수를 암시해야 함)은 Part 1910에 나열된 표준과 동일한 효력을 갖습니다. 예를 들어 국민적으로 합의된 표준 NFPA 70은 29 CFR, Part 1910, Subpart S-Electrical의 부록 A에서 참조 문서로 나열됩니다. NFPA 70은 NFPA(전미화재방지협회)가 개발한 자발적 표준입니다. NFPA 70은 NEC(미국 전기규정)으로도 알려져 있습니다. 통합을 통해 NEC(미국 전기규정)의 모든 필수 요건은 OSHA에서도 필수입니다.

ANSI 표준
ANSI(미국국가표준협회)는 미국 민간 부문 자발적 표준화 시스템의 관리자 및 조정자 역할을 수행합니다. 민간 및 공공 부문 조직의 다양한 유권자가 지원하는 민간 비영리 회원제 조직입니다. ANSI(미국국가표준협회)는 자체적으로 표준을 개발하지 않고 자격 있는 그룹 간에 합의를 확립하여 표준 개발을 촉진합니다. 또한 ANSI는 자격 있는 그룹이 합의, 정당한 절차, 개방성 등의 처리 원칙을 따르도록 보장합니다. 아래는 ANSI(미국국가표준협회)에 문의하여 얻을 수 있는 산업 안전 표준의 일부 목록입니다. 이러한 표준은 애플리케이션 표준 또는 구성 표준으로 분류됩니다. 애플리케이션 표준은 세이프가딩을 장비에 적용하는 방법을 정의합니다. 예를 들면 파워 프레스에서 장비 보호 사용에 대한 정보를 제공하는 ANSI B11.1 및 로봇 보호에 대한 세이프가딩 사용을 대략적으로 설명하는 ANSI/RIA R15.06이 있습니다.

캐나다 표준
CSA 표준은 생산자와 사용자(제조업체, 소비자, 소매업체, 조합, 전문 조직, 정부 기관 포함)의 국민적 합의를 반영합니다. 이 표준은 산업 및 상업에서 폭넓게 사용되며 시, 지방 및 연방 정부가 특히 건강, 안전, 건물 및 건설, 환경 분야의 규제에서 주로 이 표준을 채택합니다. 캐나다 전국의 개인, 회사 및 협회는 유지 회원 자격을 통해 CSA 위원회 작업에 시간과 기술을 자원 봉사하고 협회의 목표를 지원하여 CSA 표준 개발에 대한 지원을 표시합니다. 7000명 이상의 위원회 자원 봉사자와 2000명의 유지 회원이 모두 함께 CSA의 전체 회원을 구성합니다. 캐나다 표준 위원회는 국익을 위해 자발적 표준화를 한층 더 발전시키고 개선하기 위해 노력하는 독립적 자율적 조직 연합인 국가 표준 체계의 조정 단체입니다.

호주 표준
이러한 표준의 대부분은 동등한 ISO(국제 표준 기관)/IEC(국제전기기술위원회)/EN(유럽 표준) 표준에 따라 긴밀하게 조정됩니다.

광범위한 산업 영역을 다루는 수많은 표준이 있습니다. 주요 산업 안전 표준에 대한 다음 정보가 여기에 표시되며 이러한 정보는 당사가 알고 생각하는 한 최선의 내용입니다.


법규, 지침 및 표준 동영상

Play Video

안전 인터록의 설계 및 선택 지침

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.