Studio 5000 Logix Designer 레벨 4:Kinetix 5700(CIP) 프로그래밍

설명

본 과정(CCN144-A)에서는 Studio 5000 Logix Designer® 애플리케이션을 사용해 CIP Motion™ 축을 구성, 테스트, 튜닝 및 프로그래밍하는 방법을 설명합니다.

Studio 5000 Logix Designer 3단계:프로젝트 개발 과정에서 습득한 기술을 토대로 Logix 5000™ 아키텍처를 멀티축 CIP™ 모션 제어 시스템에 적용하는 방법을 배우게 됩니다.또한 기계 사양 문서를 신뢰할 수 있는 래더 로직 코드로 변환하는 데 필요한 효율적인 프로그래밍 기술을 실습합니다.모든 Logix 5000 제품에는 공통 기능이 있고 공통 운영 체제를 사용하기 때문에, 모션 제어 기능이 있는 Logix 5000 컨트롤러라면 본 과정에서 학습한 모션 제어 구성 및 프로그래밍 기술을 적용할 수 있습니다.

목표

  • 시간 동기화 켜기
  • 모션 그룹 생성
  • EtherNet/IP 네트워크에서 통합 모션용 서보 축 생성
  • Studio 5000 Logix Designer 애플리케이션을 사용해 드라이브 추가 및 구성
  • 서보 축을 드라이브에 연결
  • 축 구성
  • 연결 테스트 실행
  • 디지털 입력 테스트
  • EtherNet/IP 네트워크에서 통합 모션용 축 튜닝
  • 모션 애플리케이션용 사용자 정의 데이터 형식 생성
  • 모션 직접 명령 사용
  • 통합 모션 애플리케이션 코드에 단계 시퀀스 로직 사용
  • 모션 서보 온(MSO) 지침 프로그래밍
  • 모션 서보 오프(MSF) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 홈(MAH) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 정지(MAS) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 이동(MAM) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 조그(MAJ) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 셧다운(MASD) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 폴트 리셋(MAFR) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 셧다운 리셋(MASR) 지침 프로그래밍
  • 그룹 모션 지침 프로그래밍
  • 모션 변경 역학(MCD) 지침 프로그래밍
  • 모션 이동의 병합 기능 지침 프로그래밍
  • 프로젝트에 가상 축 추가
  • 모션 축 기어(MAG) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 위치 캠(MAPC) 지침 프로그래밍
  • 모션 축 타임 캠(MAPC) 지침 프로그래밍

전제 조건

본 과정을 이수하려면 다음 전제 조건을 충족해야 합니다.

  • 모션 제어 기초 과정(과정 번호 CCN130)
  • Studio 5000 Logix Designer 레벨 3:프로젝트 개발(과정 번호 CCP143)

수강 대상

Logix 5000™ 모션 제어 시스템을 구성하고 프로그래밍해야 하는 사람은 본 과정을 수강해야 합니다.또한 이미 Logix 5000 시스템 및 일반 모션 제어 선 수강한 학생만 본 과정을 수강하길 권장합니다.

발행물 신청

로크웰 오토메이션과 파트너는 탁월한 지식으로 고객의 자동화 투자를 설계, 구현 및 지원합니다.

구독하기

구독하셔서 로크웰 오토메이션이 제공하는 최신 뉴스를 받아보십시오.